Dit produkt

Produkt

Basemonteret forlængerkabel, 40m, er et tilbehør, der bruges til at forlænge kablet mellem robot og controller. Det omfatter et 40 meter langt kabel (strøm og kommunikation) og aktive signalforstærkere - en i robotenden og den anden i controller-enhedens ende - for pålidelig ydeevne over lange afstande. Det er designet til OEM-controllere der bruges i forbindelse med svejsning, hvor der kræves længere adskillelse mellem robot og controller.

 

Basemonteret forlængerkabel, 40m, er kompatibelt med UR3e, UR5e og UR7e.

 

Basemonteret forlængerkabel består af følgende komponenter: 

  1. Rækkeviddeforlængerkabel, 40 meter.

  2. Rækkeviddeforlængerboks, robotbase (med monteringshuller og stik til robotarm).

  3. Rækkeviddeforlængerboks, kontrollerskab (uden monteringshuller og med flangekabel til at forbinde med Kontrollerskab).

  4. Sæt af skruer til montering UR3e. Se Montering for specifikationer og tilspændingsmoment.

  5. Sæt af skruer til montering UR5e og UR7e. Se Montering for specifikationer og tilspændingsmoment.

  6. Brugermanual

Denne vejledning beskriver alle komponenterne. Denne manual skal også bruges, hvis du har købt en del som en enkelt komponent.