Kontrollerskab

Om kontrollerskabet

Kontrollerskabet indeholder de tilslutningsporte samt controllerens indgange og udgange (I/O), der anvendes i robotarmprogrammer og -installationer. Tilslutningsportene bruges til eksterne tilslutninger. I/O'erne er grupper af elektriske grænseflader, der bruges til kommunikation og konfiguration.

 

Eksterne tilslutningsporte.

 

 

Indgangs- og udgangsgrupper (I/O).

 

Se afsnittet Installation for detaljerede beskrivelser af tilslutningsportene på kontrollerskabet og controllerens I/O.

 

Håndtering af SD-kort

SD-kortåbningen er udstyret med en‑‑tryk-for-at-låse-mekanisme.

Sluk altid kontrollerskabet, før du fjerner SD-kortet. Hvis dette ikke gøres, vil det medføre beskadigede data.

Sørg altid for at fjerne SD-kortet helt, før det sættes i igen. Hvis den fjernes delvist, vil låsen ikke kunne gå i indgreb.

Indsæt SD-kort

Sådan indsætter du et SD-kort:

  1. Sørg for at placere kortet i den retning, der er vist på kontrollerskabet, inden du indsætter SD-kortet.

  2. Skub SD-kortet forsigtigt ind i åbningen, indtil du mærker et klik.

  3. Kortet er nu låst fast og sidder sikkert på plads.

Fjern SD-kortet

Sådan fjerner du SD-kortet.

Træk ikke SD-kortet ud, uden først at skubbe det indad for at frigøre låsen. Fjernelse af kortet uden brug af skubbe-mekanismen kan medføre øget slitage på kortåbningen.

  1. Tryk SD-kortet ind, indtil du mærker et klik.

  2. Slip kortet; det vil delvist blive skubbet ud.

  3. Træk SD-kortet helt ud.