Čištění robota
Každodenní čištění
Prach/špínu/olej na rameni robota anebo na ovládacím panelu můžete setřít hadříkem a jedním z těchto čisticích prostředků: vodou, 70% isopropylalkoholem, 10% ethanolem nebo 10% naftou. In rare cases, very small amounts of grease can be visible from the joint. To nemá vliv na funkci, použití nebo životnost kloubu.
Dodatečné čištění
Vzhledem k většímu zaměření na čištění vašeho robota doporučuje společnost Universal Robots čištění 70% isopropylalkoholem (třecím alkoholem).
- Robota otřete hadrem z krouceného mikrovlákna a 70% isopropylalkoholem (třecím alkoholem).
- Nechte 70% isopropylalkohol na robotu působit po dobu 5 minut a poté jej vyčistěte standardním čistícím postupem.
NEPOUŽÍVEJTE BĚLIDLO. Nepoužívejte bělidlo v žádném zředěném čisticím roztoku.