14 Mayıs 2026’da Kocaeli/Dilovası’nda, kolaboratif robot (cobot) ile kaynak otomasyonunu gerçek demo sistemleri üzerinde deneyimleyebileceğiniz, teknik içeriği güçlü bir seminere davetlisiniz.
Dünya genelinde 115.000’den fazla kurulu kolaboratif robotuyla (cobot) ve mobil robot (AMR) ile robotik otomasyon alanında öncü bir şirket Teradyne Robotics(Universal Robots&MiR) olarak kaynak sektörüne komple çözümler sunan bir dünya markası ESAB’ın Türkiye Distribütörü ÖZMETAL iş birliğiyle Dilovası’nda Uygulamalı Kaynak Semineri düzenliyoruz. Bu etkinlikle Kocaeli ve çevresindeki yenilikçi üretici firmalar için kaynak teknolojilerinde yeni çözümleri keşfetme fırsatı sunuyoruz.
Kolaboratif robotlar, düşük adetli yüksek çeşitlilikte üretim dahil olmak üzere ihtiyaca göre özelleştirilebilir ve en zorlu üretim koşullarında kaynaklı üretim için verimli çözümler sağlar. Geleneksel robot teknolojisinden farklı olarak karmaşık programlama gerektirmez, elle programlanabilir ve esnek şekilde taşınarak kullanma imkânı sağlar. Kullanıcı dostu ve sezgisel arayüzü sayesinde kaynak operatörlerinin cobot’a adaptasyonu hızlıdır.
ESAB, ağır endüstriyel uygulamalar başta olmak üzere pek çok sektöre yönelik gelişmiş kaynak çözümleri sunmaktadır. Pazardaki en güçlü tel sürme ünitesi RobustFeed U82 ile donatılan ESAB kaynak güç üniteleri, üstün tel besleme yeteneği ve mükemmel ark performansıyla fark yaratır. Universal Robots’a özel geliştirilen ESAB Teach Tool, kaynak programlarının zahmetsizce yapılmasına olanak tanıyarak operasyonel süreçleri hızlandırır.
ESAB ve Universal Robots iş birliğiyle mükemmel kaynak uygulamaları ve yüksek verimlilik elde etmek için ihtiyacınız olan her şey mümkün hale geliyor.
Neden Katılmalısınız?
1.Demo: Cobot ile Mig/Mag kaynak uygulaması
2. Demo:Cobot ile Laser Kaynak uygulaması
Universal Robots, endüstriyel standartlarda performans için tasarlanmış iş birliğine dayalı robotlar sunar — 35 kg’a kadar taşıma kapasitesi, 1750 mm’ye kadar erişim ve dakikalar içinde devreye alma imkânı sağlar. Elektronik, metal işleme, lojistik ve eğitim dâhil birçok sektörde güvenle tercih edilen iş birliğine dayalı robot kolu çözümlerimiz; üreticilerin verimliliği artırmasına, duruş sürelerini azaltmasına ve yatırım geri dönüşünü (ROI) hızlandırmasına yardımcı olur.
MiR robotları, tesis içi taşıma ve malzeme elleçleme süreçlerini yalınlaştırmak için geliştirilmiş çok yönlü çözümlerdir. Üst modüller eklenerek robotlarımız; araba/çekçek çekme, kaldırma ve raf veya palet taşıma gibi uygulamalara göre özelleştirilebilir; farklı görevler için esnek ve hazır seçenekler sunar. MiR’nin otonom mobil robotları (AMR) intralojistiği optimize ederek verimliliği artırır ve operasyonlarınızın başarısını destekler.
1988 yılında kurulan ÖZMETAL bir dünya markası olan ESAB`ın Türkiye Genel Distribütörlüğünü yapmakta, çeşitli kaynak makine ve malzemelerinin ithalat, satış ve servisini, alanında uzmanlardan oluşan kadrosuyla, her sene büyüyerek geliştirmektedir. Özellikle ülkemiz sanayinde eksikliği hissedilen, özel amaçlı kaynak makina ve malzemeler hususunda uzmanlığıyla ESAB, dünyanın bir çok ülkesinde üretim birimleri, hemen hemen her ülkede satış ve servis ağı olan, üretimdeki başarısını servis ve satışlarda sürdürerek dünyanın en ücra köşelerine ulaşarak ilklere imza atmış, kaynak sektöründe komple çözümler sunan bir dünya devidir.
Ürün çeşitliliği en fazla olan firma olmanın yanısıra bunları kendi fabrikalarında üretir. ESAB, çevreci yaklaşımla üretim yapmış , üretimine eko sistemi adapte etmiştir. Bu konudaki yaklaşımları ISO 14001 standartlarıyla uyumlu çevreci yönetim sistemleri üzerine kurulmuştur ve üretim birimleri ISO 14001 sertifikalıdır. Yoğun olarak hizmet verdiğimiz alanları, gemi inşa sanayi , enerji ve inşaat sektörü yanında, gıda ve kimya sektörü , otomotiv endüstrisi ve otomotiv yan sanayi , petrol ve doğalgaz boru hatları , rafineri ve petrokimya , demir ve çelik endüstrisi, ısı teknolojisi sanayi, reklamcılık sektörü, off-shore , iş makineleri, ambalaj sektörü, makine imalat sektörü, ulaşım sektörü, madeni eşya sanayi sayılabilir.
MYRob, robotik üretim sistemleri ve üretim otomasyonu alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip uzman bir ekip tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Sanayide verimliliği artıran, üretim süreçlerini optimize eden ve işletmelerin rekabet gücünü yükselten yenilikçi otomasyon çözümleri geliştirmektedir. Teradyne Robotics(UR&MiR), Universal Robots özelinde sertifikalı sistem entegratör partneridir.
Kaynaklı üretim, taşıma ve makine besleme gibi prosesler için işletmelere özel robotik sistemler tasarlayan MYRob; teknik analizden tasarım, simülasyon, imalat ve yazılıma kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde yöneterek yüksek kaliteli ve sürdürülebilir otomasyon çözümleri sunmaktadır.
Teradyne Robotics(Universal Robots&MiR) & Schmalz seminerine katılmak ve canlı demolar, teknik bilgiler ve pratik sonraki adımlarla kobot otomasyonunu keşfetmek için yerinizi şimdi ayırtın.