PolyScope X는 더 많은 사용자와 다양한 애플리케이션에 맞춰 자동화 소프트웨어의 기준을 새롭게 정의합니다.

향상된 사용자 인터페이스
학습 곡선을 줄이고 작업 효율성을 높이도록 설계됨
고급 프로그래밍 기능
더 복잡한 자동화 작업을 지원하는 강화된 스크립팅 옵션
원활한 통합
단일 플랫폼에서 다양한 자동화 구성 요소를 연결하고 관리
향상된 성능
최적화된 소프트웨어 설계로 더욱 부드럽게 실행되며 빠른 응답 속도 제공

PolyScope X는 점진적 정보 공개 방식을 강조하여 사용 편의성을 높이고, 현재 작업에 가장 중요한 기능들을 한곳에 모아 학습 부담을 줄입니다.
정보를 단계별로 차근차근 보여주어 복잡한 과정을 안내하고, 중요한 단계를 놓치지 않도록 돕습니다.

오프라인 로봇 프로그래밍
PolyScope X의 기술 스택은 브라우저가 있는 어떤 기기에서도 사용할 수 있습니다.
프로그램 내보내기 및 가져오기
PolyScope X를 사용하면 프로그램을 다른 로봇으로 옮기는 것이 매우 간편해집니다. 모든 애플리케이션과 프로그램 데이터를 담은 단일 파일을 한 로봇에서 내보내고, 다른 로봇에 바로 가져올 수 있습니다.
색상을 사용하면 노드 유형을 쉽게 구분할 수 있고, 관계와 계층 구조를 강조하여 프로그램의 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다.
우리는 로봇과 함께 작업하며, 색깔은 데이터를 즉각적으로 파악하는 데 도움을 줍니다. 비슷한 속성을 가진 노드를 쉽게 식별할 수 있습니다.
색상 표시를 통해 실행 흐름을 추적하고 프로그램 내 문제를 더 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
연구에 따르면 프로그램 중단을 수정하는 데 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 색깔 노드 도입과 프로그램 내 상태 또는 조건을 시각적으로 구분하는 기능 덕분에 프로그램이 중단된 위치를 명확히 확인할 수 있습니다.





OptiMove는 상대 속도와 가속도를 직관적으로 설정할 수 있어 손쉬운 튜닝, 매끄러운 동작, 빠른 사이클 타임을 제공합니다. 직관적인 모션 프로그래밍으로 설치와 조작이 간편하며, 반복성 향상으로 매번 일관되고 고품질의 결과를 보장합니다. 진동이 크게 줄어들어 정밀도와 신뢰성이 향상됩니다. OptiMove를 사용하면 불필요한 보호 정지를 피할 수 있어 가동 시간을 극대화하고 생산성을 높입니다.

PolyScope 버전 10.8을 다운로드할 수 있습니다. 최신 버전에는 e-시리즈, UR20 및 UR30 에 대한 다음 기능이 포함되어있습니다.
PolyScope X 사용자 인터페이스는 22개 언어로 제공됩니다. 전체 기능 및 업데이트 목록은 다음 릴리스 노트를 참조하십시오. Release notes 10.9
프로세스 전문 지식과 PolyScope의 그래픽 인터페이스를 사용하여 강력한 자동화 시스템을 만드십시오. 더 자주 더 많은 배치를 실행합니다.