플라스틱 및 고분자

플라스틱 산업은 추가적인 부가가치 프로세스와 3D 프린팅과 같은 새로운 프로세스에 대한 고객의 요구로 계속 진화하고 있습니다. 그리고 Universal Robots 의 협업 로봇은 이러한 문제를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. 강력한 직관적 소프트웨어를 통해 UR cobots 를 신속하게 배포하고 필요에 따라 새로운 응용 프로그램으로 이동할 수 있습니다. 반복적인 작업을 처리하는 UR cobots 덕분에 숙련된 작업자가 더 복잡한 작업을 처리할 수 있습니다.

플라스틱 및 폴리머 분야의 협업 로봇

플라스틱 및 폴리머 분야의 협업 로봇

사출 및 블로우 성형 작업은 금형을 닫지 않는 한 돈을 벌지 못합니다. 그러나 기계를 로딩하고 언로딩하는 것은 밋밋하고 반복적이며 부상을 입기 쉬운 작업으로 직원들에게는 어려운 작업입니다. 이를 통해 자동화에 이상적입니다. UR 로봇 암은 다양한 범위 및 페이로드 기능으로 사용할 수 있습니다. 기존의 대형 로봇으로는 비용 효율적으로 자동화할 수 없는 대량 생산이 가능한 기존 시설에 통합할 수 있습니다.

유연한 코봇 (cobots) 을 플라스틱 제조 시설 전체에 재배치하여 다른 많은 공정을 자동화할 수도 있습니다. 이러한 공정에는 탈지, 분쇄, 스프루 제거 및 연마와 같은 2차 공정과 플라스틱 부품에 라벨 또는 데칼을 적용하는 공정이 포함됩니다. 코봇은 또한 조립 및 포장 및 팔레타이징 공정을 처리할 수 있으며, 위험 평가 후 작업자와 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

사례

사출 성형의 코봇 자동화

사출 성형의 코봇 자동화

코봇은 기계 관리, 부품 배치 및 품질 검사와 같은 지루한 작업을 자동화하여 플라스틱 제조에서 사출 성형을 변화시키고 있습니다. UR5e 및 UR10 과 같은 코봇은 일관된 사이클 시간을 보장하고 폐기율을 줄이며 효율성을 향상시킵니다. 이러한 유연성을 통해 제조업체는 가동 중지 시간 없이 혼합된 저용량 생산 라인 간에 전환하여 처리량을 크게 높일 수 있습니다.

플라스틱에서 유연한 생산을 위한 모바일 코봇 (Mobile cobots)

플라스틱에서 유연한 생산을 위한 모바일 코봇 (Mobile cobots)

UR5 및 UR10 과 같은 모바일 코봇은 EVCO Plastics 와 같은 회사의 플라스틱 제조에 혁명을 일으키고 있습니다. cobots 는 조립, 포장 및 기계 관리와 같은 작업을 처리하여 연중무휴 생산을 가능하게 합니다. 그들의 이동성은 다양한 프로세스에 유연하게 배치하여 생산 효율성을 향상시킵니다.

대량, 저용량 생산을 위한 정밀 자동화

대량, 저용량 생산을 위한 정밀 자동화

대량, 소량 생산이 필요한 회사의 경우, cobots 는 컨베이어에서 부품을 피킹하고 부품을 조립하는 것과 같은 반복적인 작업을 처리하는 데 이상적입니다. 쉽게 재프로그래밍할 수 있는 능력은 빈번한 전환이 필요한 응용 분야에 적합하며, AIM Processing 사출 성형과 같은 작업에서 생산성을 높입니다.

중장비 제조를 위한 인체공학적 자동화

중장비 제조를 위한 인체공학적 자동화

플라스틱, 폴리머, 세라믹 및 유리와 같은 산업에서 작업자는 종종 물리적으로 까다로운 작업에 직면하게 되며, 코봇 (cobots) 은 인체 공학적 완화를 제공합니다. 코봇은 유리 시트 또는 성형 플라스틱과 같은 크고 섬세한 품목의 취급을 자동화하여 피로 없이 지속적으로 작동하여 작업자의 안전을 개선하고 생산성을 높입니다.

애플리케이션에 적합한 협업 로봇 선택

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 17가지 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

문의하기

수천 개의 비즈니스가 UR 협업 로봇에 의존하여...

· 생산성 향상
· 변화하는 제품 수요에 적응
· 직원 복지 및 유지 개선
· 인력 부족을 통한 직원