금속 및 기계 가공

제조의 새로운 표준은 짧은 제품 수명 주기와 변화하는 고객 요구를 충족하기 위해 진정으로 유연한 자동화가 필요합니다. 협업 로봇은 이러한 유연성 요구를 정면으로 충족합니다.

다양한 애플리케이션을 위한 다목적 자동화

오늘날의 제조 환경에서 채워지지 않은 포지션과 유휴 장비는 수익과 이익을 빠르게 침식할 수 있습니다. 용접기, 기계 로더, 조립기 및 자재 핸들러와 같은 숙련된 작업자는 고용 및 유지에 점점 더 어려움을 겪고 있어 생산성이 저하되고 있습니다. 협업 로봇은 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하여 24시간 내내 팀과 함께 작업함으로써 기계 사용률과 생산성을 높게 유지합니다. UR cobots 는 기계 관리, 용접, 팔레타이징, 스크루드라이빙, 샌딩, 디버링, 표면 마감 등과 같은 작업을 원활하게 처리하여 숙련된 직원이 더 높은 가치와 보람 있는 역할을 수행할 수 있도록 합니다. 진정한 윈윈입니다.

전자책 받기

가상 공장

가상 투어를 통해 로봇 공학이 금속 및 기계 가공 공정의 정밀도와 효율성을 어떻게 향상시키고 있는지 경험해 보세요. 제조 운영을 재구성하고 생산성을 높이는 자동화 솔루션을 확인하세요.

가상 공장 방문

사례

머신 텐딩의 가동 시간 및 유연성 향상

머신 텐딩의 가동 시간 및 유연성 향상

코봇은 CNC 기계, 밀링, 선반 및 프레스 브레이크 전반에서 반복적인 로딩 및 언로딩 작업을 자동화하여 기계 관리를 변화시키고 있습니다. 컴팩트한 크기와 유연한 배포는 라이트 아웃 환경에서도 지속적인 작동을 보장합니다. 이를 통해 가동 시간을 개선하고 기계 활용도를 최적화하며 숙련된 작업자가 더 가치 있는 작업에 집중할 수 있어 추가 인력 없이도 생산성을 높일 수 있습니다.

여러 기술 전반에 걸친 효율적인 용접 자동화

여러 기술 전반에 걸친 효율적인 용접 자동화

코봇은 MIG/MAG, TIG, 스폿 용접, 브레이징, 플라즈마 또는 산소 연료 절단을 포함한 다양한 기술에 걸쳐 용접 작업을 자동화하여 숙련된 용접사의 글로벌 부족을 해결하고 있습니다. 컴팩트한 cobot 용접기는 전통적인 자동화의 높은 비용 없이 표준 용접 셀에 쉽게 맞고 생산 능력을 증가시킵니다. 정확하고 일관된 용접을 프로그래밍할 수 있는 기능으로 cobots 는 용접 품질과 생산성을 향상시키고 있습니다.

효율성 향상을 위한 포장 및 팔레타이징 자동화

효율성 향상을 위한 포장 및 팔레타이징 자동화

코봇은 최종 포장 및 팔레타이징 작업을 자동화하기 위한 안정적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. 이 로봇은 다양한 포장 형식, 스태킹 패턴 및 하중 유형을 처리하여 작업자의 피로를 줄이고 처리량을 증가시킬 수 있습니다. 코봇은 인력 부족 또는 수요가 많은 기간에 직면한 산업에 적합하여 기업이 생산 목표를 효율적으로 달성할 수 있도록 보장합니다.

복잡한 조립 작업을 위한 다목적 자동화

복잡한 조립 작업을 위한 다목적 자동화

코봇은 스크루드라이빙, 리벳팅, 스냅 피팅 및 픽앤플레이스와 같은 복잡한 조립 작업을 자동화하는 데 탁월합니다. 코봇 (cobots) 은 반복적이고 인체공학적으로 어려운 작업에서 작업자를 구제함으로써 효율성을 높이고 오류를 줄이며 고품질 조립 공정을 유지하는 데 도움이 됩니다. 유연성을 통해 다양한 작업에 신속하게 재배치할 수 있어 다재다능한 생산 현장을 보장합니다.

로봇으로 효율적인 재료 제거

로봇으로 효율적인 재료 제거

협업 로봇은 그라인딩, 디버링, 밀링 및 드릴링을 포함한 재료 제거 작업을 자동화하는 데 이상적인 솔루션을 제공합니다. 코봇 (cobots) 은 반복적이고 잠재적으로 위험한 작업을 인수함으로써 작업자의 안전을 개선하는 동시에 일관되고 고품질의 결과를 보장합니다. 이 로봇은 다양한 제거 프로세스에 쉽게 프로그래밍할 수 있으므로 처리량을 개선하고 부상을 줄이려는 산업에 유연한 선택이 될 수 있습니다.

애플리케이션에 적합한 협업 로봇 선택

정밀 작업에서 긴 도달 거리 및 높은 페이로드 요구 사항에 이르기까지 자동화 요구 사항을 해결하기 위해 다양한 Universal Robots 모델을 사용할 수 있습니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 코봇 (cobots) 을 배치했습니다. Fortune 500대 대기업에서부터 현지 계약 기계 공장에 이르기까지 모든 규모의 회사는 6세대 코봇 (cobots) 을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연

유연

UR cobots 는 업계 최고의 사용 편의성, 직관적인 프로그래밍 및 OEM 및 개발자가 가치를 추가하고 특정 요구를 충족할 수 있는 강력한 백엔드로 유연성에 대한 요구를 정면으로 충족합니다. UR 코봇 기반 시스템은 일반적으로 년이 아닌 개월 단위로 측정되는 ROI를 생성합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 17가지 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 코봇 (cobots) 과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

금속 및 기계 브로셔 받기

금속 및 기계 가공 부문의 협업 로봇에 대해 자세히 알고 싶으신가요? 최신 Metal&Machining 브로셔를 받으십시오.