Universal Robots, ATX West에서 새로운 코봇 구동 솔루션 전시

유니버설 로봇은 ATX West에서 팔레타이징, 방법론 및 머신 텐딩을위한 새로운 COBOT 솔루션을 보여줍니다

미국 서부에서 가장 큰 자동화 기술 전시회의 참석자들은 업계 리더인 Universal Robots의 협동로봇이 심각한 노동력 부족에 직면 한 제조 산업에서 가장 많이 찾는 작업을 자동화하는 방법을 경험하게 될 것입니다.

제조업체가 생산 라인에서 작업을 수행 할 수없는 경우, 최종 결과에 심각한 영향을 미쳐 초과 근무 시간,주기 시간 및 가동 중지 시간이 크게 증가합니다. 미국 실업률이 50 %에서 가장 낮은 3.5 %로, 매일 은퇴하는 10,000 명의 베이비 붐 세대와 제조업에 참여하는 데 관심이있는 밀레니엄 세대가 점점 줄어들면서 기업들은 생산 문제를 해결하기 위해 자동화를 점점 더 많이 찾고 있습니다. 2 월 11 일부터 13 일까지 캘리포니아 애너하임의 ATX West에서 협동로봇의 개척자이자 마켓 리더 인 Universal Robots (UR)는 코봇이 제조업체가 직원이 할 수없는 인체 공학적으로 불리하고 반복적이며 기술적으로 복잡한 작업을 수행하는 방법을 참석자에게 보여줄 것입니다. .

miniPAL을 통한 빠르고 비용 효율적인 팔레타이징
UR의 ATX 부스 4815는 UR10e 코봇 암으로 구동되는 모바일 팔레 타이 저 제품인 OEM 파트너 Columbia / Okura의 새로운 miniPAL ™을위한 런치 패드입니다. 11'x13 '의 공간을 차지하는 유연한 miniPAL ™은 최적화 된 작동을 위해 두 개의 팔레트 위치에서 팔레 타이 징 할 수 있습니다. ATX에서 선보인 최신 디자인에는 2 개의 안전 매트와 2 개의 영역 스캐너가 포함되어있어 사람들이 작업 영역에 들어가는시기를 감지하여 협업 모드가 아닌 경우 시스템이 더 높은 속도를 충족 할 수 있습니다. 이 시스템은 110V AC 벽면 전원에 연결되어 하루 안에 설치가 가능하며 응용 분야 및 산업에 따라 8-10 개월 사이의 평균 회수 기간을 제공합니다.

Columbia / Okura의 miniPAL ™은 플러그 앤 플레이 (110V), 팔레 타이 징 케이스, 트레이, 스팟 팩 및 기타 특정 패키지를 최대 48 인치 X 40 인치 (GMA & CHEP) 크기의 팔레트에 담을 수있는 독립형 장치입니다. . miniPAL ™은 사용하기 쉬운 맞춤형 패턴 제작 소프트웨어와 함께 제공되며 두 개의 팔레트 위치에 최대 80 인치의 적재 높이 (패키지 / 패턴에 따라 다름)를 제공합니다. 전동 24vDC 인피드 컨베이어는 안정적인 픽업 스테이션 파라미터를 제공합니다.

Columbia / Okura와 UR의 파트너십을 통해 두 회사는 노동력 부족에 직면 한 고객에게 안전하고 경제적 인 팔레 타이 징 솔루션을 제공 할 수 있으며, 대부분은 공장 자동화에 익숙하지 않을 수 있습니다. 협업 팔레 타이 저의 도입으로 직원들은 시간과 기술이 더 잘 제공되는 더 높은 가치, 덜 힘든 작업을 수행하도록 재할당 될 수 있습니다.

Brian Hutton, Columbia / Okura LLC 회장

증강 현실에서의 부품 검사

많은 제조업체는 여전히 부품 측정에 캘리퍼, 마이크로 미터 또는 높이 게이지와 같은 수공구를 사용하여 복잡한 형상의 일관성 및 측정에 문제가 있습니다. 3D 스캐닝은 다양한 산업의 공정 중 및 최종 검증을위한보다 포괄적 인 검사 보고서를 제공합니다. 이 프로세스를 자동화하기 위해 3D Infotech는 Universal Robots 협동로봇과 통합 ​​된 표준화 된 시스템 인 UMA Smart Station을 개발했습니다. 3D Infotech의 Streamline 소프트웨어를 통해 UMA 스테이션을 사용하면 UR3e, UR5e 및 UR10e 코봇 암 끝에 3D 스캐너를 추가하여 GD & T (형상 치수 및 공차)를 포함한 고급 Scan-to-CAD 비교 및 ​​검사 기능을 제공 할 수 있습니다. 최근 UMA 스테이션 고객 인 Royal Technologies는 광범위한 부품을 스캔해야했습니다. “일부 작업자는 부품의 특정 기능이 누락되어 불량 부품이 생겨서 이제 벗어난 것을 포착합니다. 요약하면 속도, 품질 및 전반적인 성능이 향상되었습니다.”라고 Royal Technologies의 코디네이터 인 Trevor Lipsey는 말합니다.

3D Infotech은 UR 코봇, 3D 스캐너 및 검사 소프트웨어를 통합하는 Smart Station을 도입하여 오늘날 제조업체가 직면 한 많은 문제를 해결하는 구성 가능한 자동 계측 솔루션을 만들었습니다. Smart Station은 7 축 로터리 테이블, 비상 정지, 케이블 관리, 네트워킹, 터치 스크린 모니터 및 랩톱 스토리지를 포함한 강력한 휴대용 시스템입니다.

이 전시회에서 3D Infotech은 또한 코봇 암에 프로젝터를 장착하여 회사의 Spotlight AR ++ 소프트웨어를 통해 부품에 직접 컬러 맵, 검사 결과 및 시각적 지침을 투사 할 수있는 증강 현실 솔루션을 통해 검사 결과를 투사합니다. . 부품의 자동 3D 스캐닝 및 검사에 따라 방문객은 2D 검사 보고서를 보지 않고 물리적 물체에 대한 결과를 시각적으로 볼 수 있습니다. 스포트라이트 AR ++은 코봇이 작업자에게 다양한 관점에서 시각적 지침을 제공 할 수 있으므로 사람과 기계 간의 협업을 더욱 확장합니다.

모듈러의 자동 악세사리

UR 코봇과의 플러그 앤 플레이 통합을 위해 인증 된 "UR + 제품 에코 시스템"은 빠르게 성장하고 있으며 현재 UR + 개발자 프로그램에서 400 개 이상의 회사와 함께 200 개 이상의 UR + 제품을 제공하고 있습니다. 많은 관심을 불러 일으키는 파트너 인 Vention은 클라우드 기반 3D CAD를 통해 3 일 이내에 완벽한 로봇 셀을 쉽게 설계, 시뮬레이션 및 시운전 할 수 있습니다.

UR+ partner Vention, showcasing its machine tending application which features a UR5e cobot pulling out drawers and picking parts. This application was developed through the company’s MachineBuilder software that allows users to design, simulate and order automation equipment directly through a browser.

머신 텐딩은 가장 일반적인 협동로봇 응용 프로그램 중 하나입니다. 광범위한 사용에도 불구하고, 각 애플리케이션에는 전체 가치 잠재력을 활용하기 위해 다소 맞춤형 로봇 셀이 필요합니다. Vention은 완벽하게 사용자 정의 할 수있는 머신 텐딩 셀을 통해 출시 기간을 단축합니다. UR 부스에 전시 된 Vention의 머신 텐딩 드로어 시스템은 UR4e 로봇을위한 가공 부품을 보유하고 있습니다. 트레이 설치와 비교하여, 서랍 시스템은 UR5e가 첫 번째 서랍을 비운 후에 더 많은 재고를 가진 새 서랍을 꺼내기 때문에 자율적 인 기계 사용 기간을 연장합니다.

또한 Vention은 자체 AT10 부스 5088에서 UR10 코봇을 선보일 예정이며, 최신 URCap (UR + 인증 소프트웨어)과 통합 된 회사의 "MachineMotion ™ 컨트롤러"기능을 갖추고 있습니다. 이 솔루션을 통해 코봇은 유니버설 로봇 펜던트에서 직접 볼 스크류 액추에이터, 벨트 구동 액추에이터, 랙 및 피니언 액추에이터 및 회전 인덱서를 포함하여 최대 3 개의 외부 드라이브 / 액추에이터를 병렬로 제어 할 수 있습니다. “Universal Robots와 Vention은 자동화 장벽을 낮추고 시간과 자원에 대한 선행 투자를 줄이고 시장 출시 시간을 단축하기 위해 노력하고 있기 때문에 훌륭한 제품입니다. Vention의 최고 비즈니스 개발 책임자 인 Patrick Halde는“일반 고객은 며칠 만에 설계에서 완벽한 기능을 갖춘 로봇 셀로 이동할 수 있습니다.

유니버설 로봇 지역 판매 책임자 인 Stu Shepherd는 ATX West 고객에게 새로운 UR + 및 OEM 파트너 솔루션으로 지원되는 기능과 애플리케이션을 보여줄 수 있기를 기대합니다. “파트너 네트워크가 시장 요구에 따라 새로운 UR 코봇 기반 애플리케이션을 개발하는 것을 보게되어 기쁩니다. UR 플랫폼을 통한 지속적인 혁신은 제품의 다양성과 관련성을 잘 보여줍니다.”

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea