유니버설로봇, 북미지역에 공인 교육 센터를 설립하다

유니버설로봇, 북미지역에 공인 교육 센터를 설립하다

북미의 유니버설로봇 파트너사들은 UR협동로봇의 기본 프로그램부터 고급 프로그램까지 다양한 강좌를 개설했습니다.

4개의 공인 교육 센터가 이미 설립되었으며, 2019년 말까지 9개의 훈련 센터가 추가로 설립될 예정입니다.

고객들이 유니버설로봇을 좋아하는 이유 중 하나는 모든 직원들이 다를 수 있는 협동로봇(코봇)을 만들겠다는 유니버설로봇의 약속이 있기 때문입니다. 유니버설로봇은 현재 UR 아카데미를 통해 파트너사들이 공인 교육 센터(Authorized Training Centers, ATCs)를 설립할 수 있게 하는 온라인 모듈을 구축하고 있습니다. 공인 교육 센터는 UR에게 인증 받은 교사에 의한 실습 수업을 제공합니다. 수강생들은 UR 협동로봇의 수많은 적용 사례에 대한 이해를 넓힐 수 있는 동시에 실제 애플리케이션을 통한 실습 기회를 제공 받습니다.

유니버설로봇은 2019년 내에 세계 전역에 50대의 공인 교육 센터 설립을 계획하고 있으며, 그 중 13개가 북미에 설립될 예정입니다. 현재 북미의 UR 파트너사인 Advanced Control Solutions(ACS), HTE Technologies, Ralph W. Earl Company, Aplieded Controls에 의해 운영될 4개의 공익 교육 센터가 막 허가를 받았습니다.

ACS의 제품 마케팅 부사장인 케일 하버(Cale Harbour)는 ACS가 새로운 공인 교육 센터를 통해 어떻게 단순한 공급업체에서 신뢰할 수 있는 파트너 및 제품 전문가가 될 수 있는지를 아래와 같이 설명했습니다. "비즈니스 관점에서, 이러한 유형의 교육을 제공하면 현재와 잠재적 고객이 자동화 전문가인 우리에게 더 의존할 것이며, 이는 시장에서의 우리의 입지를 향상시킬 것 입니다. 고객이 지식을 쌓으면 기술을 더 빨리 구현하고 생산과 수익 향상에 필요한 사항을 더 빠르게 파악할 수 있습니다. 모두가 윈윈(win-win)할 수 있게 되는 겁니다."

​유니버설로봇 인증 트레이너는 코봇 스크립팅, 산업 통신, 인터페이스 사용 등 다양한 코어 및 고급 코봇 프로그래밍 기술을 다루는 교육 모듈을 담당합니다. 학생 중심의 목표와 UR 로봇 실습을 할 수 있는 소규모 교육은 참가자들이 현장에 즉시 적용할 수 있는 귀중한 기술을 습득하도록 보장합니다.

HTE Technologies의 사업 개발 및 영업 부사장인 마르브 딕슨(Marv Dixon)은 공인 교육 센터를 설립함으로써 회사가 어떻게 풀 서비스 훈련 센터라는 전반적인 임무를 수행할 수 있게 되었는지를 설명합니다. "이 접근 방식을 통해, 공급자로서의 역할을 확대할 수 있습니다. 또한 훈련 센터는 우리가 고객들에게 그리퍼나 컨베이어와 같이 달리 고려하지 않았을 수 있는 다른 제품들을 소개할 수 있는 완벽한 시나리오를 제공해 주었습니다. 공인 교육 센터는 고객이 최신의 기술에 접근 가능이 가능하도록 교육과 지원을 할 수 있는 차별화된 서비스 입니다."

​유니버설로봇의 미주 지역 판매 담당 이사인 스튜어트 셰퍼드(Stuart Shepherd)는 공인 교육 센터 설립을 고객이 직접 코봇을 경험할 수 있는 환경에서 지원과 훈련을 제공할 수 있도록 하는 좀 더 구체적인 방법을 요구한 파트너사들에게 주는 대답이라고 말합니다. 세퍼드 이사는 "현재 및 잠재 고객은 특정 애플리케이션과 니즈를 맞춤화하여 직접 교육을 받을 수 있습니다. 파트너들은 공인 교육 센터에 대단히 만족할 뿐만 아니라, 더 많은 협력을 위해 적극적으로 협조하려고 합니다.” 라고 말했습니다.

공인 교육 센터 프로그램의 모듈에는 아래 내용이 포함되어 있습니다.

l 핵심: 온라인 모듈을 완료한 모든 UR 코봇 사용자용. 안전 설정, 기본 애플리케이션 및 유연한 재배치 지원

l 고급: 응용 프로그램을 최적화하거나 UR 코봇을 배치하는 새로운 방법을 찾아야 하는 등 보다 실질적인 기술이 필요한 코봇 사용자, 기술 영업 담당자 및 통합업체용. 코봇 스크립팅, 힘 제어 및 TCP의 고급 사용, 컨베이어 추적 및 성능 검토.

l 산업 커뮤니케이션: 코봇을 타사 장치와 통합해야 하는 사용자 및 개발자용. Covers modbus TCP, FTP 서버, 대시보드 서버, 소켓 통신, 이더넷/IP 및 Profinet.

l 인터페이스: 스크립트 인터페이스를 사용하여 UR 코봇과 인터페이스하는 방법에 대한 심층적인 지식이 필요한 사용자 및 개발자용. UR 스크립팅, 소켓 통신, 클라이언트 인터페이스(포트 30001-30003) 실시간 데이터 교환 및 XML/RPC 연결

l 서비스 및 문제 해결: UR 코봇이 사용하는 기계적 하드웨어를 더 잘 이해하기를 원하는 사용자용. 기술자 및 엔지니어의 경우, 문제를 진단하고 해결하는 방법. 코봇 암, 컨트롤러 및 안전 시스템의 구성과 예방적 유지보수, 시스템 문제 해결 및 부품 교체.

Ralph W. Earl Company의 빌 게빅 (Bill Gerbig) 사장은 "고객들은 로봇의 기능을 충분히 이해하고 활용하기를 원합니다. 바로 이것이이 교육을 통해 얻을 수있는 능력입니다. "이제 그들은 빨리 일어나서 실행할 수 있으며, 필요한 경우 조정할 수 있으며 재배포가 쉽습니다. 유니버설 로봇은 전체 프로그램을 훌륭하게 구성했습니다. 우리는 깊은 인상을 받았으며 고객 반응은 매우 긍정적이었습니다. "

북미 공인 교육 센터는 다음 위치에 있습니다.

고급 제어 솔루션 : Marietta, Georgia
적용 컨트롤 : Malvern, Pennsylvania
HTE 자동화 기술 : St. Louis, Missouri, Lenexa, Kansas
Ralph W. Earl Company: Syracuse, New York

UR 파트너가 주관하는 ATC 외에도 4 개의 교육 센터가 미시간 주 앤아버 (Ann Arbor)에있는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 어빙, 텍사스; 가든 시티, 뉴욕; 캘리포니아 주 얼바인.

수업 일정 및 자세한 내용은 다음을 방문하십니오 :
universal-robots.com/ko/아카데미 - "Start Training Now"을 클릭한 다음, "In-Class Training"을 클릭하십시오.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea