기계 가공, 조립 및 포장, 엔드 이펙터에 대한 단계별 지침, 프로그래밍, 기계 인터페이스 등이 포함된 3 가지 인기 로봇 어플리케이션이 런칭과 동시에 사용 가능합니다.
Universal Robots는 로봇 활용 능력과 기능을 높이는 동시에 로봇 셀 구성 및 배치를 용이하게하는 새로운 Application Builder tool 를 사용하여 자동화 기술의 격차를 해소하고 있습니다. Application Builder는 처리량과 비용에 최적화 된 성공적인 UR 로봇 어플리케이션을 작성하는 전체 프로세스를 고객에게 안내합니다. 온라인 구성 도구는 올바른 로봇 및 완제품 툴링을 선택하고 다양한 구성 옵션의 장단점을 살펴보고 전체 솔루션을 완료하는 데 필요한 기술을 배우기위한 단계별 프로세스를 제공합니다.
Application Builder는 2018 년 9 월 10 일부터 15 일까지 시카고의 IMTS에서 Universal Robot의 IMTS 부스 N-236861에서 시작되며, 가상 현실 헤드셋을 추가하면 참석자가 작업중인 로봇 어플리케이션의 가상 세계에 들어갈 수 있습니다.
UR의 글로벌 역량 센터 (Global Competence Center)의 Stefan Stubgaard 책임자는“우리는 로봇을 액세스하고 비용 효율적으로 사용할 수 있도록 지속적으로 혁신하고 있습니다. "Application Builder는 성공적인 로봇 어플리케이션을 요구 사항을 충족시킬 것이라는 확신을 가지고 신속하게 구성하고 배포하는 데 필요한 도구와 기술을 누구에게나 제공합니다."
머신 텐딩, 조립 및 패키징을 포함하여 3 가지 인기 협동로봇 어플리케이션을 출시 할 수 있습니다. Application Builder는 특정 애플리케이션을위한 완전한 프로그램 템플릿을 제공합니다. 고객은 구성 질문을 통해 비용 및 처리량 요구 사항에 가장 적합한 엔드 이펙터를 정의하는 데 도움을주고 로봇 컨트롤러를 다른 장비와 인터페이스하는 방법 및 스크류 구동을위한 토크와 같은 특정 요구 사항에 맞게 로봇을 프로그래밍하는 방법을 보여줍니다. 팔레트 스태킹을위한 어플리케이션 또는 패턴 설정. 추가 응용 프로그램도 작동합니다.