Invertek Drives, 협동로봇을 생산에 통합하여 제품 테스트 강화

가변 주파수 드라이브 (VFD)의 세계적인 설계자이자 제조업체 인 Invertek Drives는 생산 라인의 테스트 단계에 2 개의 UR5 코봇을 통합했습니다.

올해 초 Invertek Drives는 영국 웨일즈 풀에 새로운 5,500 평방 미터의 글로벌 제조 및 유통 시설을 개설하여 연간 최대 40만 VFD를 생산할 수 있습니다. VFD는 다양한 산업, 상업 및 에너지 절약 응용 분야에서 전기 모터를 제어하는 ​​데 사용되며 80개 이상의 국가로 수출됩니다.

이 엄청난 생산량과 제품 라인 및 작업의 큰 변화와 함께 회사는 생산 프로세스 전반에 걸쳐 다양한 작업과 부품 크기를 전환할 수있는 유연한 자동화 솔루션이 필요했습니다. RARUK Automation의 지원으로 UR5 코봇은 프로그래밍의 용이성, 크기 및 확장성으로 인해 테스트 중에 완벽하게 맞는 것으로 간주되었습니다.

“워크로드는 1 분마다 변경 될 수 있으며 15,000 가지 이상의 변형 제품을 제조 할 수 있습니다. 즉, 단일 생산 라인 내에서 끊임없이 변화하는 장치의 검사 및 테스트를 처리 할 수있는 코봇이 필요합니다.”라고 Invertek Drives의 제조 엔지니어링 관리자 Peter Evans는 설명합니다. “이곳에서 UR5가 빛을 발합니다. 16 시간 교대 근무를하면 훨씬 더 많은 성과를 거둘 수 있습니다.”

생산 과정에서 Invertek Drives는 직원의 안전이 코봇 도입의 요소 인 VFD에 대한 실시간 테스트를 수행합니다. 이전에는 직원들이 실제로 테스트 영역에 들어가서 버튼을 누르면 테스트주기에 시간이 추가되었습니다. 코봇의 배치는 고정된 간격으로 작업을 수행하도록 배치될 수 있기 때문에 작업의 일관성을 크게 향상 시켰습니다. 일반적으로 완료하는 데 약 10 분이 소요되는 작업주기를 통해 회사는 이제 시간당 더 많은 테스트주기를 수행할 수 있습니다.

Invertek Drives, 협동로봇을 생산에 통합하여 제품 테스트 강화Invertek Drives, 협동로봇을 생산에 통합하여 제품 테스트 강화

코봇은 Invertek의 사내 제조 엔지니어링 팀에서 만든 특수 무기 장치 덕분에 품질 관리에 중요한 역할을합니다. Cognex 비전 시스템, 조명 제어 장치, 팬 속도 센서 및 로봇 핑거가 장착된 이 특수 구성 요소를 사용하면 육안 검사와 같은 모든 복잡한 테스트를 수행하여 제품이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있습니다.

Universal Robots의 지역 영업 관리자인 Mark Gray는 다음과 같이 결론을 내립니다.“Invertek Drives와의 파트너십은 코봇이 실제로 시장에서 가장 유연한 자동화 솔루션임을 보여줍니다. 일반적인 애플리케이션을위한 '즉시 사용 가능한'솔루션으로 제공 될 수 있지만 직원 안전을 강화하고 업무 만족도를 향상시킬 수있는 범위를 가진 Invertek Drives와 같은 특별히 제작된 대규모 생산 인프라에 완벽하게 통합 될 수 있습니다.”

About Invertek Drives

Invertek Drives Ltd는 전기 모터 제어를위한 전자 가변 주파수 드라이브의 설계 및 제조에 전념하고 있습니다. 1998 년에 설립 된이 회사는 전년 대비 성장해 왔으며 현재 VFD 기술의 세계 최고의 혁신가 중 하나입니다.

2019 년 11 월에는 세계적인 송전 및 제어 장비 제조업체 및 유통 업체 인 Sumitomo Heavy Industries Ltd (SHI)가 인수했습니다. 영국 Powys의 Welshpool에 위치한 Invertek의 영국 본사에는 연구 개발, 제조 및 글로벌 마케팅을위한 전문 시설이 있습니다. 연구 및 개발을 포함한 모든 운영은 고객 중심의 ISO 9001 : 2008 품질 표준에 따라 인증되고 환경 관리 시스템은 ISO 14001 : 2004 품질 표준에 따라 인증됩니다.

2019 년에는 본사에 새로운 5,500 평방 미터의 글로벌 제조 및 유통 시설이 개설되어 연간 최대 400,000 개의 VFD를 생산할 수 있습니다. Invertek Drives 독창적이고 혁신적인 Optidrive 제품군은 사용이 편리하도록 설계되었으며 CE (유럽), UL (미국) 및 CTick (오스트레일리아)에 대해 인정받은 국제 설계 표준을 준수합니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

www.invertekdrives.com.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea