HIREBOTICS, BOTX 웰더에 전력을 공급하기 위해 유니버설 로봇을 선택

Hirebotics가 개발하고 Universal Robots의 UR10e 협동로봇 팔을 활용하는 For-hire BotX Welder는 자본 투자없이 아크 용접을 자동화하고 전통적인 자동화로는 불가능한 소규모 배치 작업도 처리 할 수 ​​있도록 합니다

Ann Arbor, MI, 2019 년 8 월 26 일 : 제조 부문에서 용접 부문에서와 같이 긴급하게 느껴지는 노동력 부족은 현재 전국적으로 용접기의 급격한 부족에 직면 해 있습니다. Hirebotics는 고품질의 부품을 신속하고 소량 생산하는 데 어려움을 겪는 금속 제조 회사의 경험과 함께 업계의 고용 문제로 인해 BotX Welder(BotX 용접기)를 개발하게되었습니다. Hirebotics의 공동 창립자 인 Rob Goldiez는“많은 사람들은 협동로봇이 용접과 같은 무거운 작업을 수행 할 수 있다고 생각하지 않았습니다. "우리는 용접공을 찾고자하는 중소기업을위한 솔루션의 필요성을 깨달았습니다."유니버설 로봇을 기반으로 한 Hirebotics의 로봇 대여 비즈니스 모델은 BotX의 기반을 설정했습니다. 가르치기 쉬운 UR10e cobot으로 구동되는 용접 솔루션으로 작은 배치 부품 실행으로 자동화 품질을 제공합니다.

BotX는 이제 조기 액세스 고객에게 제공되며 11 월 11 일부터 14 일까지 시카고의 FABTECH에서 공식적으로 출시됩니다.

Watch the BotX Welder in action

BotX를 개발할 때 Hirebotics는 로봇 용접의 두 가지 주요 장애물, 즉 프로그래밍의 용이성과 고객이 소유 위험을 고려하지 않고 시스템을 쉽게 얻을 수있는 문제를 해결했습니다. BotX 및 클라우드 모니터링의 설치 비용은 없으며 제조업체는 시스템이 실제로 용접하는 시간에 대해서만 비용을 지불합니다. Goldiez는“비즈니스 요구에 따라 BotX를 고용하고 해고 할 수 있습니다.

전체 제품은 UR10e 코봇 암, 클라우드 커넥터, 용접기, 와이어 피더, MIG 용접 건, 용접 테이블 및 구성 가능한 사용자 입력 터치 버튼과 함께 제공됩니다. 고객은 단순히 와이어, 가스 및 부품을 제공합니다. 고객은 세계적 수준의 용접 실험실에서 만든 용접 라이브러리를 사용하여 스마트 폰 또는 태블릿의 직관적 인 앱을 통해 BotX에 필요한 용접을 간단하게 교육 할 수 있습니다. 클라우드 연결을 통해 Hirebotics는 연중 무휴 24 시간 지원을 제공합니다.

Teach BotX: In less than half an hour, customers can teach the BotX Welder the required welds simply via an intuitive app on any smartphone or tablet
Teach BotX: In less than half an hour, customers can teach the BotX Welder the required welds simply via an intuitive app on any smartphone or tablet

Goldiez는“우리는 몇 가지 이유로 Universal Robots의 e-Series 라인을 선택했습니다. "유니버설 로봇의 개방형 아키텍처를 통해 와이어 이송 속도 및 전압뿐만 아니라 토치 각도도 제어 할 수있어 매번 고품질 용접이 가능합니다"라고 그는 말합니다. Hirebotics의 공동 창립자는“UR의 개방형 플랫폼 덕분에 고객이 항상 최신 기능으로 항상 운영 할 수 있도록 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션을 개발할 수있었습니다. UR 코봇의 공동 안전 기능을 강조하면서 Goldiez는“우리는 몇 주 내에 고객의 추가 기능 요청에 응답하고 현장 방문없이 고객에게 해당 기능을 제공 할 수 있습니다. “공동체이며 기존 산업용 로봇과 같이 안전 펜싱이 필요하지 않다는 사실은 동등한 작업 공간을 위해 발자국이 작거나 다른 방법으로 설명합니다. 동일한 크기의 부품을 생산할 수있는 바닥 공간이 줄어 듭니다. 많은 경우에 전통적인 자동화의 바닥 면적의 절반도 채되지 않습니다.”라고 그는 말합니다. "솔루션의 협업 특성 덕분에 작업자는 생산 중단없이 여러 셀 간을 이동할 수있어 직원의 생산성이 크게 향상됩니다."

“Being able to simply hire the BotX Welder and only pay for the hours it works is huge for us,” says Erik Larson, VP of Operations at PMI LLC in Wisconsin.
“Being able to simply hire the BotX Welder and only pay for the hours it works is huge for us,” says Erik Larson, VP of Operations at PMI LLC in Wisconsin.

위스콘신에있는 PMI LLC는 BotX의 최초 고객 중 하나였습니다. Erik Larson의 PMI 운영 부사장은“대량 주문은 10-15 개의 용접공을 고용하여이를 이행해야한다는 것을 의미합니다. “따라서 우리는 정기적으로 입찰 금지 계약을하지 않을 것입니다. BotX 솔루션을 통해 우리는이 작업을 인용하고 계약을 체결했으며, 비즈니스 성장에 큰 도움이되었습니다.”라고 Larson은 말합니다. "BotX Welder는 현장에서 값 비싼 전용 픽스쳐 및 로봇 전문가를 요구하지 않습니다."이제 PMI의 기존 운영자는 BotX의 일상적인 제어를 처리 할 수있어 다양한 소규모 제품을 용접 할 수 있습니다. 위스콘신 작업장은 이제 BotX 앱에 50 개 이상의 서로 다른 부품에 대한 용접 프로그램을 저장했습니다. PMI의 운영 부사장은“솔루션에 쉽게 액세스 할 수 있다고 언급하면서“이제 우리는 일반적으로 대량 부품 실행에 주로 사용되는 매우 비싼 툴링으로 제조 할 수있는 것과 동등한 품질을 제공 할 수 있습니다. “BotX Welder를 간단히 고용하고 스마트 폰을 사용하여 용접을 신속하게 전환 할 수 있으며 작동 시간 만 지불하면 큰 도움이됩니다. 최초의 부품을 용접하는 방법을 가르치기 위해 30 분 전에 사전 로봇 공학 경험이없는 우리 지역 리더가 필요했습니다.”

The complete BotX Welder product offering comes with the UR10e cobot arm, cloud connector, welder, wire feeder, MIG welding gun, weld table, and configurable user-input touch buttons. 
The complete BotX Welder product offering comes with the UR10e cobot arm, cloud connector, welder, wire feeder, MIG welding gun, weld table, and configurable user-input touch buttons. 

또 다른 중요한 이점은이를 요구하는 고객에 대해 BotX 용접을 인증받을 수있는 PMI의 기능이었습니다. “이제 인증 된 용접기를 사용하여 작업을 감독 할 필요가 없습니다. 코봇 용접기의 프로그램이 인증되는 한 모든 작업자는 코봇 용접기를 돌볼 수 있습니다. 이는 실제로 우리에게 많은 리소스를 제공합니다.”라고 Larson은 말합니다. "Hirebotics와 Universal Robots가이 목표를 달성했습니다. 우리와 긴밀한 파트너십을 기대하고 있습니다."

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.