터치 몇 번으로 간편하게 즐기는 코봇 콘텐츠

비용 효율적이고 안전하며 유연한 협업 로봇 (또는 cobots) 은 중소기업에서도 그 어느 때보다 쉽게 자동화를 구현하고 있습니다. 이 전자책은 첫 번째 cobot 프로젝트를 시작하는 데 도움이 됩니다.

경쟁사가 이미 자동화 열차에 탑승했나요? 그들이 당신을 먼지 속에 버려두지 않도록 하세요. 이 전자책에서는 세 가지 주요 이해관계자 그룹의 우려 사항을 파악하고 해결하는 데 도움을 드리겠습니다.

현실적인 실행 계획은 성공에 매우 중요합니다. UR을 사용하면 cobot 설치 및 자동화 목표를 달성할 수 있는 다양한 옵션이 있습니다. 이 전자책은 케이스에 적합한 구현 방법을 안내합니다.

협업 로봇을 사용하여 자동화하고 이에 대한 답을 얻는 것에 대해 올바른 질문을 하고 있는지 확인하십시오. 이 전자책은 코봇 (cobot) 을 이용한 자동화에 관한 5가지 가장 일반적인 질문에 답합니다.

자동차 산업은 이미 고도로 자동화되어 있지만 많은 작업이 매우 복잡하여 협업 로봇을 사용하여야만 자동화할 수 있습니다.

전자 부품 제조는 이미 전 세계적으로 대규모로 자동화되었습니다. 그렇다 하더라도 방이 있습니다 생산 라인이 끝날 때 개선을 위해. 모든 생산 공정에 빠르고 쉽게 통합되는 협업 로봇 암은 이상적인 솔루션을 제공합니다.

협업 로봇은 습한 온실부터 냉장실, 뜨거운 오븐 관리에 이르기까지 다양한 조건에서 작업할 수 있어 반복적인 작업에서 벗어날 수 있습니다. 불리한 환경에서 부상을 입을 수 있습니다.

금속 가공 및 기계 가공에는 직원에게 물리적으로 부담을 주는 무거운 기계를 사용하는 다양한 반복 작업이 포함됩니다. 협업 로봇을 사용하는 자동화는 직원을 이러한 부담에서 벗어나게 하는 동시에 생산에 부가가치를 부여하는 데 이상적입니다.

화학 및 의약품 산업은 정확성, 정밀성 및 품질에 의존합니다. 협업 로봇은 이러한 요구 사항을 해결하는 동시에 직원 만족도를 확보하는 데 도움이 됩니다.

다양한 플라스틱 가공 및 폴리머는 제조 공정. 로봇 팔은 가볍고 공간을 절약합니다. 에서 쉽게 구현할 수 있습니다. 다양한 응용 프로그램을 사용하지 않고 프로덕션 레이아웃을 변경해야 합니다.

과학 및 연구 활동 정확한 분석과 시간이 많이 걸리는 데이터 수집을 포함합니다. 높은 테스트 반복성은 상당한 역할을 합니다. 결과의 품질에 대한 역할. 협업 로봇은 측정 정밀도와 신뢰성을 제공하며, 과도 호환됩니다. 다양한 실험실 주변 장치 공간도 절약할 수 있습니다.

인간과 로봇의 협업은 어디에서나 가능합니다. 당사의 코봇 (cobots) 은 모든 제조 산업에 적합합니다. 다양한 프로세스를 자동화합니다.
지금 자동화 전문가와 상담하세요!