히스토리

모든 사람이 로봇 기술에 접근할 수 있도록 만들기

유니버설로봇 (Universal Robots) 의 탄생

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 덴마크 남부 대학에서 만난 에스벤 외스터가드 (Esben Østergaard), 카스퍼 스토이 (Kasper Støy), 크리스티안 카소 (Kristian Kassow) 가 2005년에 설립했습니다. 로봇 공학의 거대한 잠재력에 영감을 받았지만 기존 산업용 로봇의 한계에 좌절하여 현장에 혁명을 일으키기 시작했습니다.

혁신에서 탄생한 비전

그들은 쉽게 재프로그래밍할 수 있을 뿐만 아니라 공장 현장의 다양한 기능을 위해 용도를 변경할 수 있을 만큼 다재다능한 로봇을 구상했습니다. 이 비전은 자동화를 단순화하고 향상시키기 위한 두 가지 대학 연구 프로젝트에서 비롯되었습니다.

연구에서 현실까지

첫 번째 프로젝트는 아이들이 30분 이내에 할 수 있을 정도로 프로그래밍하기 쉬운 장난감 로봇을 만드는 것을 목표로 했습니다. 두 번째는 덴마크 식품 산업의 유연한 자동화 솔루션에 대한 요구를 해결하여 공장 직원이 신제품 생산 라인을 재구성할 수 있도록 했습니다. 전통적인 산업용 로봇은 작업에 너무 딱딱하고 복잡하여 팀이 더 나은 해결책을 찾도록 이끌었습니다.

코봇 (cobot) 의 탄생

유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 창립자들은 이러한 프로젝트에서 얻은 교훈을 결합하여 세계 최초의 상업적으로 실행 가능한 협업 로봇 (cobot) 을 만들었습니다. 이 획기적인 발명은 쉽게 프로그래밍할 수 있고 매우 다재다능하여 비즈니스가 자동화에 접근하는 방식을 변화시켰습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 은 직원들이 생산 변화를 빠르고 효율적으로 관리할 수 있도록 지원하여 모든 규모의 회사에서 고급 자동화에 액세스할 수 있도록 했습니다.

지속되는 사명

창립자의 오리지널 퀘스트는 여전히 회사의 사명인 모두를 위한 자동화 에 반영되어 있습니다. 어디에서나.

공동 작업을 기반으로 함

생태계 구축은 회사 설립자들에게 중요한 목표였습니다. 그들은 처음부터 다른 사람들이 cobot 플랫폼을 사용하여 새롭고 획기적인 솔루션을 구축할 수 있는 오픈 소스 시스템을 구상했습니다. 그들은 협업이 개발자 커뮤니티와 최종 사용자에게 더 많은 가치를 창출할 것이라고 확신했습니다.

코봇 (cobot) 운동에 참여하고 서로의 장점을 활용하도록 다른 사람들을 초대함으로써 창업자들은 진정으로 독특한 것을 만들었습니다. 오늘날, 플랫폼에서 수백 명의 개발자를 성장시키고 지원하기 위해 글로벌 팀이 준비되어 있습니다.

다년간의 Universal Robots

2025

100\ .000 cobots and counting

이것은 단지 숫자에 관한 것이 아닙니다. 100,000대의 코봇 (cobots) 이 전 세계의 공장, 작업장 및 창고에 미친 영향에 관한 것입니다. 각각은 혁신과 협력이 만났을 때 어떤 일이 일어나는지 보여주는 증거입니다. 어디서나 누구를 위한 자동화 라는 당사의 미션이 단순한 태그라인이 아님을 증명합니다. 그런 일이 일어나고 있습니다.

2024

유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 AI 가속기를 선보입니다

유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 덴마크 오덴세의 ROSCon에서 AI 가속기를 선보입니다. UR의 차세대 소프트웨어 PolyScope X에 의해 활성화되고 NVIDIA의 Jetson AGX Orin에 의해 구동되는 이 즉시 사용할 수 있는 하드웨어 및 소프트웨어는 AI 기반 cobot 애플리케이션의 개발을 더욱 활성화하기 위해 만들어졌습니다.

2024

미러 (MiR) 와 함께 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 오픈하는 새로운 본사는 오덴세 (Odense) 시에 위치한 새로운 공동 본부를 개설하면서

획기적인 업적을 축하합니다. 이 광활한 새 본사는 2만 평방미터에 걸쳐 있으며 두 회사의 직원 600명을 수용할 수 있도록 설계되어 원활한 교차 협업을 촉진합니다.

2022

뮌헨의 Automatica에서 Universal Robots 는 새로운 20kg 페이로드 코봇 (cobot) 을 소개합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots), UR20 발표

UR20 은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 차세대 산업용 코봇 (Industrial cobots) 의 첫 번째 제품으로, 다재다능함, 유용성 및 작은 풋프린트의 UR 특징을 수용하면서 성능을 새로운 차원으로 끌어올리도록 설계되었습니다.
더 빠른 사이클 시간과 더 무거운 하중을 처리할 수 있는 완전히 새로운 조인트 설계가 특징입니다. 1750mm 도달 범위는 표준 유로 팔레트의 전체 높이까지 작동하도록 설계되었습니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 100번째 트레이닝 센터를 열었습니다. UR은 현재 전 세계 23개국에 교육 센터를 운영하고 있습니다.

새로운 본사 기공
자매 회사인 MiR 과 함께 Universal Robots 는 덴마크 오덴세에 새로운 최첨단 본사를 설립했습니다. 세계 최대 규모의 cobot and autonomous mobile robot (AMR) Hub가 될 것이며 2024년 1월까지 완공될 것으로 예상됩니다.

UR 및 MiR 본사 건물 본사 UR 및 MiR 접지 브레이킹직원과 함께하는 UR20그랜드 오프닝 UR 및 MiR 본사UR20 cobot

2021

UR10e 의 더 무거운 페이로드

UR10e 페이로드가 12.5kg (27.55 파운드) 로 증가합니다.

2020

50\ .000 cobots 판매

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 전 세계에 설치된 50,000개 이상의 협업 로봇으로 업계의 이정표에 도달했습니다.

2019

16kg 탑재 코봇 (payload cobot)

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 중량 자재 취급, 중량 기계 관리, 포장 및 팔레타이징과 같은 고임금 작업을 처리할 수 있는 16kg 중량 UR16e 를 출시합니다.

2018

유니버설 로봇 (Universal Robots), 새로운 e-시리즈

출시 새로운 세대의 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇인 e-시리즈 (e-Series) 가 뮌헨의 오토매틱 (Automatica) 쇼에서 출시되었습니다. 새로운 플랫폼은 협업 로봇의 표준을 높이고 더욱 빠른 솔루션 개발 및 배포를 가능하게 합니다.

“노벨 로봇 공학상”.

Universal Robots 공동 설립자 Esben Østergaard는 미국 로봇 산업 협회 (RIA) 로부터 Engelberger Robotics Award 2018을 수상했습니다. 오랫동안 로봇 공학으로 "노벨상" 으로 여겨졌던 이 상은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 로봇 암 개발을 수십 년 만에 로봇 커뮤니티에서 나온 가장 중요한 기술 혁신 중 하나로 인정합니다.

2016

Academy

Universal Robots Academy 는 로봇 리터러시를 더욱 높이기 위해 시작되었습니다. 이 모듈은 UR 코봇 (cobots) 의 기본 프로그래밍 교육을 구성하는 무료 e-러닝 모듈로 구성되어 있습니다.

UR + 생태계

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 개발자 커뮤니티, 배포자 및 최종 사용자에게 가치를 더하는 독특한 생태계인 UR + 를 선보입니다.

2015

UR3 출시

유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 탁상용 cobot UR3를 출시합니다. 새로운 3 킬로 페이로드 코봇 (cobot) 은 가벼운 조립 작업 및 자동화된 작업대 시나리오에 이상적입니다.

Teradyne Inc., Universal Robots 인수

Teradyne Inc. (나스닥: TER) 가 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 2억 8,500만 달러에 인수합니다.

2012

UR10 출시

Universal Robots ’10kg 페이로드 cobot, UR10 출시. 더 큰 작업을 수행하는 제조업체를 대상으로 하는 UR10 은 10kg의 리프팅 능력과 130cm의 도달 범위를 갖추고 있습니다. 또한 미국 뉴욕에 미국 자회사를 설립합니다.

2008

최초의 협업 로봇 판매

2008년에 출시된 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 첫 번째 제품은 산업용 로봇 시장에 혁명을 일으킨 6개의 관절형 로봇 암인 UR5였습니다. 유통업체는 덴마크와 독일에서 최초의 UR5 코봇 (cobots) 을 판매합니다.

2005

Universal Robots 설립

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 덴마크 남부 대학에서 만난 에스벤 외스터가드 (Esben Østergaard), 카스퍼 스토이 (Kasper Støy), 크리스티안 카소 (Kristian Kassow) 가 설립했습니다. 그들의 목표는 설치와 프로그래밍이 쉬운 경량 로봇인 코봇 (cobot) 을 출시하여 중소기업이 로봇 기술에 쉽게 접근할 수 있도록 하는 것입니다.

현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea