Zantech, UR10e cobot 덕분에 용접기 작업 혁신 및 간소화

Zantech 자동화

요약하자면

잔테크 (Zantech) 는 1985년에 설립된 가족 소유 회사입니다. 이 회사는 금속 산업의 공급 업체이며 레이저 절단 전문 업체입니다. 현재 1,000명 이상의 활동적인 고객에게 서비스를 제공하고 있으며 Zantech 직원 30명을 고용하고 있습니다. 기계 면적은 13,500 m2 이상입니다.
Zantech 는 품질과 효율성에 투자하는 것을 좋아하며 Metavak 무역 박람회에서 WeCobot과 연락을 취했습니다. WeCobot은 용접 cobot 시스템을 제공하고 Universal Robots 의 cobots 를 사용합니다. 잔테크 (Zantech) 가 용접 팀을 강화하기 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) UR10e 코봇 (cobot) 을 살펴보았습니다.

Zantech Business Transformation은

예전에는 용접 로봇을 소유하고 있었지만, 직원들에게는 사용자 친화적인 것으로 인식되지 않았습니다. 용접 로봇을 프로그래밍한 사람은 결국 용접 로봇을 조작할 사람이 아니었습니다. 그 결과, 약간의 실무 경험이 누락되었으며, 이를 변경할 수 있어야 합니다!
협업 로봇은 작업자가 쉽게 프로그래밍할 수 있으므로 훨씬 더 사용자 친화적입니다. 이렇게 하면 용접기들 사이에서 용접의 즐거움을 높이고 작업을 더 쉽게 할 수 있습니다. 또한 코봇 (cobot) 도 유연해야 하며 보다 일관된 용접 품질을 보장해야 합니다.

Zantech

산업 Metal
나라 The Netherlands
직원 수 30
사용된 코봇 UR10e

그들이 한 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

그들이 한 방법

그들이 한 방법

무역 박람회에서 접촉한 후, 위코봇은 네덜란드 오스에 있는 잔테크 (Zantech) 를 방문하여 워크숍을 열었습니다. 워크숍이 진행되는 동안 용접사는 직접 코봇 (cobot) 을 사용해보고 의견을 제시할 수 있습니다. 이로 인해 Zantech 직원들은 최신 "동료" 에 대해 흥분하고 지원을 받았습니다. 코봇 (cobot) 은 반복적인 작업을 완화하는 데 도움이 될 것이며 직원을 대체할 의도는 절대 아니라는 점을 강조했습니다.

워크숍이 성공적으로 끝난 후, 잔테크 (Zantech) 는 UR10e cobot 을 사용하기로 결정했습니다. 코봇 (cobot) 은 신속하게 전달되었고 구현은 매우 잘 진행되었습니다. 하루의 교육 후 직원들은 독립적으로 사용할 수 있었습니다. "그것이 결정적인 요소였습니다." 잔테크 (Zantech) 의 CEO이자 소유주인 바트 반 데어 잔데 (Bart van der Zande) 가 말했습니다. 코봇 (cobot) 은 현재 6개월 이상 운영되고 있으며 모든 사람들은 여전히 매우 만족하고 있습니다.

Zantech 의 cobot 운영자인 Dion 은 "cobot 에 대한 우리의 경험은 매우 훌륭합니다. 사용하기 쉽고 cobot 용접의 장점은 한 걸음 물러설 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 더 이상 용접으로 인한 연기와 방사선 위에 얼굴을 대고 서 있지 않게 됩니다. 그러면 용접공의 작업이 쉬워집니다." Bart는 또한 칭찬합니다. "우리는 코봇 (cobot) 을 자주 사용하며 모든 직원들은 매우 열정적입니다. 그리고 코봇 (cobot) 이 수행하는 작업도 환상적으로 보입니다.”

우리는 코봇 (cobot) 을 자주 사용하며 모든 직원들은 매우 열정적입니다. 그리고 코봇 (cobot) 에 의해 수행되는 작업도 환상적으로 보입니다.

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

해결된 자동화 과제:

  • 자동 용접을 통한 탁월한 품질

핵심 가치 동인:

  • 생산 품질의 일관성 향상
  • 직무 만족도 향상

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 용접

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결