계약 기계 가공 및 제작 사업에서 변화는 삶의 사실입니다. 위스콘신에 본사를 둔 WST Fab 의 경우, 회사가 해당 부품을 위해 특별히 설계된 새로운 UR10e 코봇 기반 기계 관리 시스템을 받은 날 대규모 고객 주문이 예기치 않게 떨어졌습니다. 그러나 UR Certified Systems Integrator (CSI) PCC Robotics는 완전한 지식 전달을 통해 고객에게 "열쇠를 넘겨주는 것" 에 중점을 두기 때문에 WST Fab 팀은 한 치도 놓치지 않았습니다. 며칠 안에 코봇 (cobot) 을 재프로그래밍하고, 다목적 고정 장치를 조정하고, 새로운 그리퍼를 3D 프린팅할 수 있었으며, 이제 시스템에서 12개의 다른 부품을 실행할 수 있습니다.
따라 이동하거나 재배치할 수 있는 cobots 의 다양성이 필요했습니다. 또한 코봇 (cobot) 을 통해 기존 장비를 완전히 활용할 수 있으며, 전통적인 로봇에는 특정 부품만 작동할 수 있는 전용 CNC 기계가 필요했습니다. WST Fab 의 제너럴 매니저인 찰리 렌 (Charlie Lenn) 은 다음과 같이 말합니다. "비용 측면에서 볼 때, 고정된 위치에 있는 산업용 로봇에 55만 달러를 투자하는 것과 더 무거운 작업용 코봇 (cobot) 에 대한 비용의 3분의 1을 투자하는 것이 더 안전하다고 느낄 수 있습니다."
WST Fab 운영 관리자 Timm Abel은 다음과 같이 덧붙입니다. "우리는 코봇 (cobot) 을 제자리에 놓고, 이 작업을 수행하고, 모든 것을 꺼내고, 시작하기 전에 사용했던 것과 동일한 기계를 사용할 수 있습니다. 그리고 이것은 며칠이 아니라 몇 시간 안에 이루어집니다. 이것이 우리가 로봇 세계에서 사업을 성장시키는 방법입니다."
UR10e 기계 관리 코봇 (cobot) 에 대한 경험을 바탕으로 WST Fab 은 자동화 목표를 계속 추진하고 있습니다. UR의 더 크고 빠르고 강력한 코봇 (cobots) 의 가용성은 향후 더 크거나 다루기 힘든 부분을 처리할 수 있는 더 많은 옵션을 제공합니다. Lenn은 다음과 같이 설명합니다. "우리는 항상 무엇을 더 할 수 있는지 스스로에게 묻고 있습니다. 어떻게 도전할 수 있을까요? 다른 응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 PCC에 더 크고 강력하며 빠른 cobots (코봇) 을 요청할 수 있습니까?" 그는 덧붙입니다. "우리는 매주 우리가 자동화할 수 있는 것에 대해 이야기합니다. 프레스 브레이크에 코봇 (cobot) 을 사용할 수 있나요? 터닝 센터에 사용할 수 있나요? 다음 자리는 어디인가요?”
PCC Robotics 및 UR10e Cobots로 효율성 극대화
WST Fab 팀은 PCC Robotics와 긴밀히 협력하여 전체 기계 관리 시스템을 계획했습니다. 여기에는 UR10e cobot, end-of-arm 툴링, 시스템 베이스, 원재료 및 완성 부품에 대한 스테이징, CNC 기계와의 완전한 통합이 포함되었습니다. PCC Robotics는 온라인 UR Academy 모듈과 현장 교육을 모두 사용하여 각 고객이 완벽하게 교육을 받을 수 있도록 합니다.
타일러 슈 (Tyler Schuh) WST Fab 제조 엔지니어는 "UR과 함께 일하면서 펜던트를 먼저 보고 아무것도 모른다면 조금 무섭습니다. 하지만 그걸 가지고 놀기 시작하면 배우기 쉽습니다. 저는 이미 다른 두 사람에게 기본 설정을 수행하는 방법을 교육했습니다. 지금 다시 돌아가면 간단한 프로그램을 만들 수 있고 저처럼 알아낼 수 있습니다. 놀라울 정도로 간단하고 쉽게 작업할 수 있습니다.
PCC Robotics의 제너럴 매니저인 댄 카니 (Dan Carney) 는 다음과 같이 말합니다." 타일러가 한 일을 보기 위해, 첫 주를 전환하고 무언가를 실현하기 위해서뿐만 아니라, 몇 달 동안 그것을 가지고 달리기 위해, 여러 가지 다른 기하학, 다른 작업 홀딩, 다른 그리퍼 손가락을 실행하여 즉석에서 완전히 재설계된 스테이징 솔루션을 봅니다. 매번 그래야 하는 방식입니다. 이는 우리가 어떻게 비즈니스를 설계했는지 보여주는 증거이며, 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 프로그래밍 환경을 보여주는 증거입니다. ”

PCC Robotics는 UR10e cobot, end-of-arm 툴링, 시스템 베이스, 원재료 및 완성 부품에 대한 준비 및 CNC 기계와의 완전한 통합을 포함하여 WST Fab 에 완전히 통합된 시스템을 제공했습니다.
PCC Robotics의 범용 스테이징 및 픽스처링 설계를 통해 WST Fab 은 고객의 요구가 변경되었을 때 새로운 부품 및 프로세스로 쉽게 전환할 수 있었습니다.

WST Fab 은 3D 프린팅 그리퍼를 사용하여 새로운 부품 및 공정에 시스템을 신속하게 적용할 수 있었습니다.
듀얼 그리퍼는 완성된 부품을 언로딩하고 새로운 원시 부품을 한 번에 로드하여 기계 사용률을 최적화하는 데 도움이 됩니다.



수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...