2년 전 UR과 파트너십을 맺은 세계 리더들

Smooth Robotics 자동화

Smooth Robotics 케이스 스토리 보기

요약

생태계는 cobot 용접 가능성을 열어줍니다. Smooth Robotics 는 자체 클래스에서 용접 솔루션을 제공합니다. 불과 몇 년 만에 비전과 열정을 가지고 개발되었으며, 이를 사용하는 사람들과의 긴밀한 협력을 통해 개발되었습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 생태계를 받아들인 회사를 만나보세요.

용접 아크는 매번 정확하게 맞습니다. 빠르고 제어된 움직임과 완전히 일관된 결과가 반복됩니다. 숙련된 장인의 다년간의 경험과 전문적인 전문 지식의 결과이지만, 협업 로봇이 프로그래밍된 그대로 수행합니다. 덴마크 회사 Alusteel의 대형 생산 홀에서 Boguslaw Hara는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 암에 용접을 넘겨줍니다. 그는 8년 동안 대장장이로 일했으며 14년 동안 용접공으로 일하면서 자신의 공예에 대한 모든 것을 알고 있습니다. 내구성이 뛰어나고 균일하며 심미적이기 위해 좋은 용접을 놓는 것에 대해. Boguslaw Hara는 첫 번째 용접을 직접 만들었으며 SmoothTool 버튼을 몇 번 누르기만 하면 로봇 팔을 제어하는 혁신적인 소프트웨어를 프로그래밍하여 숙련된 용접자만 생산할 수 있는 용접을 모방했습니다.

몇 년 전 Erik Mønster는 숙련된 용접사가 로봇을 훈련시킬 수 있는 용접 도구를 개발하는 것이 꿈이었습니다. 로봇을 훈련시키기 위해 몇 가지 작업을 수행하는 전문가의 지식으로 완벽한 용접을 반복합니다.

이 기본 아이디어로 그는 4년 전 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 를 설립했지만 오늘날 로봇 용접 도구 분야에서 절대적인 세계 엘리트에 속해 있습니다. 당시 Erik Mønster는 전 세계적으로 점점 더 두드러지는 노동력의 추세를 보았고, 이를 해결하려면 혁신적인 비전이 필요하다는 것을 즉시 알았습니다.

Smooth Robotics

어플리케이션 Welding
나라 Denmark
직원 15

해내던 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

인간과 로봇의 협업

인간과 로봇의 협업

여러면에서 용접기와 로봇 간의 상호 작용은 코봇 (cobot) 의 가장 좋은 이미지입니다. 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 의 용접 도구인 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 의 기본 아이디어는 인간과 기계가 함께 작동한다는 것, 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 암이 협업 로봇이라는 것입니다.

직관적인 사고방식은 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 의 수석 소프트웨어 개발자인 아마드 게이트 (Ahmad Gheit) 에게도 매우 중요했습니다. "우리는 로봇의 복잡성을 간단히 제거하고 기술로 용접공이 자신의 행동으로 로봇을 프로그래밍하도록 했습니다. 용접공은 공예에 능숙해야 합니다. 그런 다음 우리 프로그램은 코봇 (cobot) 을 자신만큼 좋게 만드는 데 도움이 됩니다." 라고 그는 말합니다.

이 솔루션의 가장 큰 장점은 SmoothTool 프로그램이 거의 모든 전원과 호환되기 때문에 용접기가 선호하는 용접 장치를 사용하여 코봇 (cobot) 에 간단히 장착할 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 모든 숙련된 용접사가 선호하는 용접 솔루션을 사용할 수 있어 cobot 사용에 더 큰 인센티브를 제공할 수 있습니다.

동료로서의 코봇

동료로서의 코봇

Alusteel에서 바로 그런 일이 일어나고 있습니다. 50명 이상의 직원을 보유한 가족 소유 제조 회사에서 창업자 Mads Milling은 많은 자원을 확보하고 재정적으로 합리적인 솔루션에 열정적입니다.

“It's like having three men at work when a welder is next to the cobot. 그들은 실제로 동료이며, 용접공이 로봇을 움직이고 측면에서 자신의 일을하는 것은 정말 쉽습니다. 우리에게는 대형 산업용 용접기에 비해 더 많은 코봇 (cobots) 을 얻는 것이 훨씬 더 매력적입니다. 더 많은 예비 작업이 필요하고 운영 비용이 더 많이 듭니다. 작고 다재다능한 cobots 덕분에 숙련된 노동력을 찾기 어려운 시기에 더 많은 주문을 받을 수 있습니다." 라고 Mads Milling은 말합니다.

효율성 향상

효율성 향상

최근 코봇 (cobot) 이 수행한 용접 작업은 용접사가 30 피스 배치를 만드는 데 사용한 시간의 절반 이상 만에 완료되었습니다.

스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 의 경우, 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 의 핵심인 스무스 툴 (SmoothTool) 의 추가 개발을 위해서는 최종 사용자와의 긴밀한 협력이 필수적입니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 전용으로 제작되었으며, 우연이 아니라 회사의 기초에서 완전히 의식적인 선택입니다.

"우리는 이것이 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 제품을 기반으로 해야 한다는 것을 바로 알았습니다. 그게 말이 됐어요. Erik Mønster는 코봇 (cobots) 용 제품을 개발할 수 있는 기회가 너무 많다고 말합니다.

UR과의 파트너십

UR과의 파트너십

UR과의 협력은 빠르게 확립되었고 2021년 스무스 로보틱스 (Smooth Robotics) 는 UR + 파트너가 되었습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 로봇을 제작하는 데 능숙하고, 파트너는 적합한 응용 프로그램을 발명하는 데 능숙하다는 전제하에 기본적으로 파트너십을 맺고 있으며, 아무도 스스로 관리하지 않았던 다양성과 기능을 함께 제공합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 과의 열린 대화는 에릭 묀스터 (Erik Mønster) 가 가장 높이 평가하는 것 중 하나이기도 합니다.

"우리는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 새로운 이니셔티브를 지속적으로 업데이트하고 있으므로 우리의 제품은 새로운 모델과 즉시 함께 작동합니다. 반대로, 최종 사용자의 경험에 대한 고유한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 우리는 고객이 원하는 것을 알고 그 지식을 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 공유합니다." 라고 Erik Mønster는 말합니다.

용접기의 부족이 점점 더 분명해지고 있습니다. 전 세계에서 볼 수 있습니다. 자동화에는 많은 이점이 있다는 것을 알고 있었기 때문에 용접사로서의 지식을 바탕으로 사용하기 쉬운 솔루션을 개발하고 싶었습니다.

Erik Mønster

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결