Siemens 자동화
디지털화 및 자동화의 선구자로서 Siemens Gerätewerk Erlangen (GWE) 은 자체 제품과 UR (Universal Robots) 의 협업 로봇을 모두 사용합니다. 현재 70개 이상의 코봇 (cobots) 이 반복적이고 피곤한 작업으로부터 직원을 구합니다. 각 애플리케이션의 시작점은 디지털 트윈입니다. Siemens 는 가상 시운전을 통해 계획 오류를 방지하고 높은 공정 및 제품 품질을 보장합니다.
과제 다른 많은 독일 생산 회사와 마찬가지로 Siemens Gerätewerk Erlangen (GWE) 은 최근 몇 년 동안 인력 부족에서 비용 압박 증가에 이르기까지 여러 가지 도전에 직면했습니다. 전자 공장은 반응할 뿐만 아니라 점점 더 디지털화되는 미래를 적극적으로 형성하기 위해 자체 제품에 의존하고 있으며, 코봇 (cobots) 의 도움을 받아 자동화에 의존하고 있습니다. 회사는 프로세스 자체를 설계합니다. 결국, Siemens 는 탁월한 기술 노하우와 혁신적인 강점을 상징합니다.
"2016년 공장의 자동화에 대해 처음 논의했을 때 우리는 고전적인 산업용 로봇에 대해서만 알고 있었습니다. 그러나 중소 규모 생산에서는 수익성 있게 운영할 수 없습니다." 라고 Siemens Gerätewerk Erlangen의 글로벌 리드 제조 전자 제품인 Maximilian Metzner가 설명합니다. 그들은 대안이 필요했습니다.
협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.
UR cobots 를 통해 Siemens 팀은 적절한 해결책을 찾았습니다. 막시밀리안 메츠너 (Maximilian Metzner) 는 "유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 은 매우 컴팩트하고 다재다능하며 무엇보다 작동하기 쉽습니다." 라고 말합니다. "그리고 가장 큰 장점은 기술의 유연성이 프로그래밍과 처리에 직관적이라는 것입니다."
2017년, 첫 번째 코봇 (cobot) 이 GWE (UR10) 에서 운영되기 시작했습니다. 그 임무는 골판지 상자를 배달 스택에서 팔레트로 옮기는 것이었습니다. 성공 스토리의 시작이었다. 현재 70개 이상의 코봇 (cobots) 이 GWE에서 작업을 자동화하고 있으며, 이러한 추세는 더욱 커지고 있습니다. 원활한 통합을 위해 회사는 디지털 트윈으로 계획을 세우는 데 의존합니다. 즉, Siemens 는 가상으로 가치 사슬의 모든 단계를 사전에 계획하고 VR 랩에서 시뮬레이션합니다.
GWE는 코봇 (cobots) 도입과 함께 직원들을 참여시키기 위해 정보의 날을 시작했습니다. 직원들은 잠재적인 두려움과 예약을 극복하기 위해 코봇 (cobots) 을 테스트하고 플레이하도록 초대받았습니다. 이제 개별 생산 구역이 코봇 (cobots) 이름을 지정했다는 사실에도 높은 수준의 수용이 반영됩니다. 예를 들어, "Schorsch" 는 하우징에서 작동하고 "Waltraud" 및 "Mariechen" 은 장치를 포장합니다.
Siemens GWE에서 제조 공정의 자동화는 큰 성공을 거두었습니다. 코봇 (cobots) 을 사용하면 생산성을 높이고 회사의 비용 위치를 개선할 뿐만 아니라 전체 인력의 동기를 향상시킬 수 있습니다. "유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 덕분에 생산 현장의 모든 직원 바로 옆에 자동화가 자리 잡을 수 있었습니다." 라고 Siemens Gerätewerk Erlangen의 생산 계획 담당자 Harald Ell은 말합니다.
Michael Brucksch: Head of Automation Implementation성공의 열쇠는 기술, 생산, 유지보수 분야의 전문가들과 함께 계획과 실행을 실현했다는 것입니다. 현재 다른 Siemens 사이트는 cobots 사용 경험의 혜택을 누리고 있습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...