Shun Fu Enterprise
슌푸 엔터프라이즈 (Shun Fu Enterprise) 는 대만 창화 (Changhua) 시에 있는 가족이 운영하는 용접 공장으로 설립 10주년을 앞두고 있습니다. 장기적인 인력 부족과 증가하는 주문에 직면하여 회사는 Roboenter Technology가 대만에서 독점적으로 배포하는 Universal Robots 'UR10e 협업 로봇과 SmoothTool 용접 소프트웨어를 도입했습니다. 로봇 공학에 대한 사전 경험이 없었음에도 불구하고 소유주인 린성웨이 (Mr. Lin) 는 3주 이내에 독립적으로 로봇 공학을 운영할 수 있었습니다. UR cobot 은 인력 부족 문제를 해결할 뿐만 아니라 작동 시간을 약 80% 단축했습니다. Lin은 이러한 사용자 친화적인 자동화가 비용을 절감할 뿐만 아니라 고품질의 용접을 보장하여 잠재적으로 더 많은 사람들이 용접 산업에 참여하도록 유도할 수 있다고 믿습니다.
대만 창화시에 위치한 슌푸 엔터프라이즈 (Shun Fu Enterprise) 는 설립 10주년을 앞두고 있습니다. 주로 특수 CO2 용접뿐만 아니라 전기 용접, 아르곤 용접 및 스테인레스 스틸 용접 하도급 서비스를 포함한 설계 및 금속 용접 서비스를 제공합니다. 오랫동안 회사는 주로 소유주인 린 씨와 한 가족에게 의존하여 수동으로 주문을 완료했습니다. 뛰어난 제품 품질과 장인 정신 덕분에 Shun Fu Enterprise 는 많은 고객의 신뢰와 인정을 받았습니다.
회사의 오랜 성공 여부와 관계없이 Shun Fu의 소유주인 Lin은 다음과 같이 말합니다. "우리는 숙련된 용접공을 찾을 수 없다는 어려움에 항상 직면해 왔습니다." 더 광범위한 인력 부족 문제, 장기적인 건강 문제, 지속적으로 증가하는 주문에 직면하여 린 씨와 한 가족만으로는 더 이상 충분하지 않았습니다. 소규모 생산에 중점을 둔 가족 운영 공장인 Shun Fu Enterprise 는 유연하고 효율적인 솔루션이 시급했습니다.
린 씨는 인터넷 조사를 통해 협업 로봇에 대해 배웠습니다. 이 회사가 각각의 새로운 제품 배치를 용접하기 전에 기계적 조정이 필요한 소규모 배치, 다양한 생산 모델로 운영된다는 점을 고려할 때, 로봇과 용접 소프트웨어의 유연성, 속도 및 작동 용이성은 린 씨가 높게 평가한 요인이었습니다. 우연히도 그는 UR의 동영상을 보았고, 이로 인해 더 많은 것을 배우고 싶다는 흥미를 불러일으켰습니다. 동시에, 그는 다른 사용자들이 UR 협업 로봇을 사용한 후 인력 부족과 용접 공정 문제를 성공적으로 해결했다는 것을 알아차렸습니다. 이로 인해 그는 UR 전문가와 추가로 상담하고 개인적으로 코봇 (cobot) 을 경험하게 되었습니다.

린 씨는 로봇 조작이나 프로그래밍 배경에 대한 경험이 없었습니다. 그러나 Roboenter Technology Co., Ltd. 의 지침에 따라 SmoothTool 용접 소프트웨어의 쉬운 작동 및 직관적 인 UR cobot 과 결합하여 프로그래밍 경험이 없어도 소프트웨어 인터페이스의 지침에 따라 cobot 을 작동 할 수 있습니다. 또한 Roboenter의 사후 지원은 초기 어려움을 신속하게 극복하고 전문 지식을 쌓고 용접 코봇 (cobot) 사용에 대한 자신감을 높이는 데 도움이 되었습니다.
린 씨는 "단 3주 만에 코봇 (cobot) 을 독립적으로 작동시켜 용접 작업을 가속화할 수 있었습니다." Roboenter의 창립자인 홍중이 (Hong Zhong-Yi) 씨는 다음과 같이 덧붙입니다. "cobot 운영은 개념입니다. SmoothTool 용접 소프트웨어와 결합하여 전문 용접 지식이 있는 사용자는 다양한 용접 요구 사항을 충족하기 위해 신속하게 독립적으로 작동할 수 있습니다."

인력 부족 문제가 점점 더 심각해짐에 따라 숙련된 용접공은 찾기 어려워지고 있습니다. 사용하기 쉽고 유연한 코봇 (cobot) 을 도입하면 전문 용접 배경 없이도 작업을 수행할 수 있습니다.
Lin은 "UR10e cobot 사용으로 인한 가장 큰 변화는 인력 부족 문제를 해결하는 동시에 작업 효율성을 크게 향상시키는 것입니다. 장시간의 용접이 필요했던 과거와 달리, 이제는 생산 초기에만 코봇 (cobot) 의 작업 경로를 설정하면 됩니다. 이전과 비교할 때, 이제 운영 시간의 약 80% 를 절약하여 비즈니스를 확장하고 주문을 예약하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다."

그는 또한 "UR10e 로봇은 작동하기 쉽고 사용자 친화적이라고 생각합니다. 시간과 비용을 절감할 뿐만 아니라 고품질의 금속 제품을 생산합니다. 작업 환경을 개선하고 용접 작업의 매력을 높임으로써 더 많은 사람들을 용접 산업에 참여시키고 이 공예품을 전달할 수 있기를 바랍니다."
Mr. Lin Sheng-Wei, the owner of Shun Fu Enterprise단 3주 만에 코봇 (cobot) 을 독립적으로 작동시켜 용접 작업을 가속화할 수 있었습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...