Rivimetal 자동화
1970년 Athanasios Rivios에 의해 설립된 RIVIMETAL은 다임러, BMW, 폭스바겐, 피아트 그룹 등과 같은 회사의 주조 제조를 전문으로 하는 알루미늄, 아연 및 황동 주조로 현지 시장에 서비스를 제공함으로써 여정을 시작했습니다. 오늘날, RIVIMETAL은 고압 다이캐스팅 합금 생산의 선도적인 전문 업체이며, 주조의 품질, 유연성 및 경쟁력 있는 세계 가격 측면에서 최고의 그리스 회사 중 하나로 널리 알려져 있습니다.
알루미늄 자동차 예비 부품 전문 제조 회사인 리비메탈 (Rivimetal) 은 숙련된 인력이 부족한 상태에서 경쟁력을 유지하기 위해 생산성을 높여야 하는 문제에 직면했습니다. 자동화가 이러한 어려움을 극복할 수 있는 유일한 방법이라는 것을 깨달은 Rivimetal 은 Sabo Electric 및 Universal Robots 와 협력하여 숙련된 작업자를 일상적이고 반복적인 작업으로부터 해방시켰습니다. 그라인딩 및 팔레타이징을 위한 모듈식 UR 코봇 기반 자동화 솔루션을 배포합니다. 리비메탈 (Rivimetal) 은 연간 수백 시간의 생산 시간을 생산 능력에 추가하여 최대 82% 의 생산성을 향상시켰으며, 그 결과 코봇 (cobots) 이 15개월 이내에 비용을 지불하게 되었습니다.
Rivimetal was using two people for grinding aluminum products, resulting in significant drop in productivity due to worker fatigue.. Rivimetal was further challenged by the professional manpower shortage and the need to increase production, prompted the Rivimetal team to make a shift; the company's skilled workers needed to be free from mundane, repetitive tasks, which could be accomplished by cobots.
협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

리비메탈 (Rivimetal) 은 사보 일렉트릭 (Sabo Electric) 및 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과의 파트너십을 통해 지연의 어려움을 극복하고 논스톱 생산 라인을 구축하여 열심히 일하는 사람들을 코봇 (cobot) 운영자로 전환할 수 있었습니다. 이러한 협력은 리비메탈 (Rivimetal) 이 효율성과 생산성을 극대화하는 동시에 직원들에게 새로운 기술을 개발할 수 있는 기회를 제공하는 데 중요한 역할을 했습니다.

Sabo Electric의 UR10 자동화 솔루션은 논스톱 생산 라인을 통해 보다 유연한 환경을 조성하여 작업자에게 코봇 (cobots) 을 작동할 수 있는 기회를 제공하고 산업 경쟁력을 높일 수 있는 자신감을 제공합니다. UR10 은 그라인딩, 팔레타이징 및 팔레타이징된 파티의 각 완성된 레이어를 덮는 사이클에서 작동합니다. 또한 모든 작업을 수행할 수 있는 그리퍼를 구현함으로써 시스템을 더욱 저렴하게 만들어 재정적 위험이 낮아졌습니다. 그립이 안전한 카메라는 애플리케이션을 쉽게 사용할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 기능을 사용하면 제품을 안전하게 보관할 수 있어 더욱 안정적인 경험을 할 수 있습니다. 1년 이내에 ROI를 달성한 비용 효율적인 솔루션을 통해 회사는 동일한 작업에 대해 추가 UR10 구매를 확신할 수 있었습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...