--

UR cobot 솔루션은 스위스 성형 전문가를 가정 토양에 유지합니다.

Profatec AG

요약

Profatec AG 는 비즈니스 확장의 어려움이 제조를 더 저렴한 아시아 시장으로 옮겨야 할 필요성과 충돌했을 때 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택했습니다. 그러나 로봇 팔 솔루션의 조합은 스위스의 가정에서 기지를 비용 효율적으로 유지할 수 있도록 보장했습니다. 2003년 스위스 말란스에서 설립된 Profatec AG 는 10년 넘게 자동차에서 의약품에 이르기까지 다양한 산업에 전문 성형 플라스틱 솔루션을 제공하고 있습니다.

사업 전환 사업의

규모와 역량을 확장할 시기가 되자 회사는 어려운 결정에 직면하게 되었습니다. 2007년에는 사출 성형을 제품에 통합하여 야망과 수익성을 높일 것입니다.

일반적으로 제조를 위한 더 많은 공간과 직원이 필요하면 Profatec과 같은 회사가 저렴한 솔루션을 위해 아시아 시장으로 눈을 돌리는 것을 볼 수 있지만, 대신 이 고전적인 스위스 회사는 자국에서 자국에서 사업을 번창시킬 수 있는 자동화된 답변을 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 으로 눈을 돌렸습니다.

Profatec AG

산업 Plastic and Polymers
나라 Europe
직원 수 5-25
사용된 코봇 UR5, UR10

로봇이 없었다면 중국의 저렴한 가격에 맞설 기회가 없었을 것입니다. 따라서 우리는 성공하고 다른 방향으로 나아갈 수 있어 더욱 기쁩니다. 말란에서 일자리를 확보하고 직원들이 더 단조로운 작업에서 벗어날 수 있었습니다.

Chris Battaglia, CEO
주요 과제 해결

주요 과제 해결

유니버설 로봇 (Universal Robots) 은 Profatec의 두 가지 주요 과제를 해결해야 합니다. 한편으로, 모든 기계는 새로운 플라스틱 부품의 주입에 신속하게 적응할 수 있어야 합니다. 반면에 가장 다양한 프로세스는 작은 로트 크기에도 신속하고 경제적으로 대처할 수 있을 만큼 유연해야 합니다.

유연하고 잘 추천

유연하고 잘 추천

자동화 전문가이자 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 스위스 대표인 바흐만 엔지니어링 AG (Bachmann Engineering AG) 가 권장하는 UR5 로봇은 초기 테스트 단계를 위해 구현되었으며 큰 성공을 거둔 것으로 입증되었습니다. 선형 로봇과 달리 UR5는 5개의 서로 다른 사출 성형 기계에서 유연하게 작업할 수 있었으며, 모두 생산을 중단할 필요 없이 직원이 쉽게 프로그래밍할 수 있었습니다.

수익성 및 생산성 향상

수익성 및 생산성 향상

UR5를 통해 주문을 훨씬 빠르게 완료할 수 있게 된 Profatec은 생산을 확대하고 비용을 절감하며 수익성을 더욱 높이기 위해 Universal Robots 의 UR10 2 대를 추가로 투자했습니다. 두 개의 더 큰 로봇은 UR5보다 더 큰 작업 반경 (850mm 대신 1300mm) 과 더 높은 부하 용량 (5kg 대신 10kg) 을 가지고 있지만 모든 로봇은 모든 기계에서 작업할 수 있어 Profatec 프로세스의 유연성을 더욱 높일 수 있습니다.

해결된 자동화 과제:

  • 반복되는 업무가 줄어들도록 직원의 업무 부담을 덜어줍니다.
  • 더욱 일관된 신뢰성 있는 프로세스 생성
  • 비용 절감

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 유연한 배포
  • 협업 및 안전

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 조립
  • 절단

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결