Paradigm Electronics는 고성능 시끄러운 스피커 및 서브우퍼 제조업체입니다. 노동 집약적인 제품에 대한 수요를 충족시키기 위해 패러다임은 이제 폴리싱 응용 분야에 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 구현하여 작업 환경을 개선하는 동시에 병 목을 제거하는 생산 처리량을 크게 증가시켰습니다. 패러다임이 새로운 스피커 라인에서 "미드나잇 체리 (Midnight Cherry)" 피니시를 출시했을 때, 시장은 토론토에 본사를 둔 제조업체에서 자체 제작한 신제품을 빠르게 수용하여 새로운 캐비닛을 기대 이상으로 만들어야 하는 과제에 직면했습니다.
“마감을 위해 여러 겹의 래커를 발라야 하고, 각 층의 도포 사이에 모래와 버프, 모래와 버프를 발라야 합니다. 거기에는 많은 육체 노동이 관련되어 있습니다. 문제는 그렇게 할 수 있는 사람들을 찾는 것입니다. 우리는 단지 충분한 숙련된 사람들을 찾을 수 없었습니다." 라고 Oleg Bogdanov 운영 이사는 말합니다.
이 회사는 이미 데카르트형 로봇으로 하나의 로봇 셀을 구현했지만 작업자의 보호를 위해 주변에 많은 안전 보호가 필요했습니다.
“직원이 로봇과 함께 일하는 것을 전혀 허용하지 않았습니다. 버핑의 적용은 운영자의 많은 관찰과 협력이 필요한 것이므로 원격 셀에서 작업을 수행하는 것은 실행 가능한 솔루션이 아닌 것 같았습니다." 라고 John Phillips 패러다임의 생산 서비스 선임 관리자는 말합니다.
패러다임에는 로봇 응용 분야에 특화된 업계 전문가가 참여하여 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 로봇이 미드나잇 체리 (Midnight Cherry) 도전에 대한 해결책이 될 수 있다는 것을 회사에 알렸습니다. “협업 로봇 은 새로운 기술이었으며 추가 조사로 이어집니다. 이런 종류의 로봇을 통해 우리는 인간과 로봇이 같은 작업 공간에서 작업할 수 있었습니다. 그들은 이제 안전하게 상호 작용할 수 있는 작업의 진자 유형으로 작업하고 있으며, 최종 연마가 인간에게 넘겨지기 전에 로봇이 적절한 양의 작업을 수행했는지 확인할 수 있습니다. 이것은 매우 수작업적인 작업입니다." 라고 Phillips는 말하며 로봇 셀의 단순성을 강조합니다.
"일반적으로 작업 셀을 인간에게 안전하게 만들기 위해 필요한 모든 물리적 가드를 사용하면 구현 기간이 길어집니다. 데카르트 로봇은 5개월이 걸렸다. UR 로봇을 받은 시점부터 시행한 지 한 달이 조금 넘었다.” 이 구현은 처리량을 50% 증가시킴으로써 인기 있는 캐비닛에 대한 패러다임의 백 로그를 해결했습니다. Paradigm은 UR 로봇을 선택하기 전에 협업 로봇 시장에 대한 철저한 연구를 수행했습니다.

“협업 로봇이 우리에게 실행 가능한 대안이라는 것을 깨달은 후, 우리는 숙제를 수행하고 다른 제조업체의 나머지 기회를 확인했습니다. 우리는 응용 분야에서 UR 로봇이 응용 분야에 가장 적합한 로봇일 뿐만 아니라 가장 비용 효율적이라는 것을 발견했습니다." 라고 Phillips는 UR 로봇의 내장된 조정 가능한 힘 모드 기능을 또 다른 결정 요소로 언급합니다.
"너무 많은 힘을 가하면 표면이 가열되고 결과는 기대했던 것과 반대 방향으로 간다. 따라서 로봇이 특정 힘으로 작업하는 것은 큰 이점이었습니다. 우리는 힘 피드백 시스템을 허용하는 기술을 알고 있었지만 실제로는 전체 UR 로봇만큼 비쌌습니다. 따라서 고유한 구조 내에서 포스 피드백 기능이 있다는 것을 알게 되어 매우 흥미로웠습니다." 라고 Paradigm의 생산 서비스 관리자는 말합니다. Paradigm은 현재 UR 로봇에 대한 향후 응용 프로그램을 조사하고 있습니다.
"우리는 다양한 페인트 분사 공정에서 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 사용할 수 있기를 기대하고 있으며, 또한 로봇 경로의 특정 지점에서 특정 힘을 결정할 수 있는 조정 가능한 힘 모드를 활용할 수 있는 포물선 모양의 새로운 스피커 라인을 도입하고 있습니다. 이것은 비평면 패싯을 샌딩할 때 매우 유용할 것입니다.”
Oleg Bogdanov, Director of Operations유니버설 로봇의 로봇 덕분에 처리량을 50% 까지 높일 수 있었습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...