Ornua 자동화
아일랜드 유제품 협동조합 오르누아 (Ornua) 는 팔레타이징 애플리케이션에 UR20 코봇 (cobot) 을 배치하여 최대 12kg (26.5파운드) 의 다양한 제품을 취급합니다. 새롭고 더 큰 UR20 cobot 의 증가된 페이로드와 확장된 도달 범위 덕분에 회사는 직원들에게 반복적인 긴장 부상의 실제 위험을 초래하는 작업을 자동화할 수 있었습니다. 오르누아 (Ornua) 는 다양한 유제품을 취급하면서 작업자와 함께 원활하게 작동할 수 있는 사용 편의성과 기능으로 인해 PE20인 Robotiq 의 UR20 구동 팔레타이징 솔루션을 선택했습니다.
오르누아 (Ornua) 의 가장 노동 집약적인 작업 중 하나는 라인 끝 팔레타이징이었습니다. 이 필수적이지만 육체적으로 까다로운 작업은 6 ~ 12kg (13.2 ~ 26.5lbs) 의 포장과 10kg (22lbs) 의 치즈 블록 등 다양한 유제품을 취급하는 것이었습니다.
이러한 제품을 수동으로 로딩하고 언로딩하는 것은 전담 직원에게 반복적인 긴장 부상의 실제 위험을 초래했습니다. 이 작업에는 지속적인 굽힘, 뻗음 및 리프팅이 필요했습니다. 시간이 지남에 따라 건강 문제를 초래할 수 있는 거칠고 비공학적 프로세스였습니다. 자동화가 인력의 부담을 완화할 수 있을 뿐만 아니라 직원들이 더 많은 부가가치 역할로 전환할 수 있다는 것이 분명해졌습니다.
협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

오르누아 (Ornua) 는 다양한 유제품을 팔레타이징하는 문제를 효율적으로 해결할 수 있는 솔루션을 찾기 시작했습니다. 그들의 검색은 처음에는 로봇 시스템을 제공하는 여러 공급 업체로 이어졌지만 이러한 시스템은 인간 요소를 프로세스에서 완전히 분리하여 요구 사항에 적합하지 않았습니다. 유제품의 특성과 운영의 유연성이 필요하다는 점을 감안할 때, 그들은 인간의 상호 작용과 감독을 허용하는 솔루션이 필요했습니다.
이때 오르누아 (Ornua) 는 RARUK 및 Robotiq 와 연락을 취하고 작업자와 함께 원활하게 작동하도록 설계된 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 협업 로봇을 도입했습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 UR20 로봇에서 오르누아 (Ornua) 는 20kg (44.1파운드) 페이로드 능력과 1750mm (68.9인치) 의 도달 범위를 갖춘 강력한 cobot 인 약속을 보았으므로 팔레타이징 요구 사항에 이상적입니다. 잭 코튼의 말을 빌리자면, “UR20 에 대해 알게 되었을 때, 우리는 최대 20kg 까지 들어 올릴 수 있는 능력으로 인해 상당히 흥분했습니다.”

Robotiq 가 Ornua – PE20 에 제공한 솔루션은 전적으로 UR20 cobot 주변에 구축되었습니다. 간단한 피크 앤 플레이스 (pick and place) 작업을 수행하고, 컨베이어에서 유제품 또는 박스형 유제품을 골라 올바른 패턴의 팔레트에 넣는 것입니다.
팔레타이징 애플리케이션을 위한 Robotiq 전용 소프트웨어인 Material Handling Copilot 은 빠르고 간단하게 설정할 수 있도록 도와줍니다. 광범위한 프로그래밍이 필요한 기존 로봇과 달리 Robotiq 는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다.
로보틱스 (Robotiq) 의 로보틱스 애플리케이션 디렉터인 에티엔 샘슨 (Étienne Samson) 은 “우리와 같은 솔루션을 가지고 있다는 것은 시각적으로 설정할 수 있다는 것을 의미하므로 코드 라인을 프로그래밍할 필요가 없습니다. 팔레타이징 인터페이스를 열고 상자 크기와 무게, 패턴을 입력한 다음 시작을 누르면 로봇이 자동으로 모든 작업을 수행합니다."

Ornua 직원과 경영진의 반응은 매우 긍정적이었습니다. UR20 은 사용자 친화적이고 적응력이 뛰어나며 효율적인 솔루션임이 입증되었습니다. 실제로 RARUK의 자동화 세일즈 매니저 앤드류 메이슨 (Andrew Mason) 은 UR cobots 에 대한 고객의 피드백에 대해 "유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 사용하는 고객의 피드백은 사용자 친화적이라는 것입니다. 우리는 반복 고객인 많은 고객을 보유하고 있습니다. 그들은 배수를 구매합니다."
설치 후 잠시 후, UR20 이 첫 번째 팔레트를 완성했을 때 작은 박수가 터졌습니다. 혁신, 효율성 및 인력의 복지에 전념하는 협동조합에 적합한 축하 행사였습니다. UR20 을 곁에 두고, 오르누아 (Ornua) 는 한 번에 하나의 팔레트씩 아일랜드 유제품 산업을 선도할 준비가 잘 되어 있습니다.
UR20 의 성공적인 배치로, 오르누아 (Ornua) 는 이제 그들의 운영에서 자동화가 훨씬 더 중요한 역할을 하는 미래를 내다보고 있습니다. 잭 코튼 (Jack Cotton) 은 "이 코봇 (cobot) 을 설치한 후 더 많은 자동화를 추가하기 위해 비즈니스가 훨씬 더 개방적이기를 기대합니다." 라고 설명합니다. 자동화 가능성은 낙농 산업 내 다른 영역으로 확대되면서 흥미롭습니다.
Étienne Samson, Robotics Applications Director at Robotiq업계에서 자동화의 필요성은 분명하며 앞으로 더욱 커질 것입니다. 자동화의 미래는 밝습니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...