비파괴 검사 (NDT) 는 재료의 균열 또는 결함을 식별하거나 재료를 손상시키지 않고 재료의 원소 조성을 결정하는 데 사용되는 검사 방법입니다. 올림푸스 (Olympus) 는 다양한 산업 분야에서 사용되는 금속, 플라스틱, 세라믹 및 복합 재료와 같은 다양한 재료에서 최종 사용자가 검사를 수행하고, 결함을 감지하고, 두께 또는 원소 조성을 측정할 수 있는 다재다능하고 다양한 측정 기능을 갖춘 다양한 NDT 장치를 보유하고 있습니다.
예를 들어, Olympus NDT 장비는 지역 항공 허브인 싱가포르에서 항공기 검사에 널리 사용됩니다. 항공기는 강한 토크와 힘에 노출될 뿐만 아니라 습도와 온도가 극단적인 환경에서도 성능과 비행 안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 표면과 분자 구조에 영향을 미칠 수 있습니다. 비파괴 검사 (NDT) 방법을 사용하는 정기 검사는 승무원 및 승객 안전을 위해 항공기의 무결성을 보장하기 위해 항공기에 대한 지속적인 유지 보수 프로그램의 필수적인 부분입니다.
NDT의 또 다른 주요 용도는 귀금속 검증입니다. NDT는 X-선 형광법 (XRF) 을 사용하여 금괴, 백금 및 은을 포함한 귀금속의 즉각적인 현장 원소 측정을 제공하며, 이러한 금속이 초음파 방법으로 어떠한 개재물도 포함되지 않도록 보장합니다.
오늘날 NDT 검사는 원하는 대로 반복적으로 고정밀 테스트를 제공합니다. 항공 환경에서 작업자는 유지 보수 프로세스의 일환으로 터빈 및 기타 구조 부품 주변의 숨겨진 균열, 부식, 보이드, 디스본드, 박리, 용접 불연속성을 찾아 크기 조정하기 위해 전체 항공기에서 부품 또는 프로브를 이동해야 할 수 있습니다. 수십 명의 작업자가 한 번에 특히 대형 항공기의 경우 Olympus NDT 장치를 사용하여 항공기를 검사하는 것을 흔히 볼 수 있습니다.
귀금속 검증의 경우, 작업자는 이러한 단조로운 공정을 반복적으로 수행해야 하는 경우가 많습니다. 장시간에 걸쳐 불편하거나 심지어 안전하지 않은 위치에서 일할 수 있기 때문에 피로와 반복적인 긴장으로 인한 잠재적인 건강 및 안전 위험을 증가시킵니다.

올림푸스 (Olympus) 는 항공 우주, 석유 및 가스, 자동차 및 기타 산업 분야에 사용되는 테스트 및 측정 솔루션의 선도적인 제조업체입니다. Olympus 검사 시스템은 결함을 탐지 및 규명하고 금속, 플라스틱 및 복합재와 같은 다양한 재료의 원소 조성을 비파괴적으로 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

검사 작업은 종종 피로, 반복적 스트레스 및 나쁜 인적 요소로 인한 사건이나 사고로 이어질 수 있는 시나리오를 제시하면서 불편하거나 심지어 안전하지 않은 위치에서 장기간에 걸쳐 수행됩니다. Olympus 는 UR (Universal Robots) 의 협업 로봇을 통합하여 고객에게 완전하고 효율적인 자동화 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 불편한 위치에서 장시간 반복 작업으로 인한 잠재적인 건강 및 안전 위험으로부터 작업자를 완화하고 검사 방법 최적화, 데이터 분석 및 기타 부가 가치 작업과 같은 활동에 집중할 수 있도록 합니다.
Dr. Christopher Lane, Manager, Olympus APAC Technology CentreUR과 함께 UR cobots 및 NDT 제품에 더 많은 적응력을 추가하기를 희망합니다.

올림푸스 (Olympus) 는 UR과 협력하여 작업자가 검사 방법 최적화, 데이터 분석 및 기타 부가 가치 작업과 같은 활동에 집중할 수 있도록 반복적이고 단조로운 작업에서 벗어나도록 코봇 (cobots) 을 구현했습니다. UR cobots 및 Olympus NDT 장비로 구성된 통합 솔루션을 통해 고객은 제한된 위치에서 장시간 근무로 인한 잠재적인 건강 위험으로부터 작업자를 완화하면서 완전하고 효율적인 솔루션을 배포할 수 있습니다.

많은 고객에게 한 가지 중요한 요구 사항은 시간이 지남에 따라 이러한 코봇 (cobots) 을 유지해야 한다는 것입니다. Olympus 및 UR은 모두 교체 부품에 대한 짧은 리드 타임과 지원을 위해 즉시 사용할 수 있는 서비스 엔지니어를 고객에게 제공하는 글로벌 네트워크와 전담 현지 입지를 갖추고 있습니다. 또 다른 고유한 UR 오퍼링인 UR + 는 반복 가능한 성공을 위해 설계된 타사 플러그 앤 플레이 cobot 액세서리 및 응용 프로그램 키트의 가장 큰 에코시스템에 대한 액세스를 제공하며 고객에게 미래 지향적인 솔루션을 보장합니다.
앞으로 올림푸스 (Olympus) 는 싱가포르의 연구 기관과 더 많은 협력을 통해 최종 사용자가 NDT 장치로 코봇 (cobots) 을보다 효율적으로 작동 할 수 있도록함으로써 자동화 장벽을 낮추는 것을 목표로합니다. 올림푸스 (Olympus) 는 에비던트 (Evident) 라는 새로운 회사명으로 워크플로 솔루션 제공업체가 되는 것을 목표로 합니다. 올림푸스 (Olympus) 는 UR 코봇 (cobots) 과 통합된 Olympus 제품을 고객에게 제공하여 효율성과 작업자 안전성을 높이기 위한 포괄적인 자동화 솔루션을 제공합니다.
"우리의 목표는 학생들이 로봇 시대를 받아들일 수 있도록 힘을 실어주고, 수익성 있고 생산적인 미래를 위해 치열한 인턴십과 교육 기회를 제공하는 것입니다. 우리는 NYP와 협력하여 광범위한 시설에서 솔루션을 테스트하는 동안 학생들에게 교육을 제공함으로써 Nanyang Polytechnic (NYP) 과 같은 기관을 지원합니다." 라고 Christopher Lane은 말합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...