--

Cobot ARM 솔루션은 밀폐된 공간에서 생산을 자동화합니다

멀티윙

요약

Multi-Wing CZ는 제한된 공간만으로 기존 설정에서 생산량을 늘릴 수 있는 방법을 찾아야 했습니다. 안전 가드가 필요 없는 UR5는 연간 336시간의 추가 용량을 확보하여 문제를 해결했습니다. 추가 보너스로 각 유닛의 생산 비용이 10-20% 감소하여 연간 7,000유로 가까이 절감되었습니다.

비즈니스 혁신

소규모 회사인 Multi-Wing CZ는 환기 응용 분야를 위한 축류 팬 솔루션을 제조합니다. 글로벌 조직으로 발전한 Multi-Wing CZ는 증가하는 수요를 따라잡기 위해 생산 프로세스를 자동화해야 했습니다. 그러나 밀폐된 작업 공간에는 안전 장벽이 필요하지 않은 솔루션이 필요했습니다.

"우리는 처음부터 우리가 원하는 것을 분명히 알고 있었습니다. 충분히 빠르고 다재다능할 수 있는 작고 저렴한 로봇과 작업 공간을 절약하기 위해 안전 가드 없이 작동할 수 있는 로봇이었습니다." 라고 Multi-Wing CZ의 생산 개발 담당 주니어 매니저인 David Hosek는 말합니다.

Multi-Wing

산업 Metal and Machining
나라 Europe
직원 수 25-50
사용된 코봇 UR5

솔루션

Multi-Wing CZ는 알루미늄 주조물을 허브로 가공하는 자동 선반용 UR5 로봇을 결정했습니다. 로봇 암은 쓰레기통에서 선반으로 미완성 주물을 가져와 가공 후 제거한 다음 홈이 절단된 자동 브로칭 기계로 넘깁니다. 또한 안전 보호 장치 없이도 작동합니다. Multi-Wing CZ는 안전 장벽을 제거하여 로봇 센터의 레이아웃을 변경하고 기계 공장에서 더 많은 공간을 확보할 수 있었습니다.

UR5를 설치함으로써 각 유닛의 생산 비용이 10-20% 저렴해지고 연간 336시간의 추가 용량이 증가했습니다. 이는 70% 이송 가속과 기계 부품 교체에서 10초 가속에 의해 달성되었습니다.

경쟁 제조업체의 로봇에 비해 UR5를 인수하면 투자 수익률이 더 빨라졌습니다. 우리는 많은 비용 절감과 새로운 가능성을 가져온 이 유연하고 신속하며 저렴한 솔루션에 아무런 문제가 없었습니다. 우리는 Universal Robots 기술로 이보다 더 행복할 수 없습니다.

David Hosek, Junior Manager for Production Development
UR5 협업 로봇, Multi-Wing 체코UR5 협업 로봇, Multi-Wing 체코

해결된 자동화 과제:

  • 밀폐된 공간에는 장애물이 없는 작업 로봇이 필요했습니다.

핵심 가치 동인:

  • 쉬운 프로그래밍
  • 빠른 설정
  • 유연한 배포
  • 협업 및 안전

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 조립

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결