농장 동물의 번식 기술을 선도하는 시스템 공급업체인 미니텁 (Minitüb) 은 포장을 표준화하고 자동화할 수 있는 솔루션을 찾고 있었습니다. 육체노동은 반복적이고 단조로웠으며 일정한 속도로 수행될 수 없었다. 솔루션은 일정한 속도로 충전된 백을 포장할 수 있고 유지 보수가 거의 필요 없는 가벼운 6축 UR5 로봇 암이었습니다.
Minitüb 은 오랜 기간 동안 완벽한 백 패키징 솔루션을 찾고 있었습니다. 직원들이 더 까다로운 작업을 처리할 수 있도록 채워진 가방의 포장을 자동화할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 가방을 자동으로 포장하면 배송 준비가 된 제품의 일관된 흐름을 제공 할 수도 있습니다.
미니텁 (Minitüb) 은 2011년 1분기에 UR5 로봇 암을 패키징 라인에 도입했습니다. 로봇 암은 지속적인 생산에 성공적으로 통합되었으며 분당 평균 40개의 백을 포장합니다.
로봇은 충전 씰 기계 끝에 있는 컨베이어 벨트 앞에 배치되고 컨베이어 벨트에 떨어지는 신선한 백 제품을 픽업합니다. 중단 없는 처리를 가능하게 하기 위해, 5배 2개의 흡입 컵이 장착된 그립핑 툴이 개발되었습니다. 부드럽고 매끄러운 표면에도 불구하고 가방을 들어 올리는 데 이상적입니다.
로봇은 골판지 상자의 흐름도 제어합니다. 상자가 가득 차면 로봇이 상자를 풀고 새 빈 판지 상자가 그 자리를 대신합니다. Minitube 직원의 프로세스를 더욱 단순화합니다.


수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...