미가트로닉 (Migatronic) 은 용접을 위한 흥미진진한 미래를 만들고 있습니다

Migatronic 자동화

UR20 로봇으로 미가트로닉 (Migatronic) 이 어떻게 용접의 흥미진진한 미래를 만들어가고 있는지 살펴보세요

요약하자면

세계 최고의 용접기 공급업체 중 하나인 미가트로닉 (Migatronic) 은 협력 용접 분야의 선구자 중 하나입니다. 이 회사는 얼리 어답터 정신에 따라 UR20 로봇의 확장된 용접 범위를 Migatronic CoWelder 솔루션에 통합하여 신속하게 활용하기 시작했습니다.

세계를 형상화한 공예품

용접은 전 세계적으로 가장 눈에 띄는 구조물의 생성을 뒷받침하는 필수 공예품입니다. 해양 풍력 터빈, 조선 또는 중금속 산업에 관계없이 모든 산업에서 가상으로 사용할 수 있습니다.

미가트로닉 (Migatronic) 은 용접 기계 생산 분야에서 50년 이상의 경험을 보유한 유명한 회사입니다. 1985년에는 혁신적인 자동 용접 솔루션에만 전념하는 자동화 부서로 진출했습니다. 그들의 여정은 협력 용접으로 이어졌고 놀라운 CoWelder 시스템을 개발했습니다. 이 용접 시스템은 미가트로닉 (Migatronic) 의 용접 전문 지식과 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 팔의 정밀도와 일치합니다.

Migatronic

산업 Metal and Machining
나라 Denmark
직원 수 200+
사용된 코봇 UR20
사용되는 부품 CoWelder from Migatronic

해내던 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

용접 작업 다시 생각하기

용접 작업 다시 생각하기

용접의 경우, 로봇 공학, 즉 직업 이동에 대한 두려움에 대한 주제가 있을 때 흔히 발생하는 우려가 있습니다. 그러나 역사가 일관되게 보여 주듯이 CoWelder와 같은 자동화 기술의 도입은 일자리 손실을 초래하지 않고 오히려 더 많은 기회를 가져옵니다. 미가트로닉 (Migatronic) 의 용접 전문가인 마이클 앤더슨 (Michael Andersen) 은 다음과 같이 설명합니다. "\ [공동 용접을 사용하면] 하루 종일 더 많은 항목을 처리할 수 있으므로 점점 더 바빠지고 있습니다. 따라서 새로운 사람을 고용해야 합니다."

``

협업 로봇에 의존 '지원은 대량의 동일하고 복잡하지 않은 용접으로 작업할 때 특히 유용합니다.

사내 전문 지식 활용

사내 전문 지식 활용

미가트로닉 (Migatronic) 은 용접 자동화 솔루션에 대한 광범위한 사내 지식을 보유하고 있으며, 이를 통해 기술의 모든 측면을 이해하고 혁신과 개선을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.

CoWelder 시스템의 뛰어난 기능 중 하나는 사용자 친화적인 프로그래밍입니다. 특정 요구 사항에 따라 추가 기능을 원활하게 통합하여 용접 작업의 정밀도와 유연성을 확보할 수 있습니다.

오랫동안 기다려온 UR20 확장 리치

오랫동안 기다려온 UR20 확장 리치

CoWelder에 UR20 로봇을 통합하면 용접 시스템의 기능의 한계를 더욱 넓힐 수 있습니다. 용접기는 1,750mm (68.9인치) 의 확장된 범위로 로봇을 프로그래밍하여 더 큰 공작물을 용접할 수 있습니다.

미가트로닉 (Migatronic) 은 때때로 피스의 80-90% 만이 UR10e CoWelder 솔루션에서 용접될 수 있으며, 고객은 피스를 수동으로 마무리하거나 수동으로 회전시킬 수 있음을 깨닫습니다. 이제 UR20 을 통해 미가트로닉 (Migatronic) 은 로봇 용접 시스템만 사용하여 이와 같은 부품을 완성할 수 있다고 확신합니다.

Universal Robots 와의 협업의 힘

Universal Robots 와의 협업의 힘

Universal Robots 의 개방형 플랫폼 접근 방식은 CoWelder 의 성공에 항상 중요했습니다. 개방형 소프트웨어 설계 철학은 미가트로닉 (Migatronic) 과 같은 전문가들이 소프트웨어를 개발하고 용접 시스템을 만들 수 있도록 지원합니다.

미가트로닉 (Migatronic) 과 유니버설 로봇 (Universal Robots) 간의 지속적인 파트너십은 자동화 솔루션에 대한 미가트로닉 (Migatronic) 의 전문성과 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 첨단 기술을 결합하여 고객 가치를 극대화하고자 합니다.

유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 특별하게 만드는 것은 그들이 보유한 개방형 플랫폼입니다. 그들은 우리가 자체 용접 시스템을 만들 수 있는 이 직관적인 소프트웨어를 만들었습니다. 처음부터 다시 시작해서 최종 사용자에게 가장 쉬운 용접 코봇 (cobot) 을 만들 수 있습니다.

Rasmus Tønnov From, Product Manager at Migatronic

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결
현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea