엔지니어링 회사인 리나텍스 (Linatex) 가 다재다능한 제품 라인을 충족할 수 있을 만큼 유연한 자동화 솔루션을 찾는 데 거의 10년이 걸렸습니다. 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 기술을 통해 마침내 원하는 것을 얻었습니다. 새로운 생산 배치를 위해 쉽게 다시 프로그래밍할 수 있는 저렴한 로봇입니다.
거의 10 년 동안 Linatex 의 제품 관리자 인 Jørn Trustrup 은 수익성있는 방식으로 요구 사항을 충족시킬 수있는 저렴한 비용의 로봇을 찾으려고 노력했지만 지금까지는 헛된 일이었습니다. "로봇을 설치하기 위해 컨설턴트가 필요할 때 50 만 크로네에 빠르게 도달합니다. 전문가가 작동하고 프로그래밍해야 할 때 아이디어가 빠르게 사라집니다."
Jørn Trustrup, Product Manager유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 암은 직원 중 누구도 놓치지 않을 작업을 대신합니다. 동시에 직원들이 직접 프로그래밍을 다시 할 수 있도록 설정하는 것이 매우 쉽습니다.

유연하고 저렴한 로봇을 찾는 오랜 과제는 Linatex 가 유니버설 로봇 (Universal Robots) 에 소개되었을 때 마침내 해결되었습니다. 유연한 로봇 암은 회사의 기준을 완벽하게 충족하며 CNC 터닝 센터에 플라스틱 부품을 삽입하고 다시 제거하는 작업을 맡았습니다. 수동으로 수행하던 지루한 작업. 지금까지 저렴한 비용의 [로봇 암](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) 은 10,000 피스의 가장 큰 생산에 사용되었지만 Linatex 는 이 로봇을 최대 50 피스까지 배치에 사용할 것으로 예상합니다.

"유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 암이 직원 중 누구도 놓치지 않을 작업을 대신합니다. 동시에 직원 스스로가 프로그램을 다시 프로그래밍할 수 있도록 설정하는 것이 매우 쉽습니다." 라고 Jørn Trustrup은 말하고 직관적인 사용자 인터페이스가 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택할 때 강조합니다. “로봇을 작동시키기 위해 아무것도 입력하거나 계산할 필요가 없습니다. 움직임을 보여주기만 하면 됩니다.” 지금까지 저렴한 비용의 [로봇 암](https://www.universal-robots.com/ %7BlocalLink: 32062%7D) 은 10,000 피스의 가장 큰 생산에 사용되었지만 Linatex 는 이 로봇을 최대 50 피스까지 배치에 사용할 것으로 예상합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...