2011년, 가족 소유의 기계 공장인 코네테다스 케이앤케이 (Konetehdas K&K) 는 그라인딩 기계에 공급할 UR 로봇을 인수했습니다. 카리 카라슬라티 (Kari Karaslahti) 사장 겸 CEO는 크기가 크고 부피가 크며 프로그래밍하기가 어려울 것으로 예상했지만 유쾌하게 놀랐습니다. 이제 두 대의 로봇이 다양한 프로세스를 최적화하여 큰 성공을 거두었습니다. 1946년에 설립된 헬싱키 기반 기계 공장인 Konetehdas K&K, Ltd는 고객에게 다양한 기계 서비스를 제공합니다.
작업의 핵심은 수동 밀링 머신, 터닝 머신 및 프로그래밍 가능한 머시닝 센터를 사용하는 소규모 생산 실행입니다. 국제 시장에서 활동하는 고객의 경우, 정확한 배달, 높은 품질 및 경쟁력 있는 가격 책정이 핵심입니다. 이 회사는 프로세스를 최적화하기 위해 로봇 자동화를 시도하기로 결정했지만 Kari Haraslahti CEO는 로봇이 부피가 크고 구성하기 어려울 것이라고 우려했습니다.

2011년, 코네테다스 케이앤케이 (Konetehdas K&K) 는 두 대의 로봇 중 첫 번째 로봇을 받았고, 카리 하라슬라티 (Kari Haraslahti) 는 사용자 친화성과 유연성에 놀랐습니다. “아들 아리가 회의실에 가서 로봇을 테이블에 붙이고 레고 조각을 쌓았어요. 필요한 움직임을 만들기 위해 로봇을 프로그래밍하는 데 2시간이 걸렸습니다. 정말 직관적이었습니다!”
처음에 로봇은 가공 도구에 부착되어 단조롭지만 고정밀 루틴인 그라인딩을 위한 부품을 공급했습니다. 이제 두 로봇은 훨씬 더 많은 일을 합니다. "우리는 이 18kg 로봇의 잠재력을 이해하기 시작했습니다. 다른 기계로 쉽게 이동하고 프로그래밍할 수 있으며, 보호 장비가 필요하지 않기 때문에 신속하게 이송할 수 있습니다. 첫 번째 프로그래밍 후 로봇은 자신의 위치를 감지하고 자동으로 올바른 구성을 선택합니다." 라고 Haraslahti는 말합니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...