Junior Kühlkörper
Junior Kühlkörper GmbH는 40년 이상 알루미늄으로 만든 고품질 정밀 부품과 히트싱크를 제조해 왔습니다. 태양광 기술에서 철도 산업에 이르기까지 고객 기반은 다양합니다. 다양한 구성 요소 및 배치 크기에도 동일하게 적용됩니다. 유연한 생산을 유지하고 직원을 완화하기 위해 주니어는 40개 이상의 협업 로봇에 의존합니다. 이 로봇은 CNC 밀링 머신을 로드하고, 부품을 언로드하고, 톱 머신에서 팔레타이즈합니다. UR5e 또는 UR30 이든, 표준 셀이든 3D 시뮬레이션이든, cobots 는 Junior 에서 원활한 프로세스를 보장하는 동시에 직원들에게 자체 자동화 아이디어를 개발할 수 있는 자유를 제공합니다.
정밀 부품 공급업체 중 주니어 쿨쾨르퍼만큼 광범위한 범위를 가진 업체는 거의 없습니다. 회사는 최고의 품질로 모든 고객의 특정 요구 사항을 충족시키기 위해 노력합니다. 운영 관리자 Thomas Borchard는 생산을 보다 유연하고 효율적으로 만드는 것을 목표로 했습니다. "우리는 고객을 위해 많은 것을 가능하게 합니다. 이를 위해서는 신속한 조정이 필요합니다. 자동화가 없으면 멀리 갈 수 없습니다." 동시에 그는 팀의 반복적인 작업을 완화하고 생산 프로세스를 적극적으로 형성할 수 있는 새로운 기회를 제공하고자 했습니다.
진정한 실습 정신으로 Thomas Borchard는 24시간 이내에 첫 번째 코봇 (cobot) 을 구현했습니다. 중고 코봇을 구입하고, 트레일러로 픽업하고, 같은 날 밤에 기계 앞에 장착했습니다. 자발적인 프로젝트로 시작된 것은 지난 3 년 동안 체계적으로 확장되었습니다. 오늘날 주니어의 CNC 머시닝 센터, 로딩 머신, 스태킹 컴포넌트 및 간단한 핸들링 작업에서 약 40개의 코봇 (cobots) 이 작동합니다.
UR Academy 를 통해 온라인 교육을 마친 후, Junior의 기계 운영자는 cobots 자체를 프로그래밍합니다. 이를 통해 팀은 새로운 요구에 신속하게 대응할 수 있어 다운타임을 크게 줄일 수 있습니다. Junior는 기계에 과부하가 걸리거나 직원이 구호를 필요로 하는 곳이면 어디에서나 유연하게 이동하고 재구성할 수 있는 자체 표준 cobot 셀을 개발했습니다.
더 복잡한 애플리케이션을 위해 Junior는 구현 전에 3D로 시뮬레이션하고 설계합니다. * Borchard는 "UR cobots 이 있는 복잡한 애플리케이션의 경우 3D 시뮬레이션을 통해 계획 신뢰성을 얻을 수 있습니다." 라고 설명합니다.
Thomas Borchard, Operations Manager코봇은 우리의 일상 업무를 완전히 바꾸어 놓았습니다. 예전에는 수동으로 로딩을 많이 했는데, 이제는 코봇 (cobot) 에게 작업을 가르칩니다. 우리는 훨씬 더 유연하고, 실제로도 재미있습니다.

오늘날 Sauerland의 이 계약 제조업체에서는 협업 로봇이 필수적입니다. 내구성과 신뢰성도 돋보입니다. "UR cobots 는 거의 고장나지 않습니다. 그리고 그들이 그렇게 한다면, 우리는 대부분의 문제를 스스로 해결할 수 있습니다." 라고 Borchard는 말합니다.
자급자족을 위해 여러 주니어 직원이 뮌헨에서 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 서비스 교육을 이수했습니다. 이제 하드웨어 오류와 프로그래밍 문제를 독립적으로 진단하고 해결할 수 있습니다.

더 복잡한 기술적 질문에 대해 주니어는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 지원 팀과 긴밀히 협력합니다. "우리는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 과 좋은 관계를 맺고 있습니다. 그들의 지원 팀은 신뢰할 수 있고 신속하게 도움을 줄 수 있습니다. 우리는 동등한 기반 위에서 협력하고 함께 해결책을 찾습니다." Borchard는 "
크리스탈 볼" 을 가지고 있다고 주장하지는 않지만 미래를 낙관적으로 생각합니다. "40 개의 코봇 (cobots) 은 시작에 불과합니다. 모든 생산 시설에는 단조로운 작업이 존재합니다. 이를 식별하기만 하면 됩니다. 그리고 독일에서 계약 제조업체로서 경쟁력을 유지하고 싶다면 코봇 (cobots) 을 무시할 수 없습니다."
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...