2016년부터 UR10 로봇 암은 덴마크 인쇄 회사인 Inprint A/S 에서 인쇄판을 골라 배치하여 비생산적인 대기 시간을 줄이는 동시에 작업 환경을 개선하고 하루 2시간의 노동 시간을 확보하는 데 도움을 주었습니다. UR10 로봇 암은 인프린트 A/S (Inprint A/S), 프린트 플레이트 선택 및 배치, 하루 2시간의 노동 시간 확보를 지원했습니다.
InPrint는 15명의 직원을 보유한 중견 인쇄 회사로, 덴마크 유틀란트 중부에 있는 인쇄 회사의 인쇄물 턴키 공급업체로서 광범위한 인쇄 작업을 수행합니다. 생산에는 기계가 인쇄되는 동안 무거운 리프팅 및 작업자 가동 중지 시간이 수반되는 경우가 많습니다. 그러나 2016년 10월 이후 협업 UR10 로봇 팔은 이를 크게 줄였습니다.
Søren H. Nielsen은 InPrint에서 대형 포맷 제작을 담당하고 있습니다. 그는 생산 내에서 코봇 (cobots) 을 도입하는 것이 가장 유리한 곳을 정확히 고려했습니다.
"우리가 대형 모티프를 인쇄하는 회사" Joe & The Juice "에서 큰 작업을 할 때 협업 로봇을 사용하는 것이 합리적이라는 것을 깨달았습니다. 플레이트를 인쇄하는 데 4분이 걸리고, 이 4분 동안 인쇄 작업자는 기계가" 비프음 "을 울릴 때까지 기다려야 합니다. 그런 다음 작업자가 플레이트를 새 것으로 교체하고 다시 기다립니다. 대부분의 경우 작업자가 방금 기다렸다는 것을 알았습니다.
Søren H. Nielsen, Responsible for large-format productionUR10 로봇을 통해 이전에는 우리가 수용할 수 없었던 분야에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이제 로봇이 다른 작업을 처리하는 한 직원의 반복적인 작업을 수행하도록 할 수 있기 때문입니다.
Nielsen은 "12월부터 기계 중 하나에서 4,500개의 플레이트를 생산했으며, 여기서 로봇은 평균 2분 속도로 플레이트를 처리하여 총 150시간의 노동 시간을 확보하고 릴리스 시간으로 인해 약 DKK 45,000을 절약할 수 있습니다." 라고 말합니다.
2016년 10월, Søren은 덴마크의 UR 로봇 유통업체인 Bila에 연락하여 가장 큰 UR 로봇 암의 가격에 대해 문의했습니다. 이 작업에는 일정 범위가 필요했기 때문입니다. 다음날 그는 주문했고 3일 이내에 UR10 이 전달되고 프로그래밍되어 기존 하드웨어와 통합되었습니다. 그는 프로그래밍과 인터페이스가 논리적이고 직관적이라고 설명합니다.
최대 130cm까지 도달할 수 있는 UR10 은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 제공하는 가장 큰 로봇입니다. 정밀도가 중요한 프로세스 및 수동 작업을 자동화합니다. 그리고 통합 힘 모드를 사용하여 로봇 암은 플레이트를 잡고 프린터의 시설로 옮겨 제자리에 정확하게 배치할 수 있습니다.

"" 삐삐 "라고 말하기를 기다리는 기계 옆에 서 있으면 당신을 미치게 할 수 있습니다.
기계를 기다리던 사람이 이제 다른 중요한 작업을 처리합니다.”
로봇 팔을 실제로 경험한 직원들의 회의감은 금세 열정으로 바뀌었다. UR10 은 대기 시간을 줄이고 생산 효율성을 높였습니다. 쇠렌 에이치 닐슨 (Søren H. Nielsen) 에 따르면, 연장 근무 시간도 줄어들었다고 합니다. 전반적으로, 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 로봇 덕분에 작업 환경이 크게 개선되었습니다.
개선된 작업 환경과 보다 효율적인 생산이 UR10 만의 장점은 아닙니다. 쇠렌 H. 닐슨 (Søren H. Nielsen) 은 또한 로봇의 도움으로 인해 인쇄 회사는 이전에 지불할 수 없었던 작업을 처리할 수 있다고 말합니다. 무엇보다도 매우 큰 인쇄 작업으로 디지털 작업을 처리할 수 있습니다.
“UR10 로봇을 통해 우리는 이전에는 우리의 역량을 넘어선 분야에서 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이제 로봇이 다른 작업을 처리하는 한 직원의 반복적인 작업을 수행하도록 할 수 있기 때문입니다.”
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...