Go Fast Campers 자동화
몬태나 주 보즈먼에 있는 고 패스트 캠퍼즈 (Go Fast Campers, GFC) 는 5년도 채 되지 않아 초기 개념에서 65명의 직원과 연간 52,500달러의 최저 임금과 복리후생을 제공하는 혁신적인 제조 운영으로 성장했습니다. 코봇 자동화는 첫날부터 성공을 위한 GFC의 전략이었습니다. 완전히 통합된 UR5 machine-tending cobots 라인은 단일 로봇 프로그램을 사용하여 모든 기계 셀에서 모든 부품을 생산합니다. 이를 통해 회사는 고품질 부품을 적시에 제조할 수 있어 상당한 경쟁 우위를 제공하는 동시에 고객 피드백을 신속하게 통합할 수 있습니다.
Go Fast Campers 에서는 4개의 UR5 cobots 라인이 Haas CNC 기계와 완전히 통합되어 6시간의 무인 소등 제조를 포함하여 하루 22시간의 생산성을 제공합니다. 로봇은 모두 동일한 로봇 프로그램을 사용하여 모든 셀이 어떤 볼륨에서든 회사의 부품을 실행하여 매일의 조립 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
UR5 코봇 (cobots) 의 유연성과 통합 및 프로그래밍의 용이성은 GFC가 매일 4개의 머시닝 센터에서 20 ~ 25개의 작업을 실행할 수 있으며 교체는 10 ~ 15분 밖에 걸리지 않습니다. 기계 셀은 그 날에 필요한 양만 생산합니다 (15개 또는 500개). 소규모 비즈니스를 위한 로봇 자동화의 장점을 경험한 GFC는 cobot 머시닝 셀 설정을 다른 소규모 제조업체에 판매하여 자동화를 시작하고 비즈니스를 효과적으로 운영할 수 있는 제품으로 전환하는 길을 시작했습니다.
GFC의 CEO이자 공동 설립자인 Wiley Davis는 "이러한 자동화 도구는 일반적으로 이러한 대기업에서만 볼 수 있으며 실제로 중소기업에게 가장 큰 힘을 가지고 있다고 생각합니다." 라고 말합니다. “소규모 기업이 이러한 도구에 액세스할 수 없다면 경쟁할 수 있는 방법이 없습니다. 자동화는 훨씬 더 다양한 제품과 관점을 허용하는 정말 강력한 도구입니다."
협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.
모든 부품은 항공 우주 등급 알루미늄 빌릿 재료의 원료 조각으로 시작하여 7개의 다른 표준 스톡 크기로 절단되고 4개의 코봇 가공 기계 셀의 트레이에 로드됩니다. 각 로봇은 제조되는 부품을 정의하기 위해 작업자의 최소한의 입력으로 동일한 프로그램을 사용합니다. 그런 다음 로봇은 부품을 골라 부품의 중심을 찾을 수 있도록 다시 그립 스테이션에 놓고 기계에 적재합니다. 기계는 첫 번째 작업을 밀링하고, 로봇은 부품을 뒤집어 두 번째 작업을 기계로 가공하고, 부품은 바이스에서 배출되며, 리트랙터 암은 부품을 세척통으로 당겨 후속 공정을 준비합니다.
UR cobot 내장 I/O를 통해 GFC는 로봇 프로그램을 통해 모든 보조 시스템을 제어할 수 있습니다. 스테판 모리스 (Stephan Morris) COO는 "바이스, 이젝터 메커니즘, 추출기 메커니즘, 문을 열고 닫는 도어 실린더를 작동할 때 이 모든 것이 UR의 쉬운 프로그래밍 언어와 다른 공압 시스템에 다른 핀을 연결할 수 있는 쉬운 기회로 인해 우리에게 매우 유용했습니다.”
또 다른 핵심 구성 요소는 UR5e cobot 및 UR + 인증 Robotiq 그리퍼 의 힘 피드백 기능입니다. 이를 통해 Davis는 팀이 학습해야 하는 추가 센서 및 기타 시스템에 투자하지 않고도 안정적이고 안전한 시스템을 구축할 수 있었으며 추가적인 신뢰성 문제도 야기할 수 있었습니다. 이 팀은 또한 UR 애플리케이션 엔지니어링 지원을 사용하여 새로운 프로젝트를 안내하는 데 도움이 되는 통신 프로토콜에 대한 귀중한 통찰력을 제공했습니다.
Davis와 그의 엔지니어링 팀은 UR cobot 의 스크립팅 기능과 Autodesk 의 UR + 인증 Fusion 360 애플리케이션 을 사용하여 모든 셀이 표준 스톡 크기를 사용하여 최대 셀 볼륨 내에서 모든 부분을 만들 수 있는 혁신적인 프로그래밍 접근 방식을 개발했습니다. GFC 엔지니어링 팀은 부품에 대한 CAD 모델과 원점 (기계의 바이스 센터와 스톡의 크기) 을 사용하여 x-y-z 축을 프로그래밍하는 Fusion의 기능을 사용했습니다. 스톡의 크기, 높이 및 무게에 대한 최소한의 입력으로 소프트웨어는 로봇의 움직임을 안내합니다.

UR cobot 내장 I/O를 통해 GFC는 로봇 프로그램을 통해 모든 보조 시스템을 제어할 수 있습니다.
최고운영책임자 (COO) 인 스테판 모리스 (Stephan Morris) 는 "이것은 바이스, 이젝터 메커니즘, 추출기 메커니즘, 문을 열고 닫는 도어 실린더를 작동시키면서 우리에게 매우 유용했습니다. 이 모든 것은 UR의 쉬운 프로그래밍 언어와 다양한 공압 시스템에 다른 핀을 연결할 수 있는 쉬운 기회에 의해 가능해졌습니다." 라고 말합니다.

성공적이고 신뢰할 수 있으며 완전히 통합된 코봇-CNC 기계 셀을 복제한 경험을 바탕으로 GFC는 다른 기업가들이 자동화를 통해 차고에서 시작할 수 있도록 새로운 비즈니스를 개발하고 있습니다.
특별 프로젝트 팀 엔지니어인 이안 스파크만 (Ian Sparkman) 은 "우리는 로봇을 더욱 정교한 도구로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 프로그래밍은 매우 쉽지만 최종 사용자는 프로그래밍을 할 필요가 없습니다. 부품에 대한 매개변수는 더 이상 재고 크기와 부품 프로그램 번호만 포함하는 것이 아니라 특정 부품을 만드는 데 필요한 로봇 동작의 종류도 포함합니다.”

GFC의 CNC 통합 UR cobots 라인을 통해 단일 작업자로 4개의 기계 셀을 실행할 수 있습니다. 이 회사는 하루에 약 22 시간의 기계 시간을 달성하며, 6 시간의 무인 cobot 셀이 작동하지 않습니다.

가공된 각 부품에 대해, cobot (코봇) 은 Robotiq (로보틱) 의 UR + 인증 포스-피드백 그리퍼를 장착하고 트레이에서 알루미늄 스톡 조각을 골라 다시 그립 스테이션에 설정하여 부품의 중심을 찾아 기계에 적재합니다.

기계가 첫 번째 작업을 밀링하면 로봇이 도어를 열고 부품을 뒤집어 두 번째 작업을 기계로 가공합니다 .c

동시에 로봇 컨트롤러는 바이스에서 부품을 배출하고 리트랙터 암을 보내 부품을 세척통으로 당겨 후속 프로세스를 준비합니다.
Wiley Davis, CEO and co-founder, Go Fast Campers우리가 자동화 개념을 중심으로 회사 전체를 구축하지 않았다면, 65명의 직원은 그러한 직업을 전혀 갖지 못했을 것입니다. 그리고 우리가 만드는 제품 (회사를 설립할 수 있다면) 은 아주 소수의 사람들에게만 저렴할 것입니다.

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...