UR10 코봇 조립 라인 최적화

Ford Motor Company 자동화

UR10 cobot 이 Ford 엔진 어셈블리를 최적화하는 방법 보기

요약

세계적인 자동차 산업 대기업 중 하나인 포드 모터 컴퍼니 (Ford Motor Company) 는 루마니아 크라이오바 (Craiova) 에 위치한 유럽의 주요 생산지 중 하나를 보유하고 있습니다. UR10 코봇 (cobots) 은 이제 엔진 조립 라인에 배치되어 캠 샤프트에 그리스를 바르고 엔진에 오일을 채우고 품질 검사를 수행합니다. 코봇 (cobots) 은 포드 (Ford) 가 더 빠른 생산 처리량을 제공하는 동시에 직원들의 반복적인 작업을 완화하는 데 도움이 됩니다.

포드 모터 컴퍼니 (Ford Motor Company) 는 수동 인력을 향상시켜 제조 공정에 부가가치를 창출하는 솔루션을 찾고 있었습니다. 이를 통해 회사는 공간 절약, 사람들과의 협업, 필요할 때 이동할 수 있는 새로운 자동화 솔루션의 필요성을 깨달았으며, 동시에 높은 수준의 안전성과 신속한 투자 수익 (ROI) 을 제공했습니다.

Ford Motor Company

산업 Automotive and Subcontractors
나라 Romania
직원 수 1000+
Cobot UR10

해내던 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

간편한 구현

간편한 구현

Ford 공장의 UR cobots 는 쉽게 구현할 수 있었으며, 운영자는 Universal Robots Academy 온라인 모듈을 통해 UR10 cobots 를 매우 빠르게 알게 되었습니다. 협업 로봇은 많은 기회를 제공하며, 작업 환경을 위험에 빠뜨리지 않고 인간과 나란히 작업하면서 쉽게 수행할 수 있는 프로세스의 복잡성은 향후 장기적인 협업에 대한 Ford 의 주장을 나타냅니다.

회사

회사

Craiova의 Ford Romania 공장은 매년 수십만 대의 최첨단 Ford 엔진 및 차량을 제조하여 유럽 전역 및 그 이상의 고객에게 공급합니다. 이곳에서는 Ford EcoSport SUV와 세계에서 가장 수상 경력이 있는 엔진 중 하나인 1.0L EcoBoost 엔진을 제조합니다. 또한, 새로운 SUV인 포드 푸마 (Ford Puma) 는 올해 초 포드 크라이오바 (Ford Craiova) 공장에서 생산에 들어갈 예정입니다.

당사의 애플리케이션은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 기반으로 합니다. 왜냐하면 이 로봇은 우리가 찾고 있는 애플리케이션을 다루기 때문입니다. 우리는 그들의 작은 발자국, 구현의 용이성, 그리고 그들이 우리 사람들과 함께 일할 수 있다는 사실 때문에 그들을 정말 좋아합니다.

우리는 협업 로봇과 함께 여정을 시작하고 있습니다. 첫 번째 설치를 성공적으로 마친 후, 몇 가지를 더 설치하기 시작했습니다. 이 로봇에 대해 더 많이 배울수록 더 많은 응용 프로그램을 볼 수 있습니다.

Josephine Payne, Engine Plant Manager Ford Romania

솔루션

연구 및 컨설팅 결과, 포드 (Ford) 는 유니버설 로봇 (Universal Robots) 이 제공하는 코봇 (cobots) 이 회사의 모든 요구와 기준을 충족한다고 결론지었습니다.

Craiova의 Ford Romania 공장은 현재 UR cobot 모델 중 가장 큰 UR10 4대를 설치했습니다. 그 중 3 개는 작업 프로세스에 직접 통합되어 조립 라인에서 직원과 함께 반복 작업을 수행하고 있습니다. 한 UR10 은 캠 샤프트 추종자의 그리싱을 수행하고, 다른 UR10 은 엔진에 오일을 채우고, 세 번째 UR10 은 엔진에 오일이 채워진 후 자외선과 카메라가 누설되는지 확인합니다. 엔진 점검 프로세스에 사용되는 카메라는 Cognex 카메라 비전, UR + 제품으로 이더넷을 통해 코봇 (cobot) 과 통신합니다. UR10 코봇 (cobot) 은 애플리케이션에 따라 Ford 엔지니어가 특별히 제작하고 개인화한 엔드 이펙터 (그리퍼) 의 도움으로 작동합니다. 네 번째 UR10 장치는 테스트 및 훈련에 사용되며 곧 운영 역할이 할당됩니다. 조립 라인을 제어하는 시스템에 UR10 을 통합하기 때문에 프로세스가 간소화됩니다. 일반적인 프로세스에서 변경이 발생하지 않는 한 코봇 (cobots) 은 인간/작업자의 개입을 필요로 하지 않습니다.

포드 루마니아 엔진 공장의 지역 관리자인 에이드리언 칼랑기우 (Adrian Calangiu) 는 "영국의 한 팀이 엔진 및 차량 공장에서 어떤 유형의 코봇 (cobot) 이 우리의 요구에 가장 적합한지에 대한 글로벌 분석을 수행했습니다." 라고 Ford Romania 엔진 공장의 지역 관리자는 말합니다. "코봇 (cobots) 을 구현할 때, 사람을 대체하려는 의도가 아니었습니다. 우리는 반복적이고 어려운 작업을 수행하는 작업자를 돕고 싶었습니다. cobot (코봇) 이 대체가 아닌 작업자의 동료 역할을 하도록 말이죠. UR 코봇 (UR cobots) 은 작업자의 안전 지대를 위태롭게 하지 않으면서 작업자 근처에서 작업할 수 있는 유연성을 가지고 있습니다. 협업 로봇은 또한 단조롭고 반복적인 작업을 완화하여 창의적인 방식으로 기여할 수 있는 기회를 제공합니다.

Ford Motor Company UR10 cobotFord Motor Company UR10 cobot

해결된 자동화 과제:

  • 새로운 건설 비용을 피하면서 cobots 자동화 기능
  • 반복적이고 인체공학적으로 불리한 업무에서 벗어난 직원
  • 코봇 (cobot) 을 독립적으로 작동시킬 수 있는 능력
  • 기존 직원이 직장에 안전하게 쉽게 접근할 수 있음

핵심 가치 동인:

  • 직원의 반복 작업 감소
  • 협업 로봇을 생산 프로세스에 빠르게 통합
  • 생산 속도 및 효율성 향상
  • 사이를 이동할 수 있는 유연한 배포 솔루션

협업 로봇이 해결한 작업:

  • 캠 샤프트 팔로워에 윤활유 바르기
  • 엔진에 오일을 채웁니다.
  • 오일로 채워진 후 자외선과 카메라로 엔진에 누출이 없는지 확인합니다.

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결