Ferk Metallbau
불꽃이 날고 금속이 형성되는 곳은 Ferk Metallbau의 작업이 시작되는 곳입니다. 패밀리 비즈니스는 맞춤형 일회성에서 대형 시리즈에 이르기까지 금속 부품을 설계, 형태 및 마감합니다. Karl Ferk는 4세대에 걸쳐 회사를 운영합니다. 그에게 가장 중요한 한 가지는 일이 결코 단조로워지지 않는다는 것입니다. 각 직무는 팀이 새로운 것을 시도하고 장인 정신을 더욱 발전시키도록 도전해야 합니다. 직원들은 코봇 (cobots) 을 도구로 사용합니다. 용접, 그라인딩, 파우더 코팅이 가능하며 어디에서나 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 인간이 가장 잘하는 것, 즉 해결책을 찾고 앞서 생각하는 데 더 많은 시간이 남습니다.
모든 작업은 새로운 요구 사항을 제공합니다. Ferk Metallbau의 팀은 전문 솔루션을 찾고 기술 노하우를 제공합니다. 그러나 용접, 그라인딩 또는 분말 코팅 금속은 특히 수백 개의 부품이 있는 시리즈가 포함된 경우 시간과 초점을 필요로 하는 작업입니다. 그래서 Ferk는 스스로에게 물었습니다. 직원들이 공예품과의 접촉을 잃지 않고 단조로운 작업의 부담을 어떻게 완화 할 수 있습니까?

상무는 코봇 (cobots) 에서 그 해답을 찾았습니다. 그의 팀은 다른 팀과 마찬가지로 이를 도구로 사용합니다. 필요할 때는 실용적이고, 필요하지 않을 때는 제쳐둡니다. 일부 UR10e 모델은 유연하게 자동화됩니다. 용접 및 그라인딩과 같은 작업을 전환합니다. 다른 코봇 (cobots) 은 디마스킹 또는 분말 코팅과 같은 생산 공정에 영구적으로 통합됩니다.
Ferk의 직원들은 직접 코봇 (cobots) 을 설치하고 신규 주문에 맞게 조정합니다. 업무에 관계없이: 전문 지식을 적용하고, 코봇 (cobot) 에게 가르친 다음, 더 까다로운 업무에 집중합니다. 그 결과, 지속적으로 높은 품질을 유지하고 물리적 부담을 줄이며 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
Karl Ferk, Managing Director at Ferk Metallbau우리는 4대째 이어오고 있습니다. 많은 것이 바뀌었지만, 한 가지 남아 있는 것은 우리는 성실하게 일을 한다는 것입니다. 그리고 우리는 가만히 있지 않습니다. 코봇 (cobots) 과 같은 새로운 기술이 그 일부입니다. 개선하는 데 도움이 됩니다.
수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...