UR10 로봇이 페인팅 프로세스에 혁명을 일으키다

Brandt A/S 자동화

덴마크 회사의 UR10 로봇이 어떻게 페인팅 프로세스에 혁명을 일으키는지 확인하세요.

요약하자면

페인팅 업계에서 60년 이상의 경력을 쌓은 덴마크의 유명 기업인 브란트 A/S (Brandt A/S) 는 일관된 품질을 달성하고 효율성을 높이기 위해 생산 공정에 UR10 cobot 솔루션을 구현하여 혁신을 향한 중요한 발걸음을 내딛었습니다. UR + 파트너인 Nordbo Robotics ’Mimic 소프트웨어의 기술을 통해 로봇은 작업자의 움직임을 한 번에 한 단계씩 복제한 다음 전례 없는 정밀도로 실행할 수 있습니다. 코봇 (cobots) 의 구현은 회사가 페인팅 작업을 처리하는 방식을 변화시켜 생산성과 품질을 크게 향상시켰습니다.

비즈니스 혁신

60여 년 전 Brandt A/S 사업을 시작하면서 자동차 도색을 전문으로 했습니다. 수년에 걸쳐, 그들의 업무는 산업 도장까지 확대되었고, 결국 분체 도료의 전문가가 되었습니다.

Brandt A/S의 고품질 및 일관성 표준에도 불구하고, 회사는 항상 회사가 목표로 하는 정확성과 일관성을 제공할 수 없었던 수동 도장 공정에 어려움을 겪었습니다. 이를 통해 가능한 자동화 솔루션에 대한 검색이 시작되었습니다. 르네 담가드 한센 (Rene Damgaard Hansen) Brandt A/S CEO는 "우리는 터치업 부서에서 사용할 수 있는 로봇을 높고 낮게 찾고 있습니다." 라고 말합니다.

두 개의 새로운 UR10 cobots 분말 코팅 공정이 도입됨에 따라 Brandt A/S 는 전례 없는 수준의 정확성과 일관성을 달성할 수 있었습니다. 이러한 로봇은 수동 작업자가 동일한 정밀도로 실행하기가 어려웠던 터치업 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 로봇 기술의 통합으로 제품 품질이 향상되었을 뿐만 아니라 직원들이 더 복잡한 작업을 할 수 있게 됨으로써 생산성이 향상되었습니다.

Brandt A/S

산업 Furniture and other equipment
나라 Denmark
직원 수 100+
사용된 코봇 UR10
사용되는 부품 Mimic Kit from Nordbo Robotics

해내던 방법

협업 로봇을 사용하여 수동 프로세스에서 자동화로 성공적으로 전환하기 위한 프로세스와 주요 세부 사항을 자세히 살펴봅니다.

자동화 프로세스

자동화 프로세스

코봇 (cobots) 이 도입되기 전에 직원들은 연중무휴로 수동 스프레이 페인팅을 수행했습니다. 이제 Brandt A/S는 Nordbo Robotics 의 Mimic 기술을 사용하여 포즈 추적기 센서를 통해 화가들의 움직임을 기록하고 코봇 (cobot) 으로 전송하여 전례 없는 정밀도로 터치업 작업을 수행합니다. 코봇 (cobot) 은 작업자와 긴밀하게 협력하며 모든 동작을 모방하도록 설계되었습니다.

Universal Robots 의 cobot 은 Nordbo Robotics 프로그래밍 장치 및 G.A. Hansen 의 Gema 파우더 박스와 통합됩니다. 이를 통해 로봇과 주변 장비 간의 원활한 통신이 가능하여 실행부터 실행까지 일관된 품질을 얻을 수 있습니다. 작업자는 라인 트랙에서 프로그램을 쉽게 만들 수 있으며 cobot 은 각 항목의 시작을 자동으로 감지하여 지속적이고 효율적인 생산을 보장합니다.

UR + 생태계를 통해 Brandt A/S 는 광범위한 구성 요소, 소프트웨어 패키지 및 UR cobots 와 원활하게 통합하기 위해 테스트된 애플리케이션에 액세스할 수 있습니다. 여기에는 Nordbo Robotics 의 Mimic 소프트웨어도 포함됩니다. 이를 통해 작업자는 심층적인 기술 지식 없이도 직관적으로 코봇 (cobot) 을 프로그래밍할 수 있습니다. 사비나 케텔즈 (Sabina Kethelz) 의 노드보 로보틱스 (Nordbo Robotics) 의 CCO는 "우리는 작업자가 일반적으로 사용하는 스프레이 건을 사용하여 로봇을 프로그래밍할 수 있도록 했습니다." 라고 말하며 사용자 친화적인 접근 방식과 작업자 상호 작용에 대한 최소한의 필요성을 강조하면서 포괄적이고 접근 가능한 자동화 솔루션을 제공하는 데 중점을 둔 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 강조했습니다. 이 시스템은 또한 시스템이 준수하는 EU 지침인 확장 ATEX 승인을 받은 Zone 22에 대해 승인되었습니다.

사실, 페인팅 로봇을 구현하기 전에 특별히 큰 배치를 가질 필요가 없습니다. 또한 로봇을 사용하기 위해 광범위한 교육이 필요하지 않습니다.

Sune McDonald Bertelsen, Country Manager, Universal Robots.

해결된 자동화 과제:

  • 반복적인 스프레이 페인트 작업으로 인한 수작업의
  • 부담 해소 매우 다양한 제품 라인에 빠르게 적응

핵심 가치 동인:

  • 처리량 증가로 인한 높은
  • 생산성 간단하고 복잡한 프로세스의 빠른 프로그래밍
  • 모든 제품에 일관된 페인트 커버리지 적용

협업 로봇이 해결한 작업:

  • UR10e 및 Nordbo Mimic 소프트웨어를 사용한 자동 분체 코팅 공정

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결