생산성과 인체 공학을 향상시키면서 동급 최고의 품질을 자랑하는 오토바이를 생산하겠다는 약속은 Bajaj Auto ltd. 가 조립 라인을 위해 범용 로봇의 코봇 (cobots) 을 선택하는 원동력입니다. 인도에서 협업 로봇을 구현한 최초의 회사가 된 Bajaj는 생산 능력을 향상시키고 멀티 모델링 제품을 발전시킬 수 있었습니다.
모델의 표준화는 바자즈가 시장에서 성공한 핵심 교리였지만, 여러 모델의 규모가 커지고 시장에 공급되는 차량이 광범위해짐에 따라 생산 역량을 빠르게 확장하고 있었습니다. 그 다음 핵심은 수평적으로 배치할 수 있고 Bajaj의 근로자가 활용할 수 있는 생산성, 유연성 및 신뢰성을 제공할 수 있는 표준화된 자동화 솔루션을 찾는 것이었습니다.
“시장에서 사용할 수 있는 옵션에 대한 집중적인 연구 끝에 Bajaj Auto는 주로 로봇의 협업 특성 때문에 유니버설 로봇 (Universal Robots) 을 선택했습니다. 컴팩트함, 낮은 투자 회수 기간, 유연성, 경량성, 비용 효율성, 정확성 및 안전성과 같은 유니버설 로봇 (Universal Robots) 제품의 주요 이점은 궁극적으로 바자즈 오토 (Bajaj Auto) 가 표준화된 제품에 대한 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 적합성에 대해 확신한 것입니다." 라고 비카스는 덧붙였습니다.
3개월 동안 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 코봇 (cobots) 을 시설에서 광범위하게 테스트한 후, Bajaj는 모든 기능 요구 사항에 대한 표준화된 솔루션으로 당사의 코봇 (cobots) 을 배포했습니다.
자재 취급 및 기계 관리와 같은 여러 프로세스는 cobots 및 Bajaj 직원이 공동으로 처리했습니다. 더욱이, 현재 Bajaj에 의해 특허를 받은 새로운 데칼 응용 분야도 코봇 (cobots) 이 제공하는 유연성을 최대한 활용하기 위해 회사에 의해 고안되었습니다.
연간 유지 보수 비용 제로, 전력 소비 감소 및 회사 내 IP 유지와 같은 다른 이점도 조직의 성장을 유기적으로 추진하고 있습니다. 또한, 바자즈 인력의 거의 50% 가 이 조립 라인에 있는 여성으로 구성되어 있습니다.
바자즈 오토의 조립 라인 운영자인 라메슈와리 (Rameshwari) 는 "코봇 (cobots) 으로 달성한 고품질 출력 덕분에 제 업적에 큰 자부심을 느낍니다." 라고 말합니다. "이 첨단 기술을 작동하는 것은 매우 흥미롭고 쉬우며, 물리적으로 어려운 모든 부분을 처리합니다. 저와 다른 여성 직원들은 이 공동 봇과 함께 일하는 것을 즐깁니다.”
Bajaj Auto Ltd. 직원들은 이제 흠잡을 데 없는 정밀도로 반복적인 작업을 수행할 수 있는 고급 도구를 보유하고 있으며, 이는 회사의 경이적인 글로벌 성장을 이끄는 핵심 요소 중 하나입니다. Bajaj는 고객에게 고품질 차량을 제공할 뿐만 아니라 직원들이 하루가 끝날 때 미소를 지을 수 있도록 하는 협업 기술을 통해 고객에게 고품질 차량을 제공합니다.
RAMESHWARI UFFELS, Assembly line operator이 첨단 기술을 사용하는 것은 매우 흥미롭고 쉽습니다. 저와 다른 직원들은 이 코봇 (cobots) 과 함께 일하는 것을 즐깁니다.

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...