3년간의 개발 끝에 ARCAM 로봇 시스템은 현재 미국 (Riot Games), 중국 (CTV), 유럽 (벨기에, 헝가리, 슬로바키아, 스위스 등), 프랑스 (LCI, Equidia, Les Echos-Le Parisien 등) 의 주요 그룹의 TV 스튜디오에 배치되었으며 처음부터 Cnews, InfosSport + 및 Canal + 에 배치되었습니다. TV 스튜디오는 주로 사용의 단순성, 특히 시스템에 통합된 UR 로봇 암 덕분에 XD Motion 솔루션을 선택했으며, 그 자체로 프로그래밍하기가 매우 쉽습니다.
Canal + Group의 운영 매니저인 Laurent d 'Auria는 다음과 같이 설명합니다. "이 도구 덕분에 이제 예술적 부가가치의 혜택을 누릴 수 있습니다. 즉, 무한한 반복성으로 영속적이고 다양한 움직임을 할 수 있는 카메라. 추가 인건비 없이 생방송 중에 다시 녹화하거나 수정할 수 있습니다.” XD Motion은 Canal + 오퍼레이터와 함께 제어 소프트웨어의 사용자 편의성을 개선하여 이 솔루션이 카메라 뷰, 조명 등으로 이미 점유된 오퍼레이터의 입력 없이도 규칙적인 움직임을 프로그래밍하고 작동할 수 있도록 했습니다.