--

Cobots 및 직원 간의 긴밀한 협업

Albrecht Jung

요약

알브레히트 융 (Albrecht Jung) 은 개별 고객의 요구 증가에 보다 유연하게 대응하는 동시에 직원들이 작은 부품을 취급할 수 없도록 하기 위해 유니버설 로봇 (Universal Robots) 의 8개 협업 로봇을 사용하여 생산의 일부를 자동화했습니다. UR cobots 는 pick-and-place, 나사 삽입, 부품 조립 및 포장에 사용됩니다. 이 배포를 통해 Jung은 일관된 높은 제품 품질을 유지하면서 생산을 성공적으로 최적화할 수 있었습니다.

Jung은 린 원칙에 따라 전체 부가가치 체인을 최적화하기 위해 노력합니다. 이 회사의 사명은 작은 배치 크기도 생산할 수 있는 유연성을 유지하면서 가능한 한 효율적으로 생산하는 것입니다.

이 중견 기업은 고객과 직원 모두가 생산의 부분적 자동화를 통해 동등하게 이익을 얻는다는 사실을 매우 중요하게 생각합니다. 독일 뤼넨 공장의 생산 관리자인 Mario Schäfer는 "Jung은 사람에 중점을 둡니다." 라고 말합니다. "우리는 높은 'Made in Germany' 품질로 제품을 제공하고자 하는 고객의 만족에 초점을 맞추고 있지만, 직원들이 단조로운 업무를 하지 않도록 하고자 합니다. 많은 제품들이 수작업으로 제작되기 때문에 그들의 인간 기술은 우리에게 필수적입니다. 우리는 직장 동료들을 지원할 수 있는 안전한 기술 솔루션을 찾고 있었습니다."

Albrecht Jung

산업 Electronics and Technology, Medical and Cosmetics
나라 Europe
직원 수 1000+
사용된 코봇 UR5e
동영상 — Albrecht Jung GMBH, 독일

솔루션

5년 전, 융은 연구 프로젝트의 일환으로 첫 번째 UR5를 구입했습니다. 빠르고 쉽게 생산 라인에 통합되었으며 그 이후로 직원들이 스마트 라디오를 조립할 수 있도록 지원해 왔습니다.

제조 셀에서 교대 근무자는 완전히 조립된 전원 팩을 마운트에 넣고 버튼을 눌러 UR5를 시작합니다. 로봇은 스스로 움직이고 두 손가락 그리퍼로 파워 팩을 집어 레이저 챔버에 넣고 앞면과 뒷면에 레이저로 표시합니다. 그 후, UR5는 부품을 제거하고 두 번째 마운트에 놓습니다. 레이저 공정 중에 작업자는 배송 상자를 접고 천으로 완성된 부품을 세척합니다. 다음 단계에서는 부품을 상자에 포장하고 새 파워 팩을 설치합니다. cobots 의 높은 사용성과 기능성은 JUNG 이 더 많은 UR 로봇 암을 구현하도록 설득했습니다.

예를 들어, 오늘날 UR3는 최대 정밀도로 디지털 라디오의 구성 요소를 조립하기 위해 제조 셀 중 하나에서 사용됩니다. 오퍼레이터는 "예전에는 손으로 나사를 조여야 했습니다." 라고 말합니다. "꽤 작기 때문에 종종 까다로운 작업이었습니다. 가끔 미끄러지기도 했죠. UR3 덕분에 업무가 훨씬 안전해졌습니다. 또한 작업당 귀중한 시간을 절약하고 훨씬 더 많은 부품을 조립할 수 있습니다."

자동화 영역 확장

자동화 영역 확장

현재 JUNG 공장에서 사용할 수 있도록 UR5 cobots 2개가 추가로 준비 중입니다. 그들은 부품을 조립하고 이동하여 서로에게 넘겨야합니다. 정 직원은 스스로 프로그래밍하고 적절한 응용 프로그램을 직접 준비합니다.

시운전 후에는 여러 대의 패키징 로봇을 포함하여 총 8대의 UR 로봇이 Jung에서 서비스될 예정입니다.

투자 수익률

투자 수익률

UR의 로봇 사용은 회사, 고객 및 직원 모두가 인간-로봇 협업에 대한 진출로부터 이익을 얻음에 따라 여러 가지 방법으로 Jung에게 성과를 거두었습니다.

우리는 이 최첨단 기술로 생산을 성공적으로 최적화할 수 있게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 코봇 (cobots) 에 의해 생산 비용과 리드 타임이 상당히 감소하여 빠른 상각이 가능합니다.

Mario Schäfer, Head of Production at the Plant in Lünen, Germany
쉬운 프로그래밍

쉬운 프로그래밍

UR cobots 는 사전 로봇 공학 경험 없이 프로그래밍하고 작동할 수 있습니다.

자급자족 프로세스

자급자족 프로세스

Industrial Mechanic의 Daniel Wagener가 처음으로 혼자서 cobot 프로그램을 만들었습니다.

빠른 설정

빠른 설정

UR cobots 는 신속하게 설정할 수 있으며, 성공적으로 생산을 최적화하고 직원들의 반복적인 작업을 완화했습니다.

우수성 제공

우수성 제공

UR cobots 및 높은 정밀도를 사용하여 고객에게 최고의 독일 품질을 계속 제공할 수 있습니다.

제품

  • 고전적인 전기 설비 및 지능형 건물 기술

핵심 가치 동인:

  • 위험 평가를 성공적으로 완료한 후 직원과 함께 작업할 수 있는 안전하고 협력적인 기능
  • 다양한 기능
  • 반복성
  • 손쉬운 프로그래밍 및 수정

협동 로봇이 해결하는 과제

  • 픽앤플레이스
  • 나사 삽입
  • 포장
  • 어셈블리

유니버설 로봇과 연락하세요

수천 개의 기업이 협동 로봇을 활용하여...

  • 생산성 향상
  • 변화하는 제품 수요에 적응
  • 직원 복지 및 유지 개선
  • 노동력 부족 문제 해결
현지 사무소
  • Universal Robots Korea
  • #302, Pankyo Innovalley B
  • 253, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea
문의하기: +82 70 8850 8245