협동로봇의 효율성, 직접 측정하여 판단할 것

협동로봇을 통해 기업은 산출량을 늘리고 품질을 개선하며 더 큰 가치를 추구하게 됩니다. 따라서 협동로봇은 제 몫을 다하고 있어 기업에 크게 기여하고 있다고 믿고 있습니다. 그러나 이 사실을 어떻게 확신할 수 있을까요? 협동로봇의 성능을 검증할 수 있는 방법이 있을까요?

협동로봇의 효율성, 직접 측정하여 판단할 것
협동로봇의 효율성, 직접 측정하여 판단할 것

협동로봇을 통해 기업은 산출량을 늘리고 품질을 개선하며 더 큰 가치를 추구하게 됩니다. 따라서 협동로봇은 제 몫을 다하고 있어 기업에 크게 기여하고 있다고 믿고 있습니다. 그러나 이 사실을 어떻게 확신할 수 있을까요? 협동로봇의 성능을 검증할 수 있는 방법이 있을까요?

협동로봇의 큰 이점은 사용이 간편하여 시간이 가면서 생산성을 높이고 프로세스 변화에 적응하도록 프로그래밍을 최적화할 수 있다는 점이지만, 매번 즉석 변경 할 수는 없습니다. 변경이 효과적인지 그리고 협동로봇 프로세스가 언제나 최고 수준에서 실행되는지 확인하려면 하드 데이터가 필요합니다.

핵심성과지표(KPI) 는 로봇을 모니터링하고 시간이 가면서 투자 대비 최대 수익을 거두는 데 도움이 될 결정을 내리는 데 필수적입니다. 물론 회사에서는 직원 평가부터 전반적인 비즈니스 전략의 성취도 평가에까지 이미 KPI를 사용하고 있을 것입니다. KPI는 각종 제조 장비의 성능을 측정하는 데 적합한 방법입니다.

기계의 성능, 가용성 및 품질을 측정하는 **설비종합효율(OEE)**은 제조 사업에 있어서 "금과옥조" 격인 KPI로 간주됩니다. OEE는 CNC 기기부터 포장 기계에 이르기까지 제조 장비의 성능을 측정하는 데 사용되지만, 로봇에 있어 가장 효과적인 KPI라고는 할 수 없습니다. 협동로봇 조작에 있어 어떤 측면을 조정해야 하며 왜 그래야 하는지를 정확히 평가하기 위한 협동로봇만의 KPI가 있어야 합니다.

PT JVC Electronics Indonesia에서는 UR3를 채택함으로써 인쇄회로기판(PCB) 조각을 분류하거나 유리 디스플레이를 카스테레오 유닛에 부착하는 등 그동안 작업자들이 해왔던 지루한 반복 작업의 부담을 줄일 수 있었습니다. 또한 UR3는 택트 타임(특정 프로세스의 사이클 타임)을 안정화하면서도 작업당 소요 시간을 절반으로 줄였습니다.





체코의 금속 부품 제조업체인 Baumruk & Baumruk에서는 UR10 에 대한 투자를 9개월 내에 환수할 수 있습니다. 이는 인간 작업자에게 최대 작업 부하, 2교대 작업 및 30% 비용을 투입한 정도에 해당합니다.

그 점을 명확히 하기 위해서, 유니버설로봇은 최근에 대표적인 로봇 그리퍼 제조업체이자 **UR+**협력업체인 Robotiq와 함께 “The Top 5 Cobot KPIs:How to Measure and Improve the Performance of Collaborative Robots ”(5 협동로봇 KPI: 협동로봇의 성능을 측정 개선하는 방법)라는 전자책을 만들었습니다.이 전자책은 협동로봇 KPI가 무엇이고 이것을 협동로봇에 어떻게 적용하는지 그리고 이를 측정 및 계산하는 방법을 설명하는 등, 협동로봇 KPI 전반에 대해 안내합니다. 데이터가 아무리 훌륭하더라도 적용하는 방법에 따라 차이가 있으므로, 이 전자책을 통해 KPI를 효과적으로 이용하는 방법을 배울 수 있습니다.

이 전자책에서는 다음 주제를 깊이 있게 다루고 있습니다.

  • 모든 지표가 균등하지 않은 이유 및 KPI를 로봇에 적용하는 방법
  • 금과옥조인 OEE마저도 협동로봇에 충분하지 않은 이유
  • 협동로봇 사용 시에 공통적으로 발생하는 열 가지 손실
  • 협동로봇 KPI를 기록하기 위한 네 가지 방법
  • 협동로봇과 관련된 5대 KPI(IoT bonus KPI)
  • KPI를 사용하여 성능을 모니터링 및 개선하기 위한 6단계

하드 데이터가 제공되면 조정을 통해 성과 및 ROI를 지속적으로 개선할 수 있음을 본인뿐 아니라 관리 팀에게도 입증할 수 있습니다. 그 정보는 미래의 자동화 프로젝트를 향한 문을 여는 데 도움이 될 것입니다. 명백한 수치가 필요하지만, 측정 자체 못지않게무엇을측정하는지에 따라서도 증거가 달라집니다. 측정할 수 있는 흥미로운 요소들은 많이 있지만 모두가 ROI와 직접 관련이 있는 것은 아닙니다. ROI를 입증하기 위한 열쇠는 올바른 지표를 사용하는 것입니다. 전자책에서 다루는 5대 KPI는 ROI 계산에 직접 도입할 수 있습니다.

Universal Robots

Universal Robots

We believe that collaborative robotic technology can be used to benefit all aspects of task-based businesses – no matter what their size.

We believe that the latest collaborative robot technology should be available to all businesses. The nominal investment cost is quickly recovered as our robotic arms have an average payback period of just six months.