협동로봇으로 품질 검사 정밀도와 속도를 향상시키고, 일관된 품질과 완성도를 유지하세요. 비용 효율적인 로봇 암으로 절차를 표준화하고 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.

품질 검사는 기업 명성을 지키는 든든한 수호자입니다. 소비자에게 최고의 제품을 전달하기 위해, 육안 검사부터 첨단 열화상, 화학 분석, 파괴 시험까지 다양한 검사 방식이 활용됩니다. 각 과정은 여러 기술이 결합된 워크플로우로 구성되어, 비용이 큰 오류를 사전에 차단합니다.
강력한 품질 관리 없이는 심각한 리스크에 노출됩니다. 고객 불만, 보건·안전 문제, 자재 폐기 증가, 생산 지연, 규제 위반, 브랜드 이미지 손상 등 다양한 위험이 발생할 수 있으며, 수작업으로 일관된 품질을 유지하는 것은 매우 어렵습니다.
협동로봇(Cobot)이 품질 검사 자동화의 해답입니다. 작고 안전하며 정밀한 협동로봇은 반복 가능한 정밀 제어로크고 고가의 로봇 없이도 다양한 품질 검사 작업을 효율적으로 자동화할 수 있습니다.

정확한 품질 검사를 위해서는 높은 집중력이 필수입니다. 아주 작은 측정 차이도 결과에 영향을 미치지만, 수작업으로 이를 유지하기는 쉽지 않습니다. 반복 작업은 피로와 속도 저하를 초래해 인간의 실수와 비효율로 이어질 수 있습니다. 특히 검사 과정이 복잡하거나 결함이 미세한 부품은 수작업으로 놓치기 쉽습니다.

유니버설로봇의 협동로봇 암은 복잡한 프로그래밍이나 고비용 설치 없이 대부분의 수작업 품질 검사를 간편하게 자동화합니다.
비파괴 3D 측정용 UR 인증 카메라를 탑재해 ±0.03mm의 뛰어난 정밀도와 일관성을 보장하며, 기존 산업 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.
직관적인 프로그래밍과 평균 195일의 빠른 투자 회수 기간으로, 정밀도와 효율성, 신뢰성을 모두 갖춘 최적의 품질 검사 솔루션입니다.
지금 바로 협동로봇 전문가와 상담하시고,귀사에 최적화된 맞춤형 솔루션을 만나보세요.
유니버설로봇의 협동로봇은 최적의 성능을 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다.
이 부가 제품들은 하나의 생태계를 이루며, UR+라는 이름으로 운영되고 있습니다.
UR+는 로봇 활용을 극대화하는 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치를 포함합니다.
유니버설로봇은 전 세계 제조 산업에 100,000대 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 중소 기계 공장에 이르기까지, 다양한 규모의 기업들이 6세대 협동로봇을 통해 생산성과 품질을 높이고, 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협동로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 높은 유연성 요구에 완벽히 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 맞춤형 가치를 더할 수 있는 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계 최고 수준의 안전 도구와 기능 세트를 제공합니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 및 시설의 다양한 안전 요구사항과 위험 평가에 맞춰 구성할 수 있어, 제조 팀이 UR 협동로봇과 안전하게 작업할 수 있도록 지원합니다.
수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.
- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원