전자상거래와 주문 처리의 급성장은 협력적 혁신을 요구합니다. 협동로봇은 빈 피킹부터 포장까지 모든 작업에서 추적성과 품질을 유지하며 작업 흐름을 개선하고 간소화합니다.

제조와 유통 수요가 꾸준히 증가하는 가운데, 협동로봇은 창고, 공장, 운송 전 과정에서 자재와 제품을 안전하고 효율적으로 처리하는 솔루션을 제공합니다.
협동로봇은 부품 상하차, 이동, 박스 적재·하역, 팔레타이징·디팔레타이징, 분류 등 반복적인 자재 취급 작업을 자동화합니다. 정밀한 엔드 이펙터(end-of-arm tool)와 유연한 배치로 안정적인 작업이 가능해, 작업자는 반복 노동에서 벗어나 고숙련 업무에 집중할 수 있습니다.
협동로봇(코봇)을 활용해 자재 취급을 자동화하면 품질을 유지하며 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.

협업로봇으로 자재 취급, 포장, 팔레타이징, 빈 피킹, 라벨링, 키트 작업을 간소화하세요. 가벼운 로봇 암이 반복 작업과 무거운 짐을 줄여주며, 자동화는 비용 증가와 짧아진 제품 수명 주기, 인력 부족 문제를 해결해 계절적 수요도 원활히 대응할 수 있도록 돕습니다.

혁신적인 그리퍼, 컴퓨터 비전, 기계 학습을 갖춘 협동로봇은 쓰레기통이나 토트백 같은 비정형 환경에서도 다양한 물체를 픽업할 수 있습니다. SKU 스캔과 다양한 크기·모양의 제품 처리 기능으로 전자상거래, 주문 처리, 창고 관리, 물류 운영을 더 쉽고 빠르며 효율적으로 만듭니다.

UR 로봇의 직관적 인터페이스는 소량 생산과 반복 작업에 모두 적합합니다. 필요할 때마다 쉽게 재프로그래밍 및 재배치할 수 있으며, 작고 가벼운 디자인 덕분에 작업 흐름 변경 시 빠르게 새 위치에 설치할 수 있습니다.
맞춤형 솔루션을 찾고 계신가요? 지금 협동로봇 전문가와 상담해보세요.
유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 "UR+"라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.
유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.
수천 개의 기업이 협동로봇을 통해 다음을 실현하고 있습니다.
- 생산성 향상
- 변화하는 제품 수요에 유연하게 대응
- 직원의 복지 및 근속률 향상
- 인력 부족 상황에서의 인력 운용 지원