아크 용접

고품질 아크 용접은 섬세한 기술과 재료·열 처리에 대한 이해가 필요합니다. 자동화된 협동 용접 솔루션으로 품질은 일관되게, 생산성은 높게 유지하세요.

잊혀져 가는 기술을 지키다

아크 용접은 예술성과 과학이 결합된 정밀한 작업으로, 숙련된 손기술과 재료·열에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 하지만 숙련 인력의 감소로 이 기술은 점차 사라지고 있으며, 자동화 용접 솔루션이 기업 운영에 필수 요소로 떠오르고 있습니다.

협동로봇(코봇)은 반복적이고 육체적으로 부담이 큰 용접 작업을 정밀하게 수행해 매번 일관된 고품질 결과를 제공합니다. 재프로그래밍이 쉬워 다양한 작업에 유연하게 대응하며, 생산성을 높이고 안전한 작업 환경을 조성합니다.

작업 현장의 아크 용접 협동로봇

다양한 산업에서 협동로봇이 용접 작업에 어떻게 활용되어 생산성을 높이고 작업자 안전을 강화했는지 확인해보세요.

제어된 정밀 성능

제어된 정밀 성능

아크 용접은 높은 기술과 정밀도, 인체공학적 움직임이 요구되는 작업입니다. 작은 실수도 재료 뒤틀림, 불완전한 결합, 언더컷 또는 슬래그 내포물 같은 결함으로 이어질 수 있습니다. 코봇은 균일한 접촉력을 유지해 안정적인 아크와 고른 비드를 만들며, 모니터링과 힘 제어 기능으로 과도한 전류나 압력 변동에 따른 결함을 방지합니다.

소매에 최적화된 첨단 도구 탑재하기

소매에 최적화된 첨단 도구 탑재하기

협동로봇 용접 도구를 라인업에 도입하면 생산량이 늘고, 숙련된 용접사는 더 복잡하고 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. UR 협동로봇은 MIG, TIG, 스틱 용접 전반에서 높은 정밀도와 속도, 일관성을 제공하며, 유연하고 빠르게 배치할 수 있어 쉽게 프로그래밍하고 맞춤화할 수 있습니다.

솔루션 조율

솔루션 조율

협동용접 로봇의 성능을 한층 높여보세요. Coordinated Motion 기능은 협동로봇의 TCP와 외부 구동축의 동기화된 움직임을 지원해, 더 부드럽고 안정적인 용접 공정을 가능하게 합니다. 이를 통해 사이클 타임을 최적화하고 정밀한 툴패스를 따라 작업해 효율성을 크게 향상시킵니다.

협동로봇을 도입을 완성하는 한 걸음

유니버설로봇의 협업형 산업용 로봇은 최대의 성능을 발휘하기 위해 다양한 부가 장치와 함께 사용됩니다. 이 부가 제품들은 그 자체로 하나의 생태계를 이루며, UR은 이 생태계를 **UR+**라는 이름으로 자랑스럽게 운영하고 있습니다. UR+는 로봇의 활용도를 극대화할 수 있도록 설계된 고품질 액세서리, 소프트웨어, 주변 장치들을 아우릅니다.

왜 유니버설로봇 (Universal Robots) 인가?

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

시도하고, 테스트하고, 신뢰합니다.

유니버설로봇은 모든 제조 산업에 100,000개 이상의 협동로봇을 배치했습니다. 포춘 500대 기업부터 지역 계약 기계 공장에 이르기까지, 모든 규모의 회사는 6세대 협동로봇을 활용하여 생산성과 품질을 높이고 제조 팀의 직무 만족도를 향상시키고 있습니다.

유연성

유연성

UR 협업로봇은 업계 최고 수준의 사용 편의성과 직관적인 프로그래밍으로 유연성 요구에 정면으로 대응합니다. 또한 OEM과 개발자가 가치를 더하고 특정 요구를 충족할 수 있도록 강력한 백엔드를 제공합니다. UR 협업로봇 기반 시스템은 일반적으로 수년이 아닌 수개월 내에 투자 대비 수익(ROI)을 실현합니다.

작업자 안전, 작업자 친화적

작업자 안전, 작업자 친화적

유니버설로봇은 업계에서 가장 완벽한 안전 도구 및 기능 세트를 개발했습니다. 당사의 안전 프로토콜은 공장 또는 시설의 다양한 안전 요구 사항과 애플리케이션 위험 평가를 충족하도록 구성할 수 있으므로 제조 팀이 UR 협동로봇과 함께 안전하게 작업할 수 있습니다.

아크 용접 브로셔 받기

자동화 아크 용접의 다양한 이점을 계속해서 알아보세요. 업종을 막론한 다양한 기업들이 협동로봇을 어떻게 용접 작업에 활용해 왔는지도 함께 확인해보실 수 있습니다.