メインコンテンツへスキップ

コスメックの マニュアルロボットハンドチェンジャーを、Universal Robots+製品として認証

コスメックの

マニュアルロボットハンドチェンジャー を、 Universal Robots +製品として認証

ワンタッチでロボットハンドの取り付けが可能に

ユニバーサルロボット(日本支社代表 山根 剛、東京都港区)は、株式会社コスメック(本社:神戸市西区、代表取締役社長 白川 務、以下「コスメック」)が開発・製造するマニュアルロボットハンドチェンジャー、「SXR0030」を、ユニバーサルロボット製協働ロボット(以下「URロボット」)の周辺機器プラットフォーム「UR+」製品として認証したことを発表します。SXR0030を使うことで、ユーザーはURロボット先端のハンド・ツールをワンタッチで装着・脱着できるようになります。バネによって連結するため安全性にも優れており、軽量のためロボットの可搬重量を最大限に生かせます。

TBD

写真:URロボットに取り付けられたSXR0030

TBD

写真:ツールアダプタを交換することで、ツールの交換が容易に

マスターシリンダー(SXR0030-M)、変換プレート(SXRZ0030-MF4)、ツールアダプタ(SXR0030-TF4)によって構成されるSXR0030は、URロボットへ直接取り付けが可能で、ロボット先端のハンド・ツールの交換を手動でワンタッチかつ安全に実現します。コスメックは、多種多様なアプリケーションへの適用が期待されるSXR0030を全国の同社販売代理店を通じて、2020年2月3日より販売を開始します。同社は、特に既に高い需要があり、今後さらに多くの採用が期待される下記の分野をターゲットに販売活動を加速していく予定です。

(1)検査ツールの交換

(2)部品・実装:ねじ締めツールの交換

(3)搬送用ロボットハンドの交換

ユニバーサルロボット 日本支社代表 山根 剛は次のように述べています。

「従来のロボットハンドチェンジャーはツールの装着・脱着に手間取ることがありましたが、この度、コスメック社がワンタッチでツールの取り付けを可能にするロボットハンドチェンジャーを開発したことでユーザーの利便性が高まりました。URは、日本の顧客のニーズや市場を分析しアプリケーションベースでの提案に注力していますが、その中核を成すのが、関連製品やツールをURロボットと組み合わせてプラグ&プレイで使用できる周辺機器のプラットフォーム『UR+』です。URは今後も、あらゆる規模のメーカーで自動化を実現するというビジョンのもと、より使いやすいソリューションの開発を目指し、各メーカーと協力してまいります」

Avatar

Andrew Pether

Andrew Pether is Innovation Manager and Perception Team Lead at UR, and has been with UR since 2014, previously leading applications and technical teams in Asia before joining the Technology Innovation team in the US in 2022. In his current role in the perception team Andrew brings his extensive experience of customer challenges into the AI Accelerator product, facilitating cobot solutions more flexible than previously possible