Zantechは、UR 10 e cobotのおかげで溶接工の作業を革新し、容易にします

Zantechの自動化

概要

Zantechは1985年に設立された家族経営の会社です。同社は金属業界のサプライヤーであり、レーザー切断を専門としています。現在、Zantechでは1,000人以上のアクティブな顧客にサービスを提供し、30人の従業員を雇用しています。機械面積は13,500㎡以上。 Zantechは品質と効率に投資することを好み、Metavak見本市でWeCobotと連絡を取りました。WeCobotは溶接cobotシステムを提供し、Universal Robotsのcobotsを使用します。Zantechが溶接チームを強化するために、彼らはUniversal Robots UR 10 e cobotを見ました。

ビジネス変革Zantechは

かつて溶接ロボットを所有していましたが、従業員からはユーザーフレンドリーとは見なされていませんでした。溶接ロボットをプログラムした人は、最終的にそれを操作する人ではありませんでした。その結果、実務経験が少し足りなくなり、それを変えることができるはずです! 協働ロボットは、作業者が簡単にプログラミングできるため、ユーザーフレンドリーになります。これにより、溶接工間の溶接の喜びが高まり、作業が容易になります。さらに、cobotは柔軟性があり、より一貫した溶接品質を確保する必要があります。

Zantech

業界 Metal
The Netherlands
従業員数 30
使用したURロボット UR10e

どのようにして行われたか

コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

どのようにして行われたか

どのようにして行われたか

見本市での接触の後、WeCobotはオランダのオスにあるZantechを訪問し、ワークショップを行いました。ワークショップ中、溶接工はcobotを自分で試して、自分の意見を述べる機会があります。これにより、Zantechの従業員は最新の「同僚」に興奮し、サポートを得ました。cobotは反復作業を軽減するのに役立ち、従業員を置き換えるものではないことが強調されました。

ワークショップが成功した後、ZantechはUR 10 e cobotを使用することにしました。cobotは迅速に納品され、実装は非常にうまくいきました。1日のトレーニングの後、従業員はそれを単独で使用することができました。「それが決定的な要因でした」とZantechのCEO兼オーナーであるBart van der Zande氏は述べています。cobotが導入されて6か月以上が経過しましたが、今でも誰もが非常に満足しています。

ZantechのcobotオペレーターであるDion氏は次のように述べています。「cobotに関する当社の経験は非常に優れています。使いやすく、cobotとの溶接の利点は、自分で一歩下がることができることです。これにより、溶接によって引き起こされる煙や放射線の上に顔を置くことがなくなります。これにより、溶接工の作業が容易になります。"Bart氏はまた、次のように称賛しています。"私たちはcobotを頻繁に使用しており、すべての従業員は非常に熱心です。そして、cobotによって行われている作業も素晴らしいようです。」

私たちはcobotを頻繁に使用しており、すべての従業員は非常に熱心です。そして、cobotによって行われている作業も素晴らしいように見えます

Bart van der Zande, CEO and owner of Zantech

自動化の課題を解決しました:

  • 自動溶接により、優れた品質を実現

主な価値推進要因:

  • 生産品質の一貫性の向上
  • 仕事の満足度の向上

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • 溶接

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う