Smooth Roboticsの自動化
エコシステムは、cobot溶接の可能性を開きます。 Smooth Roboticsは、独自のクラスの溶接ソリューションを提供します。ビジョンと情熱を持ってわずか数年で開発されました–そしてそれを使用する人々との緊密なコラボレーション。Universal Robotsのエコシステムを採用している企業をご紹介します。
溶接アークは毎回正確に当たります。高速で制御された動きと完全に一貫した結果が何度も繰り返されます。熟練した職人の長年の経験と専門知識の結果ですが、プログラミングされたとおりにコラボレーションロボットによって実行されます。 デンマーク企業Alusteelの大規模な生産ホールで、Boguslaw HaraはUniversal Robotsのロボットアームに溶接を引き渡します。彼は鍛冶屋として8年間雇用されており、14年間溶接工として彼の技術についてすべてを知っています。耐久性、均一性、審美性があるように、良好な溶接部を敷設することについて。 Boguslaw Hara自身が最初の溶接を行い、SmoothToolボタンを数回押すだけで、経験豊富な溶接工のみが製造できる溶接を模倣するようにロボットアームを制御する革命的なソフトウェアをプログラムしました。
これは、Erik Mønsterが数年前に抱いたまさに夢でした。熟練した溶接工にロボットを訓練させる溶接ツールを開発することでした。完璧な溶接を何度も繰り返すように、ロボットを訓練するためのいくつかのアクションを実行する専門家の知識。
この基本的なアイデアにより、彼はわずか4年前にSmooth Roboticsを設立しましたが、今日ではロボット溶接ツールの絶対的な世界的エリートに属しています。当時、Erik Mønsterは、世界中でますます顕著になっている労働力のトレンドを目の当たりにしました。そして、それを解決するには革新的なビジョンが必要であることをすぐに理解しました。
コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

多くの点で、溶接工とロボットの間の相互作用は、cobotの最高の画像です。なぜなら、それがSmooth Roboticsの溶接ツールと呼ばれるSmooth Toolの背後にある基本的なアイデアだからです。人間と機械が一緒に働くこと、Universal Robotsのロボットアームが協働ロボットであることです。
直感的な考え方は、Smooth RoboticsのリードソフトウェアデベロッパーであるAhmad Gheitにとっても重要でした。「私たちは単にロボットの複雑さを取り除き、溶接工に彼のスキルでロボットをプログラムさせました。溶接工は彼の技術に優れているに違いありません。そして、私たちのプログラムは、cobotを彼と同じくらい優れたものにするのに役立ちます」と彼は言います。
このソリューションの大きな利点は、SmoothToolプログラムが事実上すべての電源と互換性があるため、溶接機が好ましい溶接装置を使用してcobotに簡単に取り付けることができることです。このようにして、すべての熟練した溶接工はお気に入りの溶接ソリューションを使用することができ、cobotを使用するインセンティブがさらに高まります。

Alusteelでは、まさにそれが起こっています。従業員がわずか50人を超える家族経営の製造会社では、創業者のMads Millingはこのソリューションに熱心であり、多くのリソースを解放し、財務的に意味があります。
「それは、溶接工がcobotの隣にいるときに3人の男性が働いているようなものです。彼らは実際には同僚であり、溶接工がロボットを動かしてから自分のことをするのは本当に簡単です。私たちにとって、大規模な工業用溶接機に比べてcobotsを増やす方がはるかに魅力的です。それらはより予備的な作業を必要とし、操作するのにより高価です。小型で汎用性の高いcobotsは理にかなっており、熟練労働者を見つけるのが難しい時期に、より多くの注文を受け入れることができます」とMads Milling氏は述べています。

最近、cobotによって行われた溶接作業は、溶接工が30個のバッチを作るのに使用した時間のわずか半分以上で完了しました。
Smooth Roboticsにとって、これはツールの本質を強調する一例であり、エンドユーザーとの緊密な協力は、Smooth RoboticsのコアであるSmoothToolのさらなる開発に不可欠です。Universal Robotsのcobotsのみで構築されています。偶然ではなく、会社の創業者からの完全に意識的な選択です。
「私たちはすぐに、それがUniversal Robotsの製品に基づいている必要があることを知っていました。それが筋の通ったことだ。cobots用の製品を開発する機会は非常に多くあります」とErikMønsterは言います。

URとのコラボレーションはすぐに確立され、2021年にSmooth RoboticsはUR +パートナーになりました。Universal Robotsはロボットを構築するのが得意であり、パートナーはフィッティングアプリケーションを発明するのが得意であり、誰も独自に管理していなかった多様性と機能を提供するという前提に基づいたパートナーシップです。
Universal Robotsとのオープンな対話は、利点が双方にとって非常に有益であるため、ErikMønsterが最も高く評価していることの1つです。
「Universal Robotsの新しいイニシアチブで常に更新されているため、当社の製品はすぐに新しいモデルと連携します。逆に、エンドユーザーの体験に関する独自の洞察を提供することができます。私たちは顧客が何を求めているのかを知っており、その知識をUniversal Robotsと共有しています」とErikMønsterは言います。
Erik Mønster溶接工の不足がますます顕在化しています。私たちは世界中でそれを見ています。自動化には多くの利点があることを知っていたので、溶接工としての知識に基づいて使いやすいソリューションを開発したかった
数千の企業が協働ロボットを活用しています...