人手不足を克服するための3週間の溶接ロボット統合

Shun Fu Enterprise

Shun Fu EnterpriseがUniversal RobotsのUR 10 eコラボレーションロボットとSmoothTool溶接ソフトウェアをどのように導入したかをご覧ください

概要

Shun Fu Enterpriseは、台湾の彰化市にある家族経営の溶接工場で、設立10年目に近づいています。長期的な労働力不足と注文増加に直面して、同社はUniversal RobotsのUR 10 e協働ロボットと、Roboenter Technologyによって台湾で独占的に配布されているSmoothTool溶接ソフトウェアを導入しました。ロボット工学の経験がないにもかかわらず、所有者であるリン・シェンウェイ氏(リン氏)は3週間以内に独立して操作することができました。UR cobotは、人手不足の問題を解決しただけでなく、運用時間を約80 %短縮しました。Lin氏は、このユーザーフレンドリーな自動化がコストを削減するだけでなく、高品質の溶接を保証し、溶接業界に参加するより多くの人々を引き付ける可能性があると考えています。

台湾の彰化市にあるShun Fu Enterpriseは、設立10周年に近づいています。同社は主に、特殊CO 2溶接、電気溶接、アルゴン溶接、ステンレス鋼溶接下請けサービスを含む設計および金属溶接サービスを提供しています。長い間、同社は主にオーナーのLin氏と1人の家族が手動で注文を完了することに頼っていました。その優れた製品品質と職人技のおかげで、Shun Fu Enterpriseは多くの顧客の信頼と認知を得ています。

同社の長年の成功にもかかわらず、Shun FuのオーナーであるLin氏は次のように述べています。「私たちは常に、熟練した溶接工を見つけることができないという課題に直面してきました。「より広範な労働力不足の問題、長期的な健康上の懸念、そして絶えず増加する注文に直面して、リン氏と1人の家族だけに頼るだけではもはや十分ではありませんでした。小ロット、多様な生産に焦点を当てた家族経営の工場として、Shun Fu Enterpriseは柔軟で効率的なソリューションを緊急に必要としていました。

インターネット研究を通じて、リン氏は協働ロボットについて学びました。同社が小ロット、多様な生産モデルで運営されていることを考慮すると、新しい製品の各バッチを溶接する前に機械的調整が必要であるため、ロボットと溶接ソフトウェアの柔軟性、速度、操作の容易さはすべて、Lin氏が高く評価した要因でした。偶然にも、彼はURのビデオを見て、より多くのことを学ぶことに興味を持ちました。同時に、UR協働ロボットを使用した後、他のユーザーが人手不足や溶接工程の問題をうまく解決していることに気づきました。これにより、彼はURの専門家にさらに相談し、cobotを個人的に体験するようになりました。

Shun Fu Enterprise

業界 Metal and Machining
Taiwan
従業員数 2
使用したURロボット UR10e

主な価値推進要因:

  • コスト削減。
  • 生産効率の向上。

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • 小ロットで多様な溶接工程を自動化。

自動化の課題を解決しました:

  • 少量、多様な生産。
  • 生産量の増加。
  • 労働力不足の問題。

ソリューション

人手不足を克服するための3週間の溶接ロボット統合

ロボットの操作やプログラミングの経験がない

リン氏は、ロボットの操作やプログラミングの経験はありませんでした。しかし、Roboenter Technology Co., Ltd.の指導の下、SmoothTool溶接ソフトウェアの簡単な操作と直感的なUR cobotを組み合わせることで、プログラミングの経験がなくても、ソフトウェアインターフェイスの指示に従ってcobotを操作することができました。さらに、Roboenterからのアフターサポートは、彼が最初の困難をすばやく克服し、彼の専門知識を構築し、溶接cobotを使用する自信を高めるのに役立ちました。

Lin氏は次のように述べています。「私はcobotをわずか3週間で独立して操作することができ、溶接作業を加速させました。「Roboenterの創設者であるHong Zhong - Yi氏はさらに、「cobotの運用はコンセプトです。専門的な溶接知識を持つ人にとって、SmoothTool溶接ソフトウェアと組み合わせることで、多様な溶接ニーズを満たすために迅速に独立して動作することができます。」

人手不足を克服するための3週間の溶接ロボット統合

フレキシブルなcobotは、プロの溶接バックグラウンドのない人員を支援できます

労働力不足の問題がますます深刻になるにつれて、熟練した溶接工を見つけることが難しくなっています。使いやすく柔軟なcobotを導入することで、プロの溶接バックグラウンドを持たない人が作業を実行できるようになります。

Lin氏は、「UR 10 e cobotを使用することでもたらされる最大の変化は、労働力不足の問題を解決しながら作業効率を大幅に向上させることです。長時間の溶接を必要としていた過去とは異なり、今では生産の開始時にcobotの作業経路を設定するだけで、それは私のために働くことができます。従来と比較して約80 %の業務時間を節約し、ビジネスを拡大して注文をスケジュールする時間を増やすことができました。」

人手不足を克服するための3週間の溶接ロボット統合

UR 10 eロボットは操作が簡単で使いやすい

さらに、「UR 10 eロボットは操作が簡単で使いやすいと思います。時間とコストを削減するだけでなく、高品質の金属製品を生産します。職場環境を改善し、溶接作業の魅力を高めることで、溶接業界に参加し、この技術を受け継ぐ人々をより多く引き付けることができることを願っています。」

わずか3週間でcobotを独立して作動させることができ、溶接作業を加速させることができました。

Mr. Lin Sheng-Wei, the owner of Shun Fu Enterprise 

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う