ブラジルのミナスジェライス州では、革命が進行中であり、学生はインダストリー4.0に向けて準備を整えています。ブラジルの産業界が競争力を高め、労働者の幸福度を向上させるのを支援する2つの教育機関であるSESIとSENAIは、コラボレーションロボットをカリキュラムに統合しました。Universal Robotsの選択は、使いやすさ、安全性、および従来の安全障壁なしでオペレーターと並行して作業する能力によるものです。
Fábio Freitas, Technology Analyst, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas Gerais私たちはURと非常に緊密なパートナーシップを結んでおり、市場で最新のものを提供しています。SENAIとURには、コミュニティや学校の生徒に多くのことを追加することができます。現在、4.0センターでは、ロボットのほぼ80 %がURからのものであるため、ロボットは操作が簡単です。今日の業界では、このタイプのロボットがたくさんあります。そのため、すでに業界にあるものを持ってきて、生徒が後で学び、複製できるようにします
産業連盟とSENAIは、製造環境でデジタルトランスフォーメーション( 4.0テクノロジーの実現に焦点を当てたトランスフォーメーション)を実施する際に業界が直面する困難を特定しました。したがって、成長と変革を支援する意図で、ブラジル全土でユニークなSENAIイニシアチブである4.0センターが設立されました。 2023年には、ブラジル全土に広がる430以上のSENAI拠点への4.0センターの納入が完了しました。4.0センターは、古い機械や設備を最新の設備と統合するという業界最大の課題に貢献することを目指しています。

UR cobotsは、インターフェースプログラミングと安全設定の点で従来の産業用ロボットとは特に異なり、SENAI 4.0研究所の中心的な部分です。学生に実用的で没入型の体験を提供し、インダストリー4.0の概念に精通し、雇用市場への準備を整えることができます。
「コラボレーションロボティクスは、機械的および安全性の観点からコラボレーションするだけではありません。特に協働ロボットやUR製品の世界を見ると、URロボットは従来の産業用ロボットと建設的に異なるだけでなく、使いやすさやインターフェースプログラミングの面でも非常に大きな違いがあります」と、Exxer (ラテンアメリカの職業教育技術ソリューションプロバイダー)のCTO兼教育技術ディレクターであるDomingos Adriano氏は述べています。

プロジェクトインテグレーターのExxerは、産業用ハードウェアとソフトウェアコンポーネントを教育環境に持ち込むステーションで構成される教育プラットフォームであるSMART 4.0 Conceptを作成し、いわゆるインダストリー4.0の技術を学際的なコンテキストで編成しました。
このプラットフォームには、デジタルシミュレーション、IoT、コラボレーションロボット、システム統合、拡張現実、ビッグデータ分析、クラウドコンピューティングなど、インダストリー4.0の主な実現技術が含まれています。
各ステーションには、最新のセンサー技術、アクチュエーター、制御、および産業オートメーションの監督が装備されています。さらに、産業ネットワーク、ロボット工学、サイバーセキュリティなどのトピックを探るためのリソースもあります。ソフトウェア層では、インダストリー4.0の典型的な特徴である自動化システムと、開発ソフトウェア、監督、生産管理、クラウドコンピューティングとの統合があります。このシステムは、IoTプロトコルを介して、センサーとPLCをクラウドIoTプラットフォームと統合します。これにより、生産性や消費量の情報をリアルタイムでモニタリングすることができます。
このプラットフォームには、システムのシミュレーションとバーチャルコミッショニングを可能にするデジタルツインソリューションも組み込まれています。この教育ソリューションにより、教師は実際に包括的にインダストリー4.0のアプリケーションを学生に教える機会を得ることができます。

UR cobotsはWorldSkills Olympicsの基礎であり、学生は産業環境に適用される実際の課題に直面することができます。
「ワールドスキル・オリンピックは、世界をリードする職業教育コンペティションであり、学生に実際の課題を課し、業界の雇用市場で見つけることができます」と、SENAIの地域ディレクターでSESIミナスジェライスの監督者であるCristiano Paulo de Mattos Leal氏は述べています。「ロボットアームをプラント[4.0センター]に持ち込むことは、まさにそのために完全に理にかなっています。私たちはその課題に現実的なシナリオをもたらしています。それは難易度を高めるだけでなく、解決策を実証し、ロボットアームが生産プロセスにもたらす利点も示しています。「
WorldSkills Minas GeraisのチームリーダーであるJoão Victor Torati氏も、オリンピックに向けた学生の準備におけるcobotの重要性を強調しています。
「この競争環境では、トレーニング期間が短いため、学生が業界ですでに使用されている最新技術を使用できるようにすることが非常に重要です。」

SESI/SENAIとUniversal Robotsのこのパートナーシップは、特に中小メーカーにとって、現代産業におけるコラボレーティブロボティクスの重要性を浮き彫りにしています。4.0センターの拡大に伴い、URとSENAIは先進技術を普及させ、将来の業界に適した人材を準備しています。
Geraldo César, Robotics Professional, FIEMG - Federation of Industries of the State of Minas GeraisURはいくつかの社内の課題を改善し、テクニカルサポートと協力して電話で参加したり、統合を支援するために学校に来たりしました。URのインターフェースは興味深いものです。例えば、ポイントを保存できなかった場合、それを指摘し、下線を引いて、問題をできるだけ早く解決できるようにすべてを実現するなど、どこを押す必要があるかを教えてくれます
[SchunkのCo - Act EGHグリッパー ]( https://www.universal-robots.com/plus/products/schunk/co-act-egp-c-by-schunk/ )
[SensopartのRobotGuidanceカメラ]( https://www.universal-robots.com/plus/products/sensopart/2d-robot-guidance-with-visor-robotic/ )
数千の企業が協働ロボットを活用しています...