Migatronicの自動化
溶接機の世界有数のサプライヤーの1つであるMigatronicは、共同溶接のパイオニアの1つでもあります。早期採用者の精神に従って、同社はUR 20ロボットの溶接用拡張リーチをMigatronicの確立されたCoWelderソリューションに組み込むことにより、迅速に活用し始めました。
溶接は、世界中で最も印象的な構造物の作成を支える不可欠な技術です。オフショア風力タービン、造船、重金属産業など、あらゆる業界で事実上使用できます。
Migatronicは、溶接機の製造で50年以上の経験を持つ有名な会社です。1985年、革新的な自動溶接ソリューション専用の自動化部門に進出しました。彼らの旅は、共同溶接と素晴らしいCoWelderシステムの開発につながりました。この溶接システムは、Migatronicの溶接の専門知識とUniversal Robotsのロボットアームの精度に一致します。
コラボレーションロボットを使用して手動プロセスから自動化に移行するためのプロセスと主要な詳細を詳しく調べる

溶接では、ロボット工学、すなわち仕事の置き換えの恐れが話題になると、一般的な懸念がしばしば生じます。しかし、歴史が一貫して示しているように、CoWelderのような自動化技術の導入は、雇用を失うのではなく、より多くの機会をもたらします。Migatronicの溶接エキスパートであるMichael Andersen氏は、次のように説明しています。「[共同溶接]を使用すると、1日を通してより多くのアイテムを完成させることができるため、忙しくなっています。したがって、新しい人を雇う必要があります。"''
コラボレーションロボットに頼る`
サポートは、大量の同じ、複雑でない溶接を扱う場合に特に有用であることが証明されています。

Migatronicは、溶接自動化ソリューションに関する幅広い社内知識を有しており、これにより、自社の技術のあらゆる側面を理解し、継続的に革新と改善に努めています。
CoWelderシステムの優れた機能の1つは、ユーザーフレンドリーなプログラミングです。特定の要件に応じて、追加機能をシームレスに統合することができ、溶接作業の精度と柔軟性を可能にします。

CoWelderにUR 20ロボットを組み込むことで、溶接システムの能力の限界をさらに押し広げます。1,750 mm ( 68.9インチ)の拡張リーチにより、溶接工はロボットをプログラムしてより大きなワークを溶接することができます。
Migatronicは、時にはピースの80〜90 %しかUR 10 e CoWelderソリューションに溶接することができず、顧客は手動または手動でピースを回転させてピースを仕上げます。今では、UR 20で、Migatronicはロボット溶接システムのみを使用してこれらのような部品を仕上げることができると確信しています。

Universal Robotsのオープンプラットフォームアプローチは、常にCoWelderの成功に不可欠でした。オープンエンドのソフトウェア設計哲学は、Migatronicなどの専門家がその上でソフトウェアを開発し、溶接システムを作成することを可能にします。
MigatronicとUniversal Robotsの継続的なパートナーシップは、自動化ソリューションにおけるMigatronicの専門知識とUniversal Robotsの高度な技術を融合させることで、顧客価値を最大化することを目指しています。
Rasmus Tønnov From, Product Manager at MigatronicUniversal Robotsを特別なものにしているのは、彼らが持っているオープンプラットフォームです。彼らは、私たちが独自の溶接システムを作成できるこの直感的なソフトウェアを作成しました。最初からやり直して、エンドユーザーにとって最も簡単な溶接cobotを構築することができます。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...