最初のテストから40台のcobotsまで: Junior Kühlkörperが機械群を自動化した方法

Junior Kühlkörper

Junior Kühlkörperが機械群を自動化した方法をご覧ください

要するに

40年以上にわたり、Junior Kühlkörper GmbHはアルミニウム製の高品質の精密部品とヒートシンクを製造してきました。その顧客基盤は、太陽光技術から鉄道業界に至るまで多岐にわたります。同じことは、様々なコンポーネントおよびバッチサイズにも当てはまります。柔軟な生産を維持し、従業員を安心させるために、ジュニアは40以上の協働ロボットに依存しています。これらのロボットは、CNCフライス盤をロードし、部品をアンロードし、SAWマシンでパレット化します。UR 5 eであろうとUR 30であろうと、標準セルであろうと3 Dシミュレーションであろうと、cobotsは従業員に独自の自動化アイデアを開発する自由を与えながら、ジュニアでのスムーズなプロセスを保証します。

課題Junior Kühlkörperほど幅広い範囲を持つ精密コンポーネントのプロバイダーは

ほとんどいません。同社は、すべての顧客の特定の要件を最高の品質で満たすよう努めています。オペレーションマネージャーのThomas Borchardは、生産をより柔軟で効率的にすることを目指しています。「私たちはお客様のために多くのことを可能にしています。すばやく調整する必要があります。自動化がなければ、遠くに行くことはできません。「同時に、生産プロセスを積極的に形作る新しい機会を提供しながら、チームの反復作業を軽減したいと考えていました。

Junior Kühlkörper

業界 Metal & Machining
Germany
Number of employees 200+
使用したURロボット UR5e, UR10e, UR20, UR30

主な価値推進要因:

  • 多様性に富んだ顧客の需要
  • に応える従業員のための直感的なトレーニング
  • オペレーターが反復的なタスクから解放される

コラボレーションロボットが解決するタスク:

  • CNCマシニングセンタのロード
  • のこぎりや他の工作機械での部品の取り扱い部品の
  • パレタイジング

自動化の課題を解決しました:

  • 柔軟な機械負荷による短いサイクルタイム
  • モバイルセルによる迅速な切り替えと高い柔軟性
  • 単調な作業から解放され、製品の品質により焦点を当てることができます

ソリューション

実験からスケーラブルなオートメーションまで

Thomas Borchardは、真の実践的な考え方で、24時間以内に最初のcobotを実装しました。中古のものを購入し、トレーラーで拾い上げ、まさに同じ夜に機械の前に取り付けます。自発的なプロジェクトとして始まったものは、過去3年間で体系的に拡大されてきました。現在、約40台のcobotsがジュニアのCNCマシニングセンタで稼働し、機械を積載し、部品を積み重ね、簡単な取り扱い作業を行っています。

このChiron CNCフライス盤で、UR 30がその強さを最大限に発揮する様子をご覧ください。

需要に対応するための社内の専門知識の構築

[UR Academy ](/ global/learn - and - connect/academy)を介してオンライントレーニングを完了した後、Juniorのマシンオペレーターはcobots自身をプログラムします。これにより、チームは新しい需要に迅速に対応し、ダウンタイムを大幅に短縮することができます。ジュニアは、独自の標準的なcobotセルも開発しており、マシンが過負荷になったり、従業員が救済を必要としている場合でも、柔軟に移動して再構成することができます。

より複雑なアプリケーションの場合、Juniorは実装前に3 Dでシミュレーションして設計します。*「UR cobotsを使用する複雑なアプリケーションでは、3 Dシミュレーションにより計画の信頼性が得られます」*とBorchard氏は説明しています。

1,750 mmの範囲で、UR 20はのこぎりを取り出し、部品を積み重ねます。

コボットは私たちの日常業務を完全に変えました。以前は多くの手動読み込みを行っていましたが、現在はcobotにタスクを教えるだけです。私たちははるかに柔軟性があり、実際には楽しいこともあります。

Thomas Borchard, Operations Manager
ジュニアは生産に40台のcobotsをインストールしました

コボット:生産に不可欠な部分

今日、協働ロボットはザウアーラント州のこの契約メーカーに不可欠です。その耐久性と信頼性も際立っています。「UR cobotsが故障することはめったにありません。そうすれば、ほとんどの問題を自分で解決することができます」とBorchard氏は言います。

修理で自給自足を維持するために、数人のジュニア従業員がミュンヘンでUniversal Robotsのサービストレーニングを修了しました。ハードウェアエラーやプログラミングの問題を個別に診断して解決できるようになりました。

必要に応じたコボットのサポート

Cobots上に構築された将来のための信頼性の高いサポート

より複雑な技術的な質問については、JuniorはUniversal Robotsのサポートチームと緊密に連携しています。「私たちはUniversal Robotsと素晴らしい関係を築いています。サポートチームは信頼性が高く、迅速にサポートします。私たちは対等な立場で協力し、一緒に解決策を見つけます。「

Borchardは「クリスタルボール」を持っているとは主張していませんが、彼は楽観的に未来を見ています。「Forty cobotsはほんの始まりに過ぎません。すべての生産施設に単調なタスクが存在します。それらを特定するだけで済みます。また、ドイツの受託メーカーとして競争力を維持したいのであれば、cobotsを無視することはできません。」

ユニバーサルロボットにお問い合わせください

数千の企業が協働ロボットを活用しています...

  • 生産性を向上させる
  • 変化する製品需要に適応する
  • 従業員の幸福と定着率を改善する
  • 労働力不足を補う
現地オフィス
  • ユニバーサルロボット
  • 芝二丁目28-8 芝二丁目ビル14階
  • 105-0014 東京都港区
連絡先: 03-3452-1202
フリーダイヤル: 0120-163510