台湾最大のガラスメーカーであるHwa-Hsia Glass Co., Ltd.は、デジタルトランスフォーメーション戦略の一環として、新竹工場に11台のUR協働ロボットを導入しました。内訳は、包装ラインにUR10を6台とUR5を1台、「キャッツアイ(道路鋲に使用される反射体)」の製造工程にUR10を2台、イノベーティブ・マニュファクチャリング・ラボにUR5を2台です。
既存の工場レイアウトや設備を変更することなく導入できたUR協働ロボットは、従来の産業用ロボットと比べて必要床面積を6分の1に抑え、結果として人員の25%削減を実現しました。 協働ロボットの導入により、作業者はより熟練度の高い業務に集中できるようになり、反復作業による疲労が軽減され、生産性と品質が向上しました。
さらに、梱包ミスなどに起因する顧客クレームによる売上損失を年間5.4万~7.2万米ドル削減し、「従業員にやさしい職場」を実現するという同社のビジョンの達成にも貢献しています。
1925年に設立されたHwa-Hsia Glassは、食品、ワイン、その他飲料向けボトルをはじめとするガラス製品を製造する台湾最大のガラスメーカーです。近年、台湾では少子化による人口減少と高齢化が進み、定年退職者を補う若年労働力の確保が難しくなっています。
さらに、従来型の生産ラインでは、需要が高まっている**多品種少量生産(High-mix / Low-volume)**のカスタムオーダーに対応しきれないという課題もありました。こうした背景から、Hwa-Hsia Glassは2013年以降、競争力を維持するためにデジタル変革と自動化を積極的に推進してきました。
この新たな戦略には、「暗く、騒音が大きく、危険」という従来のガラス工場に対する固定観念を覆し、より安全で働きやすい職場環境を実現するという狙いもありました。
ガラス製造工程では、溶解や精製といった工程が高温下で行われるため、長時間の高温環境に耐えられる設備の耐久性と、安定した品質を実現する自動化ソリューションが不可欠です。さらに、工程や用途に応じて柔軟に配置できることも求められます。これらの要件が、同社の工場最適化を難しくしていました。
自動化ソリューションの検討を進める中で、Hwa-Hsia Glassは、ユニバーサルロボットの協働ロボットが世界中のさまざまな業界で導入されており、柔軟性・軽量性・安全性といった特長がスマートマニュファクチャリングに最適であることを知りました。
その結果、包装工程およびキャッツアイ製造工程にUR協働ロボットを導入し、複数の課題を解決するとともに、以下の成果を達成しました。
高い位置決め精度を持つ7台の協働ロボットが、検査後のガラスボトルを正確に箱詰めします。手作業による誤梱包などのヒューマンエラーが削減され、年間5.4万~7.2万米ドルの売上損失削減につながりました。
UR協働ロボットは安全機能を内蔵しており、人と近接して作業することが可能です。リスクアセスメントを実施した上で、安全柵や囲いを設けることなく運用できるため、従来の産業用ロボットと比べて6分の1の床面積で済みます。
2台のUR協働ロボットは、高温でプレスされたガラス製品をアニーリング炉(徐冷炉)へ安定して投入・取り出しする作業を担っています。
ウィンストン・リャオ氏 Hwa-Hsia Glass Co., Ltd. 上級副社長UR協働ロボットは、当社のような高負荷かつ多品種少量生産の現場に最適です。24時間稼働を実現しながら、従業員にとって働きやすい職場づくりにも貢献しています
UR協働ロボットの直感的で分かりやすいインターフェースにより、Hwa-Hsia Glassでは導入から2~3か月で本格稼働を開始できました。作業者が協働ロボットの操作に慣れるまでに要した期間は約1週間でした。
協働ロボット導入により、同社は人員を25%削減することができ、3交替制の1シフトあたり必要人員は2名から1.5名へと削減されました。余剰となった人員は、他の熟練作業へ再配置され、安全で働きやすい環境づくりと効率向上に貢献しています。
協働ロボット導入をはじめとする取り組みにより、Hwa-Hsia Glassはデジタル変革の大きな成果を実感しています。業績、運用効率、従業員満足度の向上を背景に、同社は今後も成長を加速させていく方針です。
数千の企業が協働ロボットを活用しています...